内装3段変速ワイヤー(グレー)のレビュー

平均満足度 4.63 (35件のレビュー)
商品レビューを投稿する
内装3段変速ワイヤー(グレー) SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)
   
35件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-03-13
用途:
3段内装式変速ワイヤー
対象商品:
17175777

3段内装式変速ワイヤーを交換しました。長さは2種類あったのですが1900mmを購入しました。実際は175mmでした。でも付けてみたら少しながいですが問題なく使用出来ました。変速もスムーズになりました。

1人が参考にしています
rmc 様2022-02-22
用途:
自社販売用の自転車に使用
対象商品:
17175768

購入価格が非常に安く、中古車としての販売価格も安く提供でき、大いに助かります、

2021-10-12
用途:
自転車メンテナンス
対象商品:
17175795

ワイヤー錆びて切れそうだたので交換用で購入しました。シマノ製で安心して使用でき、作動もスムーズで問題なしです。

2021-11-11
用途:
自転車の修繕
対象商品:
17175768

自転車のワイヤーが、老化し表面がボロボロになり交換しました。良好です。

2022-03-11
用途:
自転車補修
対象商品:
17175768

ワイヤーなので、特に品質的に評価する事は何もありません。
価格が安く、また購入したいと思います。

2021-06-25
用途:
自転車の補修・修理
対象商品:
17175795

ママチャリの補修取り換え、大満足、長さもバッチリです!

2021-02-27
用途:
ギュットミニ(ENMM033A)に使用してみて
対象商品:
17175795

ほかの方のレビューを参考に車両についているワイヤーの長さを正確に測らずに注文してしまいました
私のギュットミニの3段変速ワイヤーは外装が1850、内部のワイヤーは2000ありました
後輪のワイヤー取り付け部がナット締め金具の車両はワイヤーを任意の長さで切るので長いものを購入しておけば問題ないです
事前に取説「NEXUSディラーマニュアル」を読んでないと調整に時間がかかります

2021-05-12
用途:
自転車修理
対象商品:
23584304

純正なので当たり前だが新車時と遜色なく修理でき大変
満足している。

2020-10-31
用途:
内装3段変速自転車の変速ワイヤーの交換に使用した。
対象商品:
23584304

交換作業も簡単にでき、交換後の変速もスムーズに行うことができて満足しました。

1人が参考にしています
2020-08-31
用途:
電動アシスト付き自転車の修理
対象商品:
17175795

「パナソニック(Panasonic) 3人乗り用チャイルドシート付きギュット・ミニ」
のギヤ変速ワイヤーが固着したので交換しました。サイズはぴったり。値段も安く、安心できる商品です。

2人が参考にしています
2020-08-02
用途:
シフターのワイヤー交換
対象商品:
17175786

品質が非常に良い。
適合機種外でしたので片方のタイコを切断しての使用。
アウターの皮膜は頑丈で安心感がある。

2020-06-30
用途:
ワイヤー交換
対象商品:
17175795

ワイヤーの滑りがよくなりました。コストパフォーマンスもいいです。

2020-04-23
用途:
自転車用
対象商品:
17175768

雨ざらしにしているせいか、他のパーツやケーブルに比べて、特にアウターの劣化が早いように思います。昔に比べれば価格が安くなったような気がしますので、メンテコストということで納得はしてますが…。

2020-02-03
用途:
修理(ワイヤー交換)
対象商品:
17175795

買い物用の自転車には少し長かったです。
1650~1700mmがジャストサイズだと思いました。

1人が参考にしています
2019-10-23
用途:
自転車メンテナンスで使用
対象商品:
17175786

装着後にワイヤーエンドを処理するパーツ(保護するようなもの)があれば良いですね。この長さがホームセンターには売ってないんです。助かりました。

2019-04-01
用途:
家族の自転車のメンテナンス
対象商品:
17175768

安価にて機能に全く問題無く、当方の3人の子供プラス嫁の自転車で購入しました。ピッタリの長さで2本購入した1本を取り換えました。現在快調に変速できてます。また、近日予備を含めこちらのワイヤー2本購入、他同時購入の自転車部品を物色してます。

2019-02-19
用途:
ワイヤー長の適正化
対象商品:
23584304

婦人用自転車のハンドルを普通のアップハンドルからフラットバーに交換したのですが
変速ワイヤーが余り過ぎてしまったので交換したくてネットでほうぼう探してコチラで
見つけて購入。長さも選べて丁度良い長さになりました安く純正品が買えて良かった。

2018-11-14
用途:
チャリ補修

油をかけても動作がおもわしくないので取り替えを決意、メジャーで適当に測定し1750を購入。動作問題なしだったが100程長かったが短いよりいいので良しとしました。よって星4つ

2019-03-06
用途:
変速機のワイヤー交換
対象商品:
17175768

ママチャリの変速機のワイヤー部分が避けてさび付いてしまい切り替えできなかったので購入しました。
サイズ(長さ)がよくわからなかったので一サイズ大きいのにしたら
案の定ちょっと長すぎました。機能は十分なのでまあ満足です。

福岡自動車 様2019-12-21
用途:
自転車のメンテナンス
対象商品:
17175768

少し長いかなと思っていましたが長さもちょうどよかったです