防錆潤滑剤のレビュー

平均満足度 4.26 (1,157件のレビュー)
商品レビューを投稿する
防錆潤滑剤 モノタロウ
金属を錆から守ります。優れた潤滑性と防錆力があり金属表面に油膜を張りますので、浸透、防錆、防湿、きしみ止め等の効果があります。水置換性があり、浸透性に優れているので、金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのに適しています。 【用途】金属の防錆・潤滑
1,157件中 381~400件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-04-12
用途:
のこぎり、カマなどの使用後に使用
対象商品:
17466234

粘度の高いものを購入すべきだったかもしれないが、液だれが気になる

中野屋 様2021-09-06
用途:
金属潤滑
対象商品:
17466234

パッケージが変わって白地にNo.が入って統一感が出ましたが、収納していざ使う時に間違えそうな気がします。

2人が参考にしています
東濃ひのき白川プレカット協同組合 様2021-08-07
用途:
木造住宅加工機械のメンテ及び部材の滑走用
対象商品:
17466234

今までは不都合なくヘビロテでしたが、パッケージを「使用者にとって不都合極まりない統一デザイン」にして「グリスなのかCRC5-56もどき」なのか、よく見なければわからないことにされてしまい非常に不都合です。
現場で使う者側での改善を切望いたします。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。今後の参考にさせていただき、品質の改善に努めてまいります。

島屋クリーニング 様2020-03-30
用途:
錆び付いたものや軋み対策
対象商品:
17466234

他社の同じような商品を使っていますが比べても遜色無いです。

有限会社青和物流 様2020-04-18
用途:
バンドソーのメンテ
対象商品:
17466234

リピーターです問題なく使用出来ますし値段もお安いですね、

株式会社中央測量 様2019-10-11
用途:
自動車・農機具等
対象商品:
17466234

他の品のモノタロウ防錆潤滑剤は全く揮発性が強く、役立たずですが本品は満足してます

2019-06-13
用途:
装置設備の駆動部分への潤滑剤として
対象商品:
17466243

余計な添加剤が含まれていない?ので安心して使用できます。
モリブデンやテフロンが含まれていると固着する可能性が高まるので不安。

サイクルショップ トリトン 様2019-06-04
用途:
機械のメンテナンス

メジャー他社製品と比較しても遜色なし
少し臭いがきつめですが密室以外でしたら問題ない程度

土岐高根製陶 様2019-01-25
用途:
機械・機器のセッティングと調整等
対象商品:
17466243

普通に使えています。特に難ありという点は見られません。多くの工具や冶具を使って機械調整等行っているのでカラーの付いた六角レンチは見つけやすくてサイズもわかりやすいです。

1人が参考にしています
2021-01-14
用途:
圧が高過ぎなのか、ワンプッシュで出過ぎ
対象商品:
17466234

モノタロウさんはパーツクリーナーもそうだが、スプレー関係は総じてワンプッシュで量が出過ぎる。品質はさておいて、こういうことは、プロの工場として、かえってコスト高につながる。もうすこし信頼を得るような商売をしてくださいね。

1人が参考にしています
2019-03-14
用途:
軽トラの板バネ周辺に
対象商品:
17466234

軋み音が気になっていましたがシュッと吹付けた所無事無音に。塩カルによるサビ対策にも良さそうです。

ツヤ技研有限会社 様2019-03-08
用途:
機械の潤滑
対象商品:
17466243

潤滑剤として他の有名なものと比べても全く脾経を取らないので安価で重宝してます。

2019-04-12
用途:
鋳物の型段取り等
対象商品:
17466243

以前は他の商品を使用していましたが、たくさん使うので安いのを捜して使い始めました。特に問題なく使いこなせてます。。。

有限会社宮内建設 様2019-01-07
用途:
工具、車両に
対象商品:
17466234

有名メーカーのが間違いないとは思いますが、ためしに使ってみたところ問題ないのでこちらに切り替え。
安いのでケチらずあちこち使えるので便利。

1人が参考にしています
長島梱包株式会社 様2019-02-27
用途:
段ボール製函機のメンテ&注油。
対象商品:
17466243

今までは○R○-5○6を使用していたのですが、品質的にまったく問題なし。
勿論、CPも中々のもです。箱買いすれば尚可!!

2020-02-22
用途:
自転車の錆ついたところに使ってます
対象商品:
17466234

安くて非常にいいものでした!なくなったらまたお願いします。

2019-04-14
用途:
農機具
対象商品:
17466234

勢いよく出るのでとても満足しています。残念な所は、ノズルをしまう場所がキャップにでも付いてれば最高です。

2019-04-14
用途:
ドアノブの潤滑剤
対象商品:
17466234

固かったドアノブに使用したが全く問題なし。これからもリピ確実です。

2019-02-03
用途:
工具のメンテ
対象商品:
17466234

今はコンプレッサーのメンテで、重宝しています、
今まではCRCを使っていたが特に違いを・・・・・・使用しています。

2019-03-08
用途:
潤滑が必要な時!
対象商品:
17466234

何より安い!たっぷり噴射!出来るスプレーが良い。変な臭いもしないので快適。べとつかない、適度なサラサラ感の油で使い易い。