防錆潤滑剤のレビュー

平均満足度4.26(1,157件のレビュー)
商品レビューを投稿する
防錆潤滑剤 モノタロウ
モノタロウ
防錆潤滑剤
0/税込0

金属を錆から守ります。優れた潤滑性と防錆力があり金属表面に油膜を張りますので、浸透、防錆、防湿、きしみ止め等の効果があります。水置換性があり、浸透性に優れているので、金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのに適しています。【用途】金属の防錆・潤滑

1,157件中 701~720件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 17466234
2018-12-25
用途: 潤滑用
サービス業

安価で使いやすいので重宝しております。容量が大きいものがあるともっといいです。

対象商品 : 17466234
2021-02-15
用途: わりと匂いが・・・

最近はにおいが少ないのがおおいが、これはわりと匂いがする。
昔ながらのにおい。

対象商品 : 17466234
2017-11-28
用途: 設備工事機械の、メンテナンス

毎回、購入して使っています。市販の物より長持ちするような気がします。今回は5本まとめて購入しました。

2021-02-26
用途: 摺動

匂いが尋常じゃない。
中の圧力が異常に高いのですぐに空になる仕組み。
渇くと変色する
サビる
ノズルがすぐに折れる。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 17466234
2017-12-21
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

安いので良いですね。潤滑剤と言うかオイルスプレーが正しいかも知れません。吹き付けた後、ベトベトは有りますので注意です

対象商品 : 17466234
2017-12-09
用途: K社の〇RC556の代替
その他業種

K社の〇RC556の代替で購入しました。
安価ですが、全く問題なく使用しています。

対象商品 : 17466234
2018-02-05
用途: 自転車のチェーン

自転車の通勤で帰宅したときにすぐに使用してます。汚れが落ちるので最高!

対象商品 : 17466234
2018-12-30
用途: 色々

いたって普通ですが、安いのが良いと思います。又リピートします。

対象商品 : 17466234
2018-01-27
用途: 錆止め、回転部の潤滑に使用。
東小塩備製造業

効果は時間が経たないと今一T判らないのですが効果は有ります、匂いが少ないので良いかなと思います。

対象商品 : 17466234
2020-11-05
用途: メンテナンス作業用

ノズルがゆるゆるで噴射時に外れてしまい、非常に使い憎いです。また匂いが汚れたオイル臭と言うのか激安の劣悪なオイル臭のようで品質が悪い感じで臭く強いです。性能には問題ないのかもしれませんが個人的には品質が悪い感じがします。

対象商品 : 17466243
2018-11-08
用途: 鉄板切削加工後の防錆

安くて品質も問題なく使えており、何度も買っています!
ありがたいです!

対象商品 : 17466234
2020-07-26
用途: バイクのメンテナンス時
製造業

気になってたバイクの錆びた部分に使ってます。これを使うと、錆が目立たなくなりましたし。ひどくならない様です。

対象商品 : 17466243
2019-02-08
用途: ベースの維持
株式会社Riku

一ケース購入しました。滑りが良く他社の○○6と何ら変わりありません

対象商品 : 17466234
2017-11-19
用途: どのような作業でも使っています

潤滑剤としても防錆剤としても十分満足いく商品でしかも安価に購入できて助かりました。

対象商品 : 17466234
2017-11-30
用途: 農業
農・林・水産業

まだ使ってないのでわかりませんが安いのでそれなりに働いてくれれば良いです。

対象商品 : 17466234
2018-10-22
用途: DIY
農・林・水産業

市価の半額で購入することができました。
問題なく使用できています。
次回も購入したいと思います。

対象商品 : 17466234
2018-02-15
用途: 給油、雪付き防止。
モトショップ ユタカ自動車・二輪車・自転車関連業

除雪機や除雪道具の雪付き防止にも使えて便利でした。

対象商品 : 17466234
2019-01-28
用途: 機械のメンテ
個人のお客様

他社製品に比べると、長持ちしない。
値段がたの商品と思います。

対象商品 : 17466234
2017-09-16
用途: 工具の防錆として利用
建設業・工事業

趣味のDIYは屋外でするが、にわか雨等で慌てて作業中止となり、大事な工具が錆びる。
そんな時、工具の手入れ用として防錆と潤滑機能の本品を購入した。
ノズルも付属しており、スキマにも使用出来便利です。
蓋にノズルを収めれるようになれば、★一つ追加ですね。

対象商品 : 17466234
2017-11-23
用途: 農業機械(トラクター、コンバインなど)
運輸・通信業

べとつかず、浸透性が良いと思います。
容量もまずまずだと思います。