HIDバルブ 12V/24V共用 D4C エコカー対応 車検対応のレビュー

平均満足度 3.05 (20件のレビュー)
商品レビューを投稿する
HIDバルブ 12V/24V共用 D4C エコカー対応  車検対応 モノタロウ
電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。 【用途】HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-12-24
用途:
ヘッドライト純正hidの交換
対象商品:
17501347

1年7ヶ月しか持たなかった。安物買いの銭失い
やっぱり有名メーカーがいい
ちょっと足せばメーカー品が買える。
金返せ!

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。

2022-06-28
用途:
実用

片方切れて、一流メーカーに交換。交換してない方は、2年もったと思ったら、車検時光度不足で不合格。
以前買った物は、すぐに切れて交換してもらったこともある。
点灯すればいいって物ではないので、ちゃんとした物を作ってほしい。
一流メーカーより光度、寿命が落ちます。とか、注意書きするとか。2年で光度不足になり、車検落ちますとか。
車検対応は表記に問題ありかと思う。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
本製品は点灯・消灯を繰り返すと寿命が短くなります。一旦、点灯後、エンジンを停止するまで消さずに点灯させ続けることをおすすめします。
本製品は高ケルビンのため、使用環境により、定格時間前に十分な光量がでなる場合があります。

2019-12-23
用途:
お客様車両のメンテナンス時
対象商品:
17501347

ラクティスに取り付けてみましたが、ヘッドライトテスターで計測した数値的には問題もなく普通に使用できています。

2019-06-05
用途:
自家用車用
対象商品:
17501347

低価格なので、明るさなどに不安はありましたが、色も明るさも純正以上のイメージで正解でした。

2019-08-31
用途:
ムーヴのヘッドライト交換
対象商品:
17501347

使った感じは少し純正の時より白い感じです。価格も安くとても満足なのですが寿命がまだ分からないので評価は1つ下げています。

2021-02-09
用途:
ヘッドライトバルブ交換

使用して2年半で寿命がきました。最初は明るいですがどんどん暗くなっていきます。値段なりです。

2人が参考にしています
2019-01-24
用途:
バルブ交換
対象商品:
17501347

少し青っぽい色で問題なく使えています。明るさは測っていませんが夜乗った感じは悪くないです。

中央自動車株式会社 様2021-05-28
用途:
ヘッドライトバルブ交換
対象商品:
17501347

やや青みのかかった色で車検で50カンデラほどしかでませんでした。4500K以下のタイプでないと車検は厳しいかとおもいます

2021-08-10
用途:
車検交換用
対象商品:
17501347

2年前の車検時に交換しました。
今回の車検はこのバルブは光量不合格でした。2年持ちません。

1人が参考にしています
2017-08-25
用途:
車のライトバルブの交換
対象商品:
17501347

色合いは少しだけ青みがある白で、純正品の温かい色合いよりもかなり引き締まった感じになりました(タントカスタムに使用)。もっと高価なバルブと悩みましたが、こちらの商品に満足してます。

2人が参考にしています
2020-11-19
用途:
純正品不良にて交換
対象商品:
17501347

フイットGE9の交換でしたが、微妙に青く暗い感じです?一応車検は通りましたがもう少し白っつぽくても良いと思います。

2019-08-19
用途:
車検整備

取り付けてすぐの時は照度も高いのですが
2年後は照度が2000~3000cdしか出ませんでした
外してみるとすっかり焼けてしまっていて
車検に通らず新品に交換いたしました
耐久性は期待しないほうがいいです

2人が参考にしています
ヴァーサタイル株式会社 様2018-11-19
用途:
自動車部品
対象商品:
17501347

これは残念でした。安価なので試しに購入しましたが、取り付けて1ヶ月程で切れてしまいました。

3人が参考にしています
2015-11-27
用途:
純正交換依頼の際
対象商品:
17501347

商品自体はクォリティも思ったいたよりも良品と思います。
他の海外製品はすぐに切れたり売りっぱなしの製品が多い中ですが
安心して購入できました。
今まで何十種類のバルブ交換をしてきましたが
個人的には、他の有名メーカーよりも6000kの割には
暗く感じます。
製品保証書が梱包されていないのが不安要素です。

2017-03-19
用途:
交換
対象商品:
17501347

純正バーナーが切れたので交換しました。
値段以上のクオリティかと思います。

2人が参考にしています
カーズナガヌマ 様2017-02-28
用途:
一般整備
対象商品:
17501347

安価なのにびつくり 明るさも充分だと思う 消耗品だが2年位はもって
ほしい

1人が参考にしています
佐藤電気工事 様2017-04-16
用途:
整備上

あんまりの暗さのために車検が通りませんでした純正よりも暗いので純正に替えて車検をしました。

8人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
車種によっては相性により上手く点灯しない場合がございます。
恐れ入りますが、よろしくお願い致します。

2017-05-22
用途:
交換
対象商品:
17501347

残念ながら光量不足で車検が通りません。左右の色味も若干違います。
(ライトは曇りもなく綺麗なものです。)

7人が参考にしています
有限会社神門自動車 様2015-11-26
用途:
お客様の部品交換
対象商品:
17501347

たしか、2度目の購入です。価格も安かったです。後は、寿命ですね。

1人が参考にしています
2015-09-01
用途:
修理
対象商品:
17501347

この手の中華バルブは値段もピンキリで当たり外れがあるが
最近モノタロウのPB製品は品質も上がって来たので信頼して購入
万が一の不良品なども対応がしっかりしているので安心感がある
グロー時に青みが出るが10秒程度で白くなる。色はピュアホワイト
2015年9月より陸運支局での持ち込み車検が下向き計測になったが
このバルブで問題なくクリアできた、品質に関しては不満無し
保証などがあるのか今一つ解らないが記載されていると安心できる
ノーブランド中華バルブは大手通販でもこの半値程度で流通しているので
もう少し(1000円程度でも)安くなれば買いやすいのではないかと思う

4人が参考にしています