クイックラミのレビュー
すぐに使えるWスピード仕様
ウォームアップ約40秒(室温約25℃で100μm+薄紙の場合)、ラミネートスピード約44秒(A4サイズ100μm+薄紙の場合)
30分自動休止機能付、排出トレー付(取り出しワイヤータイプ)、100・150μmフィルム対応(150μmは薄紙のみ)、2本ローラー
ローラーフリー機能付き
万が一フィルム詰まりが発生した時に、背面のローラーフリーレバーを操作して、フィルムを取り除くことができます。
3段階切換えスイッチ
100μm・OFF・150μmの三段階電源スイッチです。
カフェライミン 様2021-06-12
- 用途:
- メニューや店頭ポップをラミネート保護
- 対象商品:
- 17677792
消費電力は1300Wと大きめだけど、1分を待たずにウォームアップが完了するので
電気代は却って安くなると思う。 時間の節約にもなるので大満足。
30分で自動的に電源が落ちるのも安心材料。
ラミネート用紙の厚みに合わせて能力を切り替えることもできます。
細かい配慮が行き届いたコスパの高い製品なので広くおすすめできます。
2021-09-16
- 用途:
- 事務所・教室の掲示物用
- 対象商品:
- 17677808
屋外でも雨でにじむことなく掲示できるので便利。ウオームアップ時間が短くすぐに作業に取り掛かれます。AA3対応なのでポスターなども自作でできています。
2021-04-23
- 用途:
- 書類のラミネート
- 対象商品:
- 17677792
少し厚みのあるラミネートも綺麗に仕上がるので気に入りました。起動してから使用可能になるまでの時間がとても早く便利だと思います。
GTNET株式会社 様2020-05-28
- 用途:
- お客様向けの告知及び社内の掲示用
- 対象商品:
- 17677808
以前使用していたものより仕上がり時間が早い、仕上がりの状態も良い。
具体的には以前はÅ4、Å3とも仕上りg波打っていた。
2人が参考にしています
PGサポート 様2020-07-30
- 用途:
- ラミネート
- 対象商品:
- 17677792
ウォーミングアップ時間がカタログ通り短いのが良い。
名刺サイズで、少し丸みが付くところが難か。
1人が参考にしています
2020-05-19
- 用途:
- メニュー用ラミネート
- 対象商品:
- 17677808
立ち上がりも早く、綺麗に仕上がっていると思います。
一つだけ気になるのが、スタンドバイ時になると少し焦げ(ゴムが焼けた匂い)臭いのが気になります。
1人が参考にしています
2019-07-26
- 用途:
- ラミネート
- 対象商品:
- 17677792
立ち上がりも早く、1枚のラミネートスピードも、以前購入した物に比べて断然速いです。以前購入したものは2千円か3千円で少しケチったばっかりに、すぐに壊れましたし、全ての作業が遅い。はじめからこちらを購入すべきでした。
株式会社トート 様2019-06-18
- 用途:
- ラミネート
- 対象商品:
- 17677792
値段も使い勝手も全く問題なし。
商品説明通りウォームアップがとても速く
すぐに使用できます。サイズもコンパクトで良い。
株式会社ユニテックス 様2018-10-31
- 用途:
- 便利です
- 対象商品:
- 17677808
A3サイズまで対応できるは良かったです。
使用頻度は多くないので、これまで店頭を利用してたのですが、思い立ったときにすぐ使えるようになってよかったです。
安心のため(剥がれ予防)に2回位通すようにして使用してます。
1人が参考にしています