BVシリーズ バッテリーのレビュー

平均満足度 4.57 (174件のレビュー)
商品レビューを投稿する
BVシリーズ バッテリー GSユアサ
GSユアサ
5,298 / 税込 5,828
国内シェアNo1のGSユアサブランドのスタンダードバッテリーで品質は折り紙付き!極板間のセパレータに「多孔性ポリエチレン」を使用した低抵抗セパレータを採用。さらに極板の接続部にはCOS(鋳造式一体成型型ストラップ)も採用して、始動性能をアップと内部ショートの発生も減少。 グリッドに使用する鉛シートは自社生産し高い品質を維持しています。24ヶ月または4万km保障(ご購入後どちらか早く到達するまで) 【用途】乗用車用
174件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-01
用途:
車の整備
対象商品:
17678334

とても安くて配送も早くて非常に良かったぜひともまた購入します

2025-10-02
用途:
軽自動車のバッテリー

今年5月に購入し軽自動車のバッテリー交換しました、今年の9月下旬に何故かバッテリーが上がり充電試みましたが使用できなくなりました。わずか4~5ヶ月でバッテリー使用できなくなりますか?もちろん走行距離が短いと早くバッテリーが上がることは承知していますが。

1人が参考にしています
株式会社鳳友産業 様2025-07-18
用途:
フォークリフト

安心のブランド(GSユアサ)で問題なく使い続けております。

2025-04-14
用途:
自家用車のバッテリー

車庫でバッテリーが経年劣化でダメに成り、モノタロウさんに注文をし翌日配達されました。本当に助かりました。

2025-02-04
用途:
軽トラのバッテリー
対象商品:
17678334

バッテリーが弱っていましたのでエンジンの始動が不安でしたが、セルモーターが元気に回るようになりました。

創作家具工房 木工みんぐ 様2025-01-22
用途:
軽トラックにつける

ダイハツハイゼットトラックに載せました。コスパが良くて助かります。
これで長くもってくれるとありがたいです。

オモニのキムチ オソオセヨ 様2024-12-07
用途:
交換

値段が安く機能性もいいと思う。他の軽自動車にも今後、適用したいと思う。

2024-11-20
用途:
軽バンに

バッテリーの交換時期が来ていたのでこちらを購入しました。
充電済みで届き特に問題なく使用できています。

2025-02-01
用途:
軽トラック用
対象商品:
17678334

セルモーターが力強く回り、掛かりが復活。走りも蘇りました。

2025-03-24
用途:
車輛

GSユアサの商品なので 安心して購入しました
まだ使用していませんが 大丈夫だと思います

株式会社 Crystal Ace 様2025-03-18
用途:
バッテリー交換

もう何回購入したかわからないくらい購入しています。
ユアサバッテリー安く購入できて満足です!!
全く問題もなしです!!

2024-03-22
用途:
クルマのバッテリー交換
対象商品:
17678334

体調崩して入院してるうちにバッテリーがあがっていて、バッテリー自体も2年以上経過していたので購入しました。退院して、少し動けるようになって、やっとバッテリー交換に行けました。元々、付いていたバッテリーと同じのが欲しくて、買いました。いつも早く発送してもらえるし、丁寧な梱包と対応、モノタロウさんには感謝です。

2024-03-10
用途:
クルマのバッテリー交換
対象商品:
17678334

自動車部品検索を利用して、車検証に記載されている型式、型式指定番号と類別区分番号を入力することにより、簡単にバッテリーの大きさやプラスとマイナスの端子の位置がわかり安心して自分で購入することができました
※自動車部品検索は利用価値が大きい!!
弱ったバッテリーから新品に交換して、寒い朝でも快適にエンジンをスタートさせています。
同様にエアコンのフィルターやエアフィルター(エンジンへの空気供給フィルター)を安価に購入でき、自分で交換。自分でできるメンテナンスは自分ですることはクルマを大切に乗ることにつながると思います。

ケーブースト 様2024-04-05
用途:
軽トラックの整備
対象商品:
17678334

古いバッテリーも問題無く使用出来ていましたが、交換してみるとセルの回りが元気になりエンジンの掛かりも良くなりました。

M.N美装 様2025-01-13
用途:
車のバッテリ交換
対象商品:
17678334

いい物をありがとうございます迅速な対応でよかったですあとは長持ちする事を期待します

2023-11-27
用途:
除雪機のエンジンスターターに使用
対象商品:
17678334

発注から納品まで大変親切に説明を受けて有難うございます。
配送業者が的確に受け答えは感銘しました。
お陰様で快調に除雪作業がスム-スに運んでいます。

1人が参考にしています
2024-08-07
用途:
自動車整備
対象商品:
17678334

このサイズのバッテリーはこのバッテリーを取り付けます。
大した感想になっていませんが、普通に良いです。

2024-02-09
用途:
車用バッテリー
対象商品:
17678334

手ごろな値段で取り付けもスムーズにできて配達も素早く良かったです

2024-01-03
用途:
インプレッサ2.0GTに使用
対象商品:
17678395

5年間使用して問題ありませんでしたので今回も同じものを取り付けました。

2023-07-09
用途:
自動車整備
対象商品:
17678334

6年使用バッテリーを同じ物に交換しました。
GSユアサは安心感ありますよね。

1人が参考にしています