LSベルハンマー 原液のレビュー

平均満足度 4.38 (91件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LSベルハンマー 原液 スズキ機工
スズキ機工
1,698 / 税込 1,868
LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。 【用途】機械部品などの潤滑及び防錆
91件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-09-16
用途:
クルマのエンジンオイル交換
対象商品:
18464784

7万キロ超のプレオ(EN07)のエンジンオイルに約4%の割合で添加して交換しました。中回転域でこれまでよりもストレス無く回っている感じがあります。オイルも新しいですし、効果のほどはわかりませんが、燃費も良くなっていることを期待しています。

1人が参考にしています
2025-06-29
用途:
自転車チェーンの金属塗布
対象商品:
52213385

摩耗が減り、滑りが良くなる。空回ししても、長く回っている様に思います。

1人が参考にしています
2023-09-16
用途:
自動車用オイルに添加など
対象商品:
52213385

MTオイルに2%添加したところ、特定段で気持ちカリッと感じるようになっちゃいました。
シンクロがうまく潤滑を切れなくなったのかもしれません。
いまいちここぞという使い所が見つからず、今はドリルなどの切削油に使ってます。

4人が参考にしています
2023-10-04
用途:
潤滑油に混用
対象商品:
52213385

スピードスプレーヤーの動噴ポンプ潤滑油に負荷軽減を目的に混用。
回転が軽くなったかな。圧力調整弁整備も相まって、好調です。

2023-05-25
用途:
パイプ撤去作業
対象商品:
52213385

一般で販売されている浸透性潤滑剤と比べて、スポイトで少量しか使用していないのに全然ネジ部への浸透が違うのか撤去作業が楽です。もう少し価格が下がれば良いです。

2023-08-18
用途:
模型ヘリのメンテナンス
対象商品:
52213385

模型ヘリの摺動部にほんの少し塗布するだけで動きが良くなり安定感が増します。

2022-11-19
用途:
自転車・車の整備に
対象商品:
52213385

皆がよく知っているあのベルハンマーです。
原液ボトルなのでスプレー缶のような簡易さはありませんし量も少な目なので、「ここは」と思うヵ所に浸透させて使っています。
効果は他レビューのとおり抜群に効きますよ

1人が参考にしています
2022-11-13
用途:
オフロードバイクに使用
対象商品:
52213385

想像したより効果があった。期間を長くした場合の効果はどうなのか?材質の変質等があるのか?その辺りはこれから確認をしたい。

2022-08-04
用途:
潤滑剤
対象商品:
52213385

極圧に耐える潤滑剤だけあって古い軽四のオイルに混ぜています
メカニカルノイズの低減はすぐに感じます。

1人が参考にしています
株式会社岐陽ビーエス 様2022-08-06
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
52213385

価格はたかいですが 素晴らしいです きしみ音も見事に解消しました。

2022-06-11
用途:
レーシングカートのチェーン、ベアリング等の潤滑油
対象商品:
52213385

潤滑油としての性能もさることならが、原液はスプレータイプに比べてロスなく使用できるため、コストパフォーマンスも優れると感じており、非常に満足しております。

1人が参考にしています
2022-08-02
用途:
卓上旋盤用に
対象商品:
18464784

卓上旋盤を改造して仕事用に酷使しています。
始業前に可動部に数滴、送りの調子が良くなりました。

アーチャー企画 様2022-04-04
用途:
ベアリング潤滑
対象商品:
52213385

気軽にやってみようかなと買ったが、ベアリングシール部分には細い注射針も入ってくれなかったので、浸透性を頼りに、タイヤ交換の際に使ってみます。

2021-08-12
用途:
エンジンオイル交換時に添加。
対象商品:
18464793

どんなもんか試してやろうかと、オイル交換時に添加してみました。結果、燃費向上しました。10~11㎞/lが、13~14km/lになり、その後もなんか調子がいい感じです。気のせいではないと思います。

2人が参考にしています
2021-11-12
用途:
金属稼働部分への潤滑と保護
対象商品:
52213385

ベアリング類の摩耗保護、延命に使用しました。オイルコンプレッサーに、添加しましたが、噂通り、音は静かになりました。
モノタロウさんで購入が一番お値打ちでしたので、購入しました。

2021-08-14
用途:
猟銃のメンテナンス
対象商品:
52213385

折り伸ばしする猟銃の金属がこすれる部分や力が加わるヒンジ部分に塗ると軽く動作する。銃器メーカのガンオイルより安くて助かる。

1人が参考にしています
サロンドHOSOYA 様2021-11-17
用途:
エンジンオイルに添加
対象商品:
52213385

コチラをエンジンオイルに添加して、
ベルハンマースプレーtypeを
前後輪可動部に使い
バッテリー交換等相乗効果ですが
50ccスクーター、高速での伸びが
格段善く体感出来ます。

1人が参考にしています
株式会社自研センター 様2022-09-14
用途:
機械装置のメンテ、残りはエンジンオイルに混ぜる使い方もする
対象商品:
18464784

性能については良いのですが、少し高いです。もう少し安ければもっと使いやすくなる。

2020-12-01
用途:
車のオイル
対象商品:
18464784

走行距離16万越えのエスティマにどれだけ変わるか興味本位で入れてみたら体感で分かるぐらい良くなりました。

1人が参考にしています
2022-07-27
用途:
エンジンオイルに添加
対象商品:
18464784

特に変化は感じられませんでした。リピートは無いかと思います。

1人が参考にしています