H1ベルハンマースプレーのレビュー

平均満足度 4.07 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
H1ベルハンマースプレー スズキ機工
スズキ機工
2,798 / 税込 3,078
従来のH1潤滑油を圧倒する付着性能・浸透性能を有しており、耐磨耗性能・潤滑性能において素晴らしい効力を発揮します。各種食品製造機械・製造ラインに適量塗布してお使いください。 液切れの良いノズルを採用しています。 他のスプレーと判別し易いホワイトトップを採用しました。 【用途】食品機械の潤滑及び防錆
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-07-10
用途:
野菜選別機の潤滑に
対象商品:
18464827

野菜選別機のチェーン部分と計量部分の軸受の潤滑に使いました。
チェーンには良いと思いましたが、計量部の軸受にはスプレー液が拡散されて周辺まで濡れてしまう。繊細な部分にはシリコンスプレーが良さそうですね。

2020-11-10
用途:
食品機械の定期メインテナンス時使用してます。
対象商品:
18464827

すごいの一言です。次回もリピートします。よろしくお願いいたします。最高です。

コジマフーズ株式会社 様2020-07-29
用途:
値段はしますが、高品質
対象商品:
18464827

値段は結構しますが、高品質な油で、長年使っていきたい機械には多分良いのだと思います。

1人が参考にしています
株式会社フジアール 様2019-03-14
用途:
シャッターの開閉時の滑りの際の音やこすれに対処
対象商品:
18464827

シャッターの開閉時の滑りの際の音やこすれに対処で、今までは他社の物を使用していましたが、時間とともに元の状態になる為、TV放送で知っていたベルハンマーを使って見ようと試した所、こすれの音が長続きするので大変役にたっているし、ドアの蝶番キシミや換気扇のモーターの音も抑えられるので重宝しています。

2人が参考にしています
2023-11-27
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
18464827

潤滑油として使用していますが、他社のスプレーは汚れも落ちる仕様になっているので、その点は劣ると感じます。

JAあいち経済連 様2019-05-26
用途:
食品加工機械の潤滑油
対象商品:
18464827

今までは食品加工機械に使用するため他社のNSF規格のH1を使用していたが、今回H1ベルハンマーの使用により、金属表面の凹凸抵抗が少なくなった感あり、使用回数が少なくて済むようになったため、割安感がある。

ニッコーグラビア印刷株式会社 様2018-05-23
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
18464827

食品を製造する機械にも使用でき、性能も申し分なしです。コスパもいいと思います。

2024-08-24
用途:
キッチン周りの潤滑
対象商品:
18464827

潤滑機能はまずます■スプレー後にノズル先端からの漏れがなかなか収まらずキッチンペーパーなどをかぶせておく必要あり

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

オフィスねこの手 様2018-04-18
用途:
レンジフードやガスコンロ周りのネジ、可動部に噴霧して使用
対象商品:
18464827

このH1ベルハンマースプレーは他社の呉工業の類似製品と比較すると割といい値段しますが、他社には無い食品用機械の可動部位やネジ留めの部分に安心して使える点が大きな利点です。
私の仕事柄女性のお客さまからのご依頼が多いため、男性ではあまり気にしないような潤滑剤の臭いを気にしたり、潤滑剤の安全性をすごく心配される方がおられます。そういった方にも普段キッチンで食材を加熱調理する場所だからこそ、キッチンやレンジフードクリーニング時の仕上げにも安心して使用できます。スプレー自体の臭いも強くなく残らないのでお客さまからのクレームもほぼ無く、お客さまの健康や安全性まで考えてる仕事として差別化が出来るコストパフォーマンスの良い製品だと思います。

2017-08-17
用途:
生産設備のメンテナンス(応急処置)
対象商品:
18464827

まだ、かろうじて動くベアリング、ロッドエンド、ボールジョイント等の交換部品到着までの延命処置として使用してみました、若干でも動かせなじませることができると即効果がわかり満足しています。

1人が参考にしています
2016-11-19
用途:
家庭内の機器、釣り道具類のメンテナンス
対象商品:
18464827

先が太すぎて細かなところに吹き付けられない。少しだけ吹こうとしてもドバッと出てしまう。なんだか妙にベタつく。それでいて効果は某C**-**6と大差なし。使いどころが難しいかと。

2人が参考にしています
2016-03-01
用途:
自転車の注油
対象商品:
18464827

テレビ番組を見て買いました。自転車のペダルの回転が本当に軽くなりました。大満足です。

2015-11-03
用途:
家庭内の可動部分のメンテナンス
対象商品:
18464827

CRC5-56などとの機能上の明確な違いが体感できません。ノズル先端から少し垂れるので、床面に落ちるとアトが危険。

1人が参考にしています
穂積仏壇店 様2015-07-21
用途:
金属接合部分(ギヤ/ローラー/アーム)等の動きが滑らかになるように
対象商品:
18464827

お店の入り口のサッシドアの滑車に吹き付けて使用したら
以前より動きがスムーズになりました。
効き目が長続きするかどうかは、これから期間が経ってみないと
判りませんが、塗った初日よりは格段に滑らかな動きに
なってきています。
この商品ではなく、同じメーカーのLSベルハンマーも同じように
塗布後1ヶ月近く経ちますが、動きがスムーズになって
現在も動作はすごく滑らかです。

3人が参考にしています