リチウムグリーススプレーのレビュー
スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
【用途】ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。
2017-08-24
- 用途:
- シャッターのメンテナンス
- 対象商品:
- 18466972
電動シャッターの開閉が遅くなってきたので塗布してみました。開閉時間は劇的に早くなった訳ではありませんが、以前よりもスムーズになったような気がします。また、シャッター特有のキーという金属音もなくなり静かになりました。
2020-10-22
- 用途:
- メンテ
逆さに使う場所のため、なかなか噴射しなく、少し出すのにも苦労が必要かと。
逆さで使えるよう改善願いたいですね。
SOUND DINING M 様2021-02-14
- 用途:
- ドアのヒンジ、ナット類
- 対象商品:
- 18466972
スプレーグリス特有の吹付時の泡立が気になりますが、こんなもんでしょう。安価なのでぜいたくに使い、はみ出た分はふき取ってます。もう少し粘土が高くても良いかと思います。
2018-10-05
- 用途:
- 農業機械のメンテ
- 対象商品:
- 18466972
値段の割に性能が良く、大満足です。
少し無くなるのが早い気がします。
(本当に20ml入っているのかな?)
大容量タイプがあればなお満足です。
2021-02-25
- 用途:
- 摺動箇所に塗布
内圧が恐ろしく高圧でスプレー状になり
吹き飛び塗布できない。
異様な悪臭で耐えられない
モノタロウブランドってまともな商品ある?
MonotaROからの回答
大変申し訳ございません。
貴重なご意見誠にありがとうございます。
2020-12-04
- 用途:
- 車;バイクのメンテに
- 対象商品:
- 18466972
前からリピートしていますが、
残念なことに外観が赤と白のデザインに成り、
今までは
潤滑スプレーは赤色デザイン:
グリスは緑色デザインが
赤白デザインに統一されてしまい、
使用時に小さい文字を読まなくてはならずに、
間違いやすく、
ひと目で区別が付きにくく なりました。
老眼初めのおぢさんには、
統一デザインは間違いのもとです。
6人が参考にしています