リチウムグリーススプレーのレビュー

平均満足度 4.45 (827件のレビュー)
商品レビューを投稿する
リチウムグリーススプレー モノタロウ
モノタロウ
319 / 税込 351
スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。 【用途】ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。
827件中 701~720件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
上村モータース。 様2018-06-07
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
18466972

使いやすいです。
ずっと使っていこうと思います。
ありがとうございました。

2018-04-07
用途:
グリスアップ
対象商品:
18466972

価格が安く、いろんなところに躊躇なく使用できるのが良い。

2016-12-19
用途:
バイクや自転車のメンテナンス
対象商品:
18466972

グリーススプレー特有のなねっとり感だが吹きかけた後は意外とあっさりしている。モノタロウのシリコンスプレーとの使い分けでバイクや自転車のメンテナンスが快適!

2018-03-04
用途:
バイク メンテに使用
対象商品:
18466972

いろいろのスプレーをモノタロウさんから買いましたがすぐに商品の発送
をして貰えるので非常に助かっています。どうしても仕事で必要なものですので
対応が早いのが助かります。

小山設備 様2017-04-20
用途:
機械のグリースアップに使用する
対象商品:
18466972

ワンタッチで使用でき、狭い場所にも簡単に出来ているので便利。

2017-02-10
用途:
潤滑油
対象商品:
18466972

そこそこの効果を求めるなら、必要十分ですね。
普通のグリスです。

2017-03-03
用途:
機械の整備などの時
対象商品:
18466972

たれ落ちることがなく使い勝手が良い。噴射の圧力も高く満足している。

2017-01-31
用途:
工具分解掃除の仕上げに
対象商品:
18466972

K社のものと比べても変わらなく使えるのでお得。毎日分解掃除する時があるので助かる。

2017-08-14
用途:
トラクターの洗車後の錆止め。
対象商品:
18466972

以前は500円から1000円近くの物を使っていましたが、今回モノタロウの200円内のグリーススプレーを使ってみましたが、問題ありませんでした。また買います。

2017-02-24
用途:
車、家庭用
対象商品:
18466972

もう少し固めが良かったかな。でもこの値段でグリーススプレーはいいね!

2017-10-07
用途:
フォークリフトメンテナンス
対象商品:
18466972

ローラーやフォークのスライド部に使用しております。何の問題も無いです。

2016-12-14
用途:
ビルメンテナンスのあちこち、倉庫ドアの蝶番部分など幅広く使用
対象商品:
18466972

通常の防錆・潤滑剤と一緒に揃えて、粘度や耐久性で使い分けています。コストパフォーマンス的にもとてもありがたい。付属のストローがややサイズ合わないのか、根気よく押し込んで使用しました。

2017-07-16
用途:
車のドア用として。
対象商品:
18466972

車のドア用として購入しました。同じような商品はKURE等でも出ていますが、耐久性が今まで使っていたそれらの商品とモノタロウブランドではどれだけ違いが出るのか、観察していきたいと思います。

2016-11-29
用途:
メンテナンス時
対象商品:
18466972

安くて、簡単で、手が汚れない。こんなに便利なものが在るのを知らなかった。かなり、損していた。

2018-04-24
用途:
自家用車
対象商品:
18466972

大変、便利です。また購入します。買いだめしてあります。

小野田企画 様2016-11-25
用途:
ワイヤーに使用
対象商品:
18466972

AZの物より出が良いように感じた。

値段も安価で個人的には気に入っています。

2016-11-21
用途:
チェーンのメンテ
対象商品:
18466972

安価の割にはスプレー式で使いやすく、ちょっとした潤滑の役目には最適である。ゴムの部分には付着させない方がよいでしょう。

2018-03-04
用途:
自動車関連
対象商品:
18466972

メーカーの物と変わらずに低価格で良いと思います、今後も使用して
いくと思います。

2018-01-24
用途:
トラックや機械のメンテナンス時に
対象商品:
18466972

値段が安くて助かってますが出来ればもう少し柔らかいと2種類買わずにこれ1本で済むのですが。

2018-02-09
用途:
チェーンの防錆
対象商品:
18466972

価格も安く、大量に使えるので気に入っています。リピートします。