セラミニホールソー 深穴用のレビュー
- 用途:
- 鉄板の穴あけ等
- 対象商品:
- 18582935
目で見てほぼ真円と思えるくらい綺麗にあき、尚且つ切れ味がかなり良く重宝します。
深型を買っておけば4ミリ厚まで開けられるので買うなら深型一択かと。
正直バリは多少出ますがそもそも加工してバリが出ないドリルなんてまずないので気にするなら加工をやめたほうがいいですね。
そんなものリーマーがあればまず気になるものではないので。
- 用途:
- 軟鋼板への下穴開け
- 対象商品:
- 18582987
他のレビューにてすぐに破損した旨の投稿があり多少の不安を抱えながら注文しましたが、到着して直ぐに使用してみたところ驚きの切れ味に感心いたしました。金属加工には冷却用の切削オイルが欠かせませんね。1.0Tのステンレス板に10個ほど開けましたがまだ余裕です。
- 用途:
- 自動車用品取り付け作業
- 対象商品:
- 18582987
とてもキレが良いので気に入って使っていますが、狭い部分でアングルアダプターを使った作業ではブレが原因なのか通常SUS用とは違う刃先形状の為かは判りませんがバリバリ割れます、この硬度でこの切れだと認識してはいますがもう少し粘りが欲しいとも思います、しかしこの換え難いキレは必要なので補給品買います。
- 用途:
- 2.3、3.2mm鉄板の加工
電動ドリル等、高速回転の加工でバリ等引っ掛かると簡単に欠けてしまいます
低速、トルク調整可能な工具でゆっくり加工すると安定してあけられます
- 用途:
- アルミ板、真鍮板の座ぐりに使うつもりで購入
- 対象商品:
- 18582996
私の使い方が悪いのかもしれませんが、ボール盤での使用で一度で刃が欠けた弱すぎる。
ホルソーは何十本も使用しているが、この様な物は初めて、二度とシントーと言うメーカーの物は、使いたくない。
- 用途:
- 折れたタップを取り出すのにつかいます。
- 対象商品:
- 18582944
よく切れますので 手軽に使えます。 折れたドリルの刃を取り出すときにもつかえます。
- 用途:
- 鋼材への穴あけ
- 対象商品:
- 18582996
ボール盤でしっかり固定した
4.5㎜ SK4に綺麗な穴が空きました。
これはいいですね。
寿命は分かりませんが、作業効率が上がりました。
温度と振動に気をつけながら寿命を見たいと思います。
- 用途:
- たった一回の使用で先端が砕け散りました
- 対象商品:
- 18582953
0.7mm鉄板の2枚重ねで2枚目に到達したとき砕けました。
色々な条件あると思うのですが、同社の13mmホールソー(深穴用ではない)ではこんなことはありませんでしたので驚きです。もちろんドリルのインパクトモードなどは使用していません。回転も通常の範囲でした。
誠に申し訳ございませんが、製品不良の可能性もございますので、弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
- 用途:
- 薄肉厚のパイプ
- 対象商品:
- 18582935
厚さ1㍉以下のパイプの穴明け作業時に使用、ドリルより綺麗に早く正確な位置に明けれます。
早く知れば良かった。
薄物穴開けには絶体必要な工具の一つです。