4マークアップセットフランジボルトのレビュー
- 用途:
- 自動車メンテ
旧車の補修時に使用されていたボルトが弱っていたので使用しました。 このタイプのボルトはホームセンターでは手に入らなのでモノタロウさんで用意してもらって助かります。 今後もよろしくお願いします。
- 用途:
- 車検整備
結構精度高いと感じました。
質感も良くて買ってよかった。満足です!
- 用途:
- ストップランプのカバーの締め付けビスとして
- 対象商品:
- 18590793
スズキ ワゴンRのストップランプカバーのビスとして購入しました。従来のビスは六角の中に+があってドライバーでも締め付けることができましたがレンチで作業すれば問題はありません。
- 用途:
- 自作育苗棚組立
- 対象商品:
- 18590924
今まではワッシャーとスプリングワッシャーでボルトを取付ていましたが、相手部品の差し込み時にワッシャーとスプリングワッシャーが動いて差し込み口を邪魔してしまいスムーズに出来なかったが、今回フランジボルト採用により楽になりボルトも外さないでそのまま保管出来る様になりました、有難う御座いました。
- 用途:
- 配送車(リードEX)の部品交換
- 対象商品:
- 18590888
引き取ったリードEXを配送車にする為にメンテを行ったが
所々ステンネジに交換されていて電蝕を懸念したので交換
純正より安くて助かります。
- 用途:
- スズキ アルトのヘッドライトユニット固定に使いました。
- 対象商品:
- 18590818
相手がスチールなので、アルミのボルトではマッチングが良くないのでこちらの商品を使用しました。
ホームセンターには中々ないサイズと素材なのでモノタロウに感謝。
- 用途:
- 自動車のメンテナンス
- 対象商品:
- 18590958
熱が加わる所にスレッドコンパウンドを塗布して使用しました。
緩める時にかじってしまうか楽しみです。
- 用途:
- 自動車部品取り付け
- 対象商品:
- 18590793
自動車部品交換時、ボルトも交換したいため購入。ノーブランドですが、荷重のかからない部分にはこれで十分かと思います。数がいるので安さが魅力。
- 用途:
- セレートなしでさがしてましたが。
- 対象商品:
- 18590784
10~12ミリだとないものですね。
鉄プレートに付けるので特に問題はないですが。
相手がアルミの場合はアルミが削れる可能性がありますので注意です。
- 用途:
- 自動車のレストア
- 対象商品:
- 18590933
大変満足しております。
ボルトナット、ゴム類は大半が揃ってますし、直ぐに発送してもらえますので有難いことです。