レギュラーチェーンのレビュー

平均満足度 4.43 (284件のレビュー)
商品レビューを投稿する
レギュラーチェーン モノタロウ
モノタロウ
569 / 税込 626
補修にはもってこいの低価格なチェーンです。 2ピースの曲げジョイント。 【用途】チェーンの補修・交換に。
284件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-26
用途:
ママチャリのチェーン交換
対象商品:
18585832

24インチのママチャリいつ交換したかわからんチェーン 音がしていた。
モノタロウのこのチェーン見つけ安いので挑戦してみることにした。
モノタロウのチェーン切と一緒に購入
外したチェーンと同じ長さに切断し取付。
外したチェーンはのびていました。
音は無くなり静かになりました。
チェーンカバーつきなので長持ちを期待しています。

2026-02-11
用途:
伸びたチェーンの交換

何年も使っている通勤用のママチャリのチェーンを交換しました。長かったのでカットするには専用工具が必要ですが、接続が大変簡単です!

2025-12-02
用途:
錆びたチェーンを交換
対象商品:
69298565

交換後、変速ほか問題ありません。チェーンつなげる方法の説明文が添付されていると親切だと思いました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-12-08
用途:
自転車メンテ
対象商品:
69298565

消耗部品で定期的に交換するものなので、普通の街乗りだと問題なく充分な性能です。
安くてとても良い。

2025-08-23
用途:
自転車のチェーン交換

外に置いてある雨ざらしのスポーツ車はチェーンカバーもなく、2~3年するとチェーンが錆びてきて。やがて乗らなくなるのが常ですが。
チェーンを交換しようにも、量販店や他の通販サイトでは結構いいお値段がいたします。
モノタロウさんで出会ったこちらのチェーンは何よりその価格が魅力的です。
コストパフォーマンスで追随する商品を自分は他には知りません。
この商品ならば、毎年チェーンを交換することも可能だなと思いました。
しかも驚いたことにジョイントまで付属してました。
値段が値段ですので(ジョイントは付属していないだろう)と思い込んで、そのままチェーンを繋げた後ジョイントを発見しました。

2025-09-14
用途:
シティサイクルのチェーン交換
対象商品:
69298565

クイックリンクの取り付けをここのレヴューの2023-09-10の投稿を参考にしたら、一発で繋がりました
消耗品なのでコスパの高さが助かります

2025-09-08
用途:
ママチャリのチェーン交換

10年近く乗っているママチャリのチェーンが伸びたので交換
少し長かったのでチェーンカッターで調整して使用
問題なく乗れています

2025-08-07
用途:
旧い車両のレストアに使用

商品の品質は◎ 幾度となく購入させて頂いております コスパいいです

2025-06-21
用途:
メンテナンス
対象商品:
69298565

購入した自転車に組まれていた純正チェーンと比べてですが、使ってみて特に違和感もなく使えています。
6,7,8速用ですので耐久性もそこそこあるのではないでしょうか
価格も抑えられていて良い商品だと思います

2025-04-25
用途:
自転車のチェーン交換

問題なく使えます。ジョイント部の付け方が難しいと書かれていたが、つけ方を知っていれば簡単です。難しいと書いていた方はやり方を知らなかったのかも?パチンと一瞬でつけれます。チェーン切りとラジオペンチは必要です。

1人が参考にしています
2025-01-15
用途:
自分のクロスバイク

交換に約40分掛かりましたが、走行感と変速時は爽快です。
多分、新車のときと、同じフィリング状態かと思います。

2025-12-09
用途:
コスパ最高
対象商品:
69298565

特に問題なく使用できている。今のところサビなども出ないし問題ない

2024-12-22
用途:
日常使い自転車用
対象商品:
69298565

周りを走っている自転車を見ると、サビサビのチェーンを付けているのが多いです。定期的に注油をしているので、この商品で十分です。

2024-10-04
用途:
通常使用

年間1万km以上は乗る人間です。あまざらしの所だとさびやすいです。耐久は5000km程度でのびのびというところでしょうか。一般車のチェーンとしては十分だと思います。交換は初めてだとリンク部分がうまくできないと思いますがはめ方がわかれば一発です。チェーン切りは必要です。

2024-09-11
用途:
自転車修理
対象商品:
69298565

自転車修理に使用しました。
シングルギヤ用、外装6/7/8段用両方とも。
値段が手ごろのチェーンです。
取付けに注意が必要ですが、しっかり取付ければ問題なく使用できます。
モノタロウブランドの自転車用チェーンは全4種類の自転車用チェーンがあります
1,レギュラーチェーン シングルギヤ用(内装3段ギヤ対応) チェーンの色は茶色
2,レギュラーチェーン 6/7/8段ギヤ用(外装ギヤ用) チェーンの色は茶色
3,アンチラストチェーン シングルギヤ用(内装3段ギヤ対応) チェーンの色は白
4,アンチラストチェーン 6/7/8段ギヤ用(外装ギヤ用) チェーンの色は白
1と2のレギュラーチェーンは錆が出やすいので、シングルギヤ(内装3段ギヤ)用は
チェーンカバーがフルカバーになっている自転車に使用すると良いです。
外装6/7/8段ギヤ用は1ヶ月に1度は錆防止にチェーンオイルを掛ける必要があります。
チェーンオイルはモノタロウブランドのシリコンオイルがオススメです。
3と4のアンチラストチェーンは錆が出にくいので、シングルギヤ(内装3段ギヤ)用は
チェーンカバーがハーフカバー(半分以上チェーンが見えている)になっていたり、
外装6/7/8段ギヤ用のチェーンは雨の中でも自転車を使用する人に向いています。
外装6/7/8段ギヤ用について(レギュラー、アンチラスト共通)
外装6/7/8段ギヤ用チェーンは、全世界共通でチェーンの太さの規格が2種類あります。
厳密にはチェーンピン(リンクピンまたはコネクトピンとも言う)の長さですが、
ピン長さ7.1mmと7.3mmがあります。
モノタロウブランドの外装ギヤ6/7/8段用チェーンは7.1mmになります。
シマノの外装6/7/8段用チェーンはパーツグレード問わず7.3mmになります。
なので、モノタロウブランドの外装6/7/8段ギヤの取付け方が良く解らないからと言って、
シマノの8段ギヤ用チェーンのチェーンコネクトピンは使用できませんのでご注意ください。
互換性はありません。
「問題なく使えている」と言っている方いましたら、それは単純に運が良いだけで、
チェーンリンクが正しく機能しないか、走行中にチェーンが切れると思ってください。
モノタロウブランドの外装6/7/8段ギヤ用チェーンの取付けが良く解らない方や、
小まめにチェーンを綺麗にしたい方は、モノタロウでも販売しているKMCチェーンの
ミッシングリンクCL571R(71の部分がチェーンピンの長さ7.1mmを表す)を
同時に購入すると便利です。リユース(再使用)可能です。

19人が参考にしています
2024-08-13
用途:
自転車のメンテナンス
対象商品:
18585832

錆びたチェーンの交換に何度も使っています。チェーン交換は簡単にできました。

2024-10-20
用途:
自転車の修理

とても良い値段だとおもいます。送料無料になるようにまとめて購入してます。
バイク部品なども

2024-09-16
用途:
交換用

通勤に使わずお買い物や移動用で週に30km程度の移動で5年で2㎝伸びます(寿命)

2024-09-03
用途:
自転車メンテ

自転車2台に他メーカのものと同時に交換しました。 自転車カバーもかけたりかけなかったりしていたのであまり保管状態は良いとは言えない環境下で、有名メーカと遜色ない持ちでした。
9速以上のタイプがラインナップに有れば嬉しいです。

2024-06-01
用途:
交換
対象商品:
18585832

安すぎ
性能は値段相応だと思いますが、とりあえずならこれでOKです