防水塗料 透明のレビュー

平均満足度 4.65 (23件のレビュー)
商品レビューを投稿する
防水塗料 透明 アサヒペン
アサヒペン
3,598 / 税込 3,958
コンクリート壁やモルタル壁などの風化や白化を防ぎ、長持ちさせます。 すぐれた防水性を発揮し、塗った面 のよごれも防止します。 冬期は、外壁の凍結防止にも有効です。 【用途】コンクリート壁やモルタル壁、木部、スノコなどの防水に。 シーラーとしてセメント瓦・カラーベスト、コロニアルなどの下塗りに。 モルタル壁などの下塗りに。
23件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-07-31
用途:
漏水箇所の下地材

油性とあったが、防水の下地材料の保険として、使用できた。
透明なのが、使い勝手としてよい。

日新防水工業株式会社 様2024-08-21
用途:
タイル 簡易的防水
対象商品:
18840718

外観気にせず見た目も殆ど気にならない。
速乾性が強く1時間後には二度塗り可能

恒栄建装有限会社 様2022-07-07
用途:
塗装作業時
対象商品:
18840702

工事現場にて防水塗料を塗ることになり、この商品を購入!!
防水効果にも満足しております。

2021-04-11
用途:
水の染み込み防止
対象商品:
18840718

外装壁の雨が降れば絶えず水が掛るのでペイントを塗り変えたので雨が掛っても良いように防水ペイントを塗りました、雨が降った日に見ればやはり防水が利いていて水が壁を伝って流れていました、手では塗れない所はこの商品のスプレーを使用しました、どちらも良い商品です、これで当分は心配はしなくて良いかも?。

2021-02-27
用途:
サイディングの塗装
対象商品:
18840702

サイディングの防水塗装のため購入しました。
サイディングが柄付きのため透明塗料を探していたところこちらにたどり着きました

2人が参考にしています
2021-04-04
用途:
メンテナンス
対象商品:
18840718

他社製品と比較の為に使用。
評価するには1、2年後になるが、今のところ良い。

2020-11-14
用途:
タイルの防水加工
対象商品:
18840718

使いやすいサイズで透明度も高く気に入っています。
他の塗料も試してみましたが、今のところこれが一番使い勝手、コスパ共にいいように感じています。

2人が参考にしています
2020-05-03
用途:
屋上のコンクリートのひび割れによる雨漏れ修理
対象商品:
18840718

まず使いやすく素人でも何の工夫もいらない、そして何より粘着性が程よくありここ数年様々な材料を使い分けて完全に止まらなかった雨漏れがやっと止まり感謝している。慎重を期して今度は4リットルの徳用サイズで完璧を期して上塗りする予定。徳用は入荷予定になっていたが今の所大雨でも漏れがなかったので急ぐ必要はない。ただ臭いがきついのが唯一の欠点ではあるが、是非素人で同じ目的の方にはお勧めする。

3人が参考にしています
2020-07-28
用途:
屋外木材の防水
対象商品:
18840718

これもリピートです。屋外の木材に塗装の代わりに塗っています。木材への染み込みが良く、量がいりますが、雨が降ってもプラスチックのように雨を弾いています。メーカに確認したらこれにより木材が腐ることはないようですが、2,3年に一度は塗りなおした方が良いそうです。

1人が参考にしています
ふとんのマキタ 様2020-02-18
用途:
仕上げ塗装の前作業
対象商品:
18840702

他店と価格を比較して購入しました。素人が使っても木材をはじめコンクリートやヘーベルに対しての防水効果が良いです。

1人が参考にしています
2019-10-22
用途:
レンガ壁の目地漏水防止
対象商品:
18840718

透明でそのまま軽易に塗装ができ、応急処置にぴったり、

岡山スイキュウ株式会社 様2019-05-07
用途:
木材の防水
対象商品:
18840718

木材の防水に使しましたが、とても満足した出来映えになりました。しっかり防水してくれていると分かります。また購入しますので、宜しくお願いします。

2019-05-15
用途:
滑り止め処理に使用
対象商品:
18840718

「アサヒペン 強力コンクリート床用塗料用すべり止め材D036」と組み合わせて使用。滑り止め材300gとこれ1Lを丸ごと混ぜて使用したが、滑り止め材は200g程度で良かった様子。
ただ簡単に滑り止め処理ができ手間がほとんどかからなかった。

1人が参考にしています
2018-11-09
用途:
車庫上コンクリートの防水
対象商品:
18840702

とりあえず、塗ってみて錆汁の水滴が止まらなければシーラーと考え別の本格的な塗料を塗るつもりでしたが、1缶だけでもかなりの効果がありました。大きな缶がないので今回また4Lを注文してほぼなくなりました。
透明なので他の利用もできそうです。そのうちまた注文します。

テミー犬舎 様2018-11-28
用途:
42年前のRC構造壁工法の家です。打ちっぱなしで数年に一度撥水剤のシリコンをローラーで添付しています。前回は水性を使いましたが、どうも良くありません。冬なので二階建ての上部だけ試しにやってみました、雨漏りが止まりました。来年五月に全部を添付します。一斗缶でないと足りないようです。
対象商品:
18840702

匂いも少なく安心しました。大きいサイズ一斗缶でお手頃があると助かります。

2人が参考にしています
2019-01-09
用途:
なめらかです。塗るのは簡単です。
対象商品:
18840718

作業が楽です。良く延びて塗装しやすい。すぐ乾きます。

Red Star of Phantom -aircraft laboratory- 様2018-03-02
用途:
スノコと外壁(化粧コンクリートの補修)
対象商品:
18840718

一番最初にこの防水塗料を結構大きめのスノコ(3種の木材でテスト)に使いました。施工した感想は、なんと言ってもかなり含侵性が高く2度塗りで防水性が他社の数倍はあります。過去に数十種類と試しましたが間違いなくトップクラスです。他社のように、水に付きっぱなしでもふやけたり水分を吸って白化しません。次に化粧コンクリートの亀裂にも施工しましたが細い亀裂まで浸透していく感じで防水機能と耐久性では他を圧倒しています。ただ、防水性と耐久性は他に類を見ないほど良いのですが、含侵率が高いので他社の物より1.5倍程度は量を使う感じでした。

6人が参考にしています
2018-04-20
用途:
外壁防水作業で使用。
対象商品:
18840718

伸びが良くスピーディーに作業ができた。
揮発性が高いようで、素早く工事をしないと蒸発してしまう感じがしたが、乾燥まで速いので塗り重ねを含めて短時間で作業が終了できた。

1人が参考にしています
2017-05-12
用途:
コンクリート、外壁裁断面の防水
対象商品:
18840718

油性塗料なので閉所で作業する時は換気に気をつける必要がある。
それ以外が伸びがよく防水性能もしっかりしています。

1人が参考にしています
2022-12-03
用途:
施工後のコンクリートの劣化防止
対象商品:
18840718

下水口に施工したセメントの劣化防止に使用した。
常時水につかる箇所には不向きとあったがなんのなんの。
家庭の下水口では常時ではないので特に問題とはなっていない。