油性 高耐久鉄部用のレビュー

平均満足度 4.63 (216件のレビュー)
商品レビューを投稿する
油性 高耐久鉄部用 アサヒペン
アサヒペン
589 / 税込 648
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。 【用途】扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。
216件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社シスコム 様2023-06-15
用途:
塗装
対象商品:
18945657

メーカーまたは卸直送のようで、送料の比率が高いと思います。モノタローの倉庫でまとめたらと思います。

2023-04-09
用途:
鉄部塗装
対象商品:
18945632

色にかかわらず、光沢やのびに満足しています。塗装面の滑らかさも良好なので、油性の定番です。モデルチェンジせず(再購入時に迷わないよう缶のデザインも変えず)長く販売されることを望んでいます。

2023-03-03
用途:
ドラッグスター250のメンテ
対象商品:
18945325

ボロい車体を買ってしまい、フレームがサビサビなので一時しのぎに使いました。
サビの上からそのまま塗れるとのことですが
ザっと錆を落として、塗装剥がれも落としてから使用しました。
普通の塗料より錆を気にしないで済みそうなので楽ですね。

2023-07-29
用途:
メンテナンス
対象商品:
18945648

車体下回りの錆隠しに使いました。
錆を封じ込めてくれること期待します。

2023-05-16
用途:
外階段(鉄骨)の防錆
対象商品:
18945657

海岸沿いの家屋のため、塩害による外階段の錆が著しく、こまめにメンテナンスするため重宝しています

2023-02-01
用途:
トタン軒の塗りなおし用として
対象商品:
18945657

特に問題も無く利用できた。
今までに赤・グレーと購入したが全般的に色が濃い感じであるが、めんどくさがり屋には有難い商品。

1人が参考にしています
2023-05-04
用途:
自動車の整備時
対象商品:
18945325

サイズがちょうどいいです。広範囲に必要ではないのでコスパ抜群、使用勝手も良好です。

2023-03-31
用途:
庇塗装、雨戸塗装
対象商品:
18945928

錆落としに気を使わないで、粗い作業で済ませて塗装に掛れるので時短とコスパの両方で作業出来て大いに満足しています。

株式会社綿長呉服店 様2023-03-30
用途:
柱の塗装
対象商品:
18945334

薄めずに使いました。きれいに仕上がりました。色も満足です。

2022-12-14
用途:
物置きの屋根塗装
対象商品:
18945526

カップブラシで軽く錆落とし、水洗いしてから塗りました。
始め少し固く感じましたが、最終的にには薄めず塗って正解の様で
綺麗に仕上がりました。
1.7m×1m塗って200mL缶1/5程余り、仕様通りの塗り面積です。
冬でしたが、乾きも早くて良かったです。

2023-03-22
用途:
カーポートの塗り替え
対象商品:
18945343

塗りやすく使い勝手が良い塗料です。次回も購入予定です。
但し、当日発送外のため、少し作業開始が遅れました。

株式会社LaLaLa 様2023-03-02
用途:
トタンの下地
対象商品:
18945727

錆びたトタンの上に塗りましたが伸びもよく、塗りやすかったです。

2023-01-26
用途:
自宅のベランダの塗装補修。DIYです。
対象商品:
18945666

塗りやすかったです。下地がアルミなので、この塗料を選びました。

2022-11-16
用途:
鉄骨車庫の鉄骨部が錆びてきたので塗装します。
対象商品:
18945876

アサヒペンさんの商品なので安心して使用できて、錆びた部分をワイヤーブラシなどで清掃して簡単に塗ることが出来ます。

ヤマザキ冷熱設備 様2022-10-21
用途:
外階段
対象商品:
18945763

塗りやすい 早く乾き三時間ぐらいで 登れて助かりました

2022-09-06
用途:
ブレーキキャリパー塗装
対象商品:
18945377

ハードブレーキなんかしないので、どれだけ熱くなっているか分かりませんが、十分持っています。重ね塗りすれば綺麗になるかも?

2022-07-02
用途:
足場クランプの塗装
対象商品:
18945928

足場クランプの塗装に使っています。ボルトやナットが錆びているのが多いので、塗装してから再固定しています。単管パイプまで全部塗装して組んでいますので見栄えが綺麗になり、ありがたいです。耐久性に期待します。

岡田商店 様2022-09-08
用途:
単管塗装
対象商品:
18945815

単管は塗料で刷毛塗り、クランプは同色のスプレイで塗装便利でした

おぎおぎ茶園 様2022-05-31
用途:
H鋼カーポートの再塗装
対象商品:
18945946

H鋼で作られたカーポートの再塗装に使用しました。錆の上から塗れるので便利で非常に塗りやすい塗料です。カーポートが幅5m奥行12mの大きなものでしたので、5lとか7lの容量の大きな商品があればよかった。

2022-08-04
用途:
塗装作業時
対象商品:
18945998

錆た配管の塗装上塗り用に購入しました。先に錆ははつりましたが、のびも良く初心者でもきれいに塗ることができました。