- 用途:
- 溶接後のスパッタ除去
- 対象商品:
- 18992268
溶接後のスパッタ取りに使用する為、購入。半分溶け込んでいるスパッタを削り取る分には
良く削れるが、極小のスパッタをはじき飛ばすには、刃が鋭すぎるかも
- 用途:
- 穴径のざぐり
- 対象商品:
- 18992268
買ってしっぱい した。ロータリーバーの大きさが、間違っていました
もっと大きさの分かるように 表示をしてもらいたい
- 用途:
- ボルト穴の拡大
- 対象商品:
- 18992435
鉄材の穴仕上げに使いましたが3ミリ軸なので回転をかなり落とさないとカジリ発生時に軸が直ぐ曲がるのでもう少し硬い軸材だと有難いです。
- 用途:
- 建設機械の修理
- 対象商品:
- 18992374
価格もお安く買えて満足です。
切削も問題なく行えております、後はどれくらい持つか
耐久性はこれから確認していきたいと思います。
- 用途:
- ベアリングの抜き取り
- 対象商品:
- 18992487
抜けなかったベアリングシェルを削って摘出するのに使用。ホビールータで削ったので時間はかかりましたが、目論見通り作業できました。使い捨てになるかと思いましたが、まだまだ使えそうです。
- 用途:
- 鉄材の穴開け拡大加工
- 対象商品:
- 18992277
鉄材にドリルで穴開けをした際、センターがずれてしまったため長穴加工する必要がありこちらを購入しました。サクサク削れて値段以上の物でした。消耗した際はリピート購入します。
- 用途:
- 金属製品の破壊
- 対象商品:
- 18992383
モノタロウさんの超硬ロータリーバーは値段の割にながもちしますので助かります
(価格の高いものでもすぐ使えなくなる物が多いです)
- 用途:
- 研究所機械の掃除
- 対象商品:
- 18992408
前回は、外径6㎜で少し小さかった。今回は8㎜が必要でしたが、8.5㎜径等が有ればうれしいけど、9㎜内径の研磨は6㎜では、遊びが大きすぎて苦労をします。その他の機械にはなかなか嬉しい仕事ができました。
- 用途:
- 鋳物のクラック修理溶接前処理
- 対象商品:
- 18992435
切削は悪くない、ちょっと刃のピッチが荒いのでリューターが暴れる。
推奨使用回転速度の記載が無いので、レギュレーターで回転調整して使ってます。
硬い鋳物や溶接ビートも問題無く削れます。
コスパは良いと思いますが、まだ使用時間も短いので真の耐久性については不明。
ロウ付けもクオリティー良く芯ブレも少ないと思います。
- 用途:
- 切削用
- 対象商品:
- 18992435
アルミを削るのに購入。
このタイプは高価なものが多いですが
非常に安価で購入出来ました。
いまのところ問題なく使えております。
- 用途:
- 車いすハブ軸受けの径変更
- 対象商品:
- 18992347
使用目的としてはドンピシャでした。スチールなので時間がかかり仕上げも汚かったけどイメージ通りの結果になって満足です。たぶんリピートすることになるでしょう。助かります。