ラインカプラー 分岐用 直線式のレビュー
- 用途:
- エアタンクの接続箇所に
追加したサブタンクの接続を直列・並列切替えできるように入れてみました。
ブッシングの位置替が容易で漏れなし、スペースの都合でマニホルドを縦に取付けしました。
- 用途:
- コンプレッサーからエアーシリンダーや、エアーダスターに接続
3つ購入。両脇の横のねじ穴が、あと3ミリぐらい深かったらより良かった。
空いている三ケ所にもカプラを付けて使用。エアー漏れはなかった。
- 用途:
- エア分岐に
メクラ蓋が3か所有り、カプラ―と組み替える事によりラインの構成を変更する事ができるのでとても便利。今回2回目の購入。
- 用途:
- ガレージのエアー配管
- 対象商品:
- 19288614
これ安いです。今までは、輸入工具専門店で買っていましたが、ワンタッチカプラーでは
なかった為、ワンタッチカプラーを別途購入して倍の値段になっていましたが、モノタロウさんは、初めからワンタッチカプラーが付いてこの価格で買えるのでとても助かります。
もっと早くモノタロウさんで買えば良かったです。これからは、モノタロウさんで買います。
- 用途:
- 農機具、製粉機清掃用
- 対象商品:
- 19288614
未接続時、元栓を閉めないとやはり少しずつ漏れていきます。でも栓を付け替えることで方向を変えられること、安価でもあり、よい製品だと思います。
- 用途:
- エアーの分岐
- 対象商品:
- 19288614
単品のカプラーやチーズ等で作るのも手間なので、いつもこちらの商品を購入しています。
場合によっては組み替えてカプラーの位置を変えたりしていますので、バラバラのキットでの販売もあると手間が減る場合もあるかと思います。
- 用途:
- 工場構内設備上でエアブローガン/スプレーガン等のホース分岐に使用。
- 対象商品:
- 19288614
複数回購入しています。ワンタッチ脱着タイプの2連は使いやすいのですが、構造上 パイプ配管に直接取付することになるので、設備や構造物に固定する工法が限られてしまいます。
ネジやタイラップなどで固定できるような補助パーツまたは取付穴が加工されていれば、使用するシーンが増えると思います。
仕方ないので、6×1/2コの字金具 2個でマニホールドブロック部分をクランプ固定して使います。
あと、「カプラ オスが付いていない…」とのレビューが見られますが、「カプラ オス付」の仕様のものがあったはずですよ。
- 用途:
- 複数のエアツールを使う作業に最適!
- 対象商品:
- 19288623
ワンタッチカプラーが3つ並んでいますが、手元から落としたりするとカプラの性質上、エアホースが外れてしまう時があるので、外れては困るホースをつなげる時は、ツータッチカプラに変えたほうが作業性が上がります。
- 用途:
- プレス機の常設圧縮空気ポートとしてブローガンやスプレーガンへ分岐接続する。
- 対象商品:
- 19288614
供給ポートを中央ではなくサイドに変更して使ってますが、固定用の穴が欲しいです。
操作盤に固定したいのですが、マニホールド部分よりもカプラ部分がはみ出しているので、スペーサが必要です。また、取付穴なども無いので、固定して使おうとすると工夫が必要です。
せめて、取付穴の加工をしてあると もっと便利なのですが…
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
- 用途:
- コンプレッサーからの分岐に使用
- 対象商品:
- 19288614
コンプレッサーからエアーの分岐に使用しました。 ワンタッチ接続で、はめ込みも取り外しもスムーズです。 漏れもなく満足しています。 接続には「ステンレス製ねじ込み 六角ニップル 注文コード 07334092」を使用しました。 空圧機器に関しては、素人なので、何を使用して接続したら良いのかわからず悩みました。 ねじ込み六角ニップルが付いたタイプが有ると良かったです。 また、接続例(使用する関連パーツリスト)などの情報も有ると、素人には嬉しいですね。
- 用途:
- 作業台のエアー分岐
- 対象商品:
- 19288648
抜き差しを数回したら、ソケットからエアーが漏れた。
5分岐の内3個 プラグを付けていれば問題が無いので、そのまま使用している。