ダブルリングバッテリーターミナルのレビュー
特許のダブルリング による確実な接触性能を持ちFIAT、ALFA ROMEO、MASERATI 等に純正採用されています。3本の接続スクリューで、チャージ用/パワー用/アース用等のケーブル増設に対応します。
確実な接触を得るため各スクリューに接続するターミナルは2個までとすることを推奨いたします。
増高自動車工業有限会社 様2023-01-15
- 用途:
- 自動車バッテリー
- 対象商品:
- 19078937
配線の向きなどによって取付の方向など考えてつけなければなりません。たくさん配線をつなぐような場合は配線を抱き合わせてつけるようなこともなくしっかり取り付けることが出来ますので信頼性が高まります。
2022-09-21
- 用途:
- 電装品増設用
- 対象商品:
- 19078937
車にライトやウィンチなどを付けている為純正のターミナルだと挟み込めなくなってきたので購入しました。3つに分けられるので配線に余裕が出来ました。
日本車のバッテリー端子サイズにピッタリです!
2022-01-31
- 用途:
- バッテリターミナルから多種電気製品への供給分配に使用。
- 対象商品:
- 19078937
作りがしっかりしているしバッテリー端子への固定も強固に出来る。又、3本のボルトは裏の爪を起こせば簡単に取れるので3本から2本へ変える事も可能。ナットが緩み止めナットなのも気が利いている。本体がステンレスで錆びないのも良い。
酪王乳業株式会社 様2021-05-10
- 用途:
- ウィンチのバッテリー電源取出し
- 対象商品:
- 21820216
軽トラに電動ウィンチを取付て使用するため、電源取出し用として購入しました。軽トラのバッテリーは小さい端子なので別にバッテリー端子変換アダプターも購入しました。あれば便利です。
2019-05-29
- 用途:
- バッテリーと太陽光パネル接続、インバーターへの電源取り出し等に利用
- 対象商品:
- 21820216
接続端子がそれぞれ専用に接続できるのが良いですね。以前はまとめて一括してバッテリー極に接続していましたが、外れたり弛んだりしたことが有りました。こんな悩みも解消し満足しています。
2018-12-24
- 用途:
- 車のバッテリーの+側に取り付けて使用しました。
- 対象商品:
- 21820216
バッテリー+側のケーブル増設に伴い確実に接触させることが出来てとても便利です。
1人が参考にしています
2016-09-01
- 用途:
- ターミナル増設
- 対象商品:
- 19078928
端子サイズを調べずに購入。端子の太くなるD以降に利用する物だった。
Bに取り付け予定だったので、利用できなかった。
端子サイズに関する情報を記載すべきかと。
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
大変申し訳ございません。
情報を追加いたしました。
よろしくお願い致します。