ワンタッチ ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用)のレビュー
- 用途:
- 自動車整備
今まで使用していたソケットがエアー漏れを起こし一度他社の物を試したがエアーツールの種類によっては漏れてしまい困っていました。
こちらの商品にしたところどのツールでも漏れなくなりワンタッチなので非常に使いやすい。
- 用途:
- 自動車修理
半年使用して問題無し、モノタロウブランドホースとドッキングしてます値段が安いので助かります、もちろんホースも問題ありません
- 用途:
- エアー漏れ改善。
こちらで購入したエアーホースのカプラーからエアーが少し漏れてきたので、カプラーのみ購入して付け替えました。またリピートしたいと思います。
- 用途:
- エアツール接続
思ったよりいい質感。
使い勝手も悪くない。
後はどれだけ持つかが重要ですね。
- 用途:
- 工場での常設のエアー配管
エアーツールの脱着も簡単になり、エアー漏れもなく便利に使っています。
- 用途:
- ホースのコネクトに使用
- 対象商品:
- 19335085
以前のソケットが錆びて、新品のウレタンホースと交換時にこちらも新品に。
名前の通りワンタッチで簡単に取り付けでき、満足です。
- 用途:
- ゲージボタルに刺さりました
- 対象商品:
- 19335094
規格品でどれでもさしあたっての使用に支障はないと思っていましたが、空気入れのアサヒゲージボタルにいつも使用している物とは別のホースを挿そうとすると固くて刺さらない事に気がつきました。
そこからソケットを何個も買って試してみたわけですが、ストレスなく刺さったのはこちらだけでした。
(4商品が刺さらず、他に1商品は刺さりましたがワンタッチ機構が手で引っ張らないと戻らずなんとも渋い感じ)
助かりました。
- 用途:
- エアコンプレッサーでのくぎ打ち、清掃
- 対象商品:
- 19335085
カプラーが長年使用していて中が湿気で錆が激しく、交換するために購入しました。
ホースの取り付けも交換前のものと比べて取り付けが楽にできました。
- 用途:
- 塗装、タイヤ充填
- 対象商品:
- 19335085
ワンタッチ 接続と で無いものを 混存して使い 使い勝手よくないので 統一の為
購入しました、導入により作業性良くなりました。
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
- 19335085
ワンタッチで接続できるので便利です。使用頻度が多いので、エアー漏れせず長持ちしてほしいです。ハイカプラーとセットで、安いものを出してください。
- 用途:
- エアホースの取付用
- 対象商品:
- 19335085
押し込めばカチッと入るタイプのワンタッチ。
楽で良いです。
安価で普通に使用できます。
エア漏れもなく、問題ありません。
またリピートするでしょうね。
- 用途:
- 短めのウレタンホースで延長ホースを製作
- 対象商品:
- 19335094
短めのウレタンホースが余っていたので、延長ホースを製作しました。ワンタッチカプラーでとても便利です。
- 用途:
- ウレタンホースのカプラー交換
- 対象商品:
- 19335085
ホースごとの交換だと高くつくので、カプラーだけの交換で問題なく使用できる。頻繁に脱着するので寿命が短いので非常に助かる。
- 用途:
- エアツール
2つ買いましたがどちらも半年くらいで漏れ出します。
耐久性悪すぎなのでもう買いません
- 用途:
- ホールリールの延長に
- 対象商品:
- 19335094
ホースリールの長さがちょっとだけ足りず延長するために購入しましたが、元のカプラーがワンタッチではなくてこちらのほうがかなり使いやすいので延長したままんも状態で付けています。この価格でワンタッチ接続にできるのはありがたいですね。
- 用途:
- エアー工具の接続
- 対象商品:
- 19335085
やっぱりワンタッチ式は便利ですね。
通常タイプのカプラーと比べて、繋いだり外したりする際のストレスが改善されます。
今のところエア漏れ等せずに問題なく使用できています。
あと、この値段で耐久性があれば文句なしですね。
- 用途:
- エアーホース
購入して半年くらいからエアが漏れだした
外す時下に引く部分を回したりすると漏れが止まるが毎回面倒です
- 用途:
- モノタロウ製エアホースのショートカット
- 対象商品:
- 19335085
モノタロウ製エアホースワンタッチカプラー付20mがあまりにも固くて使いにくいので,10mほどでカットして短く使うために購入した。
同じ会社で,カットした際にはこの商品をつけることもFAQで推奨している割には,最初に差し込むナット部分がそもそも入らない。そこに入れるのにペンチやらプラーヤーやらを駆使して20分。
あまりにもきついので,おかげで空気漏れは無かったが,ちょっと固すぎじゃ無いのか。