タイヤ&レザーワックスのレビュー
- 用途:
- 車検等タイヤ及びエンジンルームにも使用
『この商品は取り扱いを終了いたしました。』とのことですが、とても気に入ったのでリピート購入しようとしたのですがとても残念です。
貴重なご意見ありがとうございます。
下記後継品がございますのでよろしければご利用ください。
https://www.monotaro.com/g/04972855/
- 用途:
- タイヤのサイドウォールの美観向上用として
- 対象商品:
- 19325547
安価であり、ギトギトしない程度のしっとりとした光沢が得られました。安価なので気兼ねなく使えることから、大手カー用品メーカー製と比べると、費用対効果が高いものでした。
- 用途:
- タイヤや他のゴム製品のつや出しに
容量が…1L・4L・18Lとあり、どれにするか迷いましたが、初めてだったので試しに1Lを買ってみました。
使った感じは良いですね!
ただ価格設定が4L&18Lに比べ1Lは割高かなと思う。
まぁ1Lでも使い切るの、なかなか大変そうですが…。
- 用途:
- 自動車のタイヤ、内装の艶出しに
- 対象商品:
- 19384277
簡単に使用する事ができますし程良い艶が出ます。
安値でとても助かります、引き続き使い続けたいと思います!
- 用途:
- 主にタイヤ
- 対象商品:
- 19384277
タイヤにスプレー容器で吹き付けるだけで奇麗になり艶も出るので満足しています。今後も購入したい商品です。レザーワックスとしても使えます。
- 用途:
- 落ち着いた 黒
タイヤ、タイヤハウス裏の黒樹脂。
水性なので水で薄め(ほぼ水)て、
内装プラなどに使い易い。
(だが 雨で流れる)
そして お買い得。
- 用途:
- 塗装作業終了納車時
- 対象商品:
- 19384277
以前の質問回答では、塗装現場でもボトルに移し替えてスポンジなどで塗布して使用の例があるとのことでしたが、手についた感じがシリコン特有の滑りがあり塗膜ハジキの恐怖でかなり離れた場所での使用に留めいている。今まで使用していたNX54のほうが艶が出るし、またハジキの心配もなく安心して使用できる。が価格が高い・・・・
- 用途:
- 洗車時に
一度、雨に当たると落ちてしまうようです。撥水効果はないです。梅雨の時期にはタイヤは諦めるか、他の撥水効果のあるものに変えるかですね。
- 用途:
- タイヤワックス
何時も購入しております。バスのタイヤ面接が広ので
価格、品質もパーフェクトです。
後はタイヤワックス用のブラシをセットにした
商品も出れば申し分ありません。
- 用途:
- 車検整備仕上げの美化作業
- 対象商品:
- 19384277
タンクで購入している為タイヤ&ダッシュボード等々に幅広く使用しています
安価にて惜しみなく使えユーザー様には好評を頂いてます。これからも
多量に使用致します。 有難う御座います