マグネットペイント マグネティック プライマー(RUSTーOLEUM)のレビュー

平均満足度 3.50 (4件のレビュー)
商品レビューを投稿する
マグネットペイント マグネティック プライマー(RUSTーOLEUM) ラストオリウム
磁石が付く下地面を形成します。 3回塗りを推奨します。 乾燥後、お好きな色の水性塗料を上塗りできます。 チョークボードペイントを上塗りすると「磁石の付く黒板」ができ上がります。 屋内でのみご使用になれます。 短毛ローラーで塗ってください。 【用途】金属、木部、レンガ、乾式壁など。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
佐弘塗装 様2022-12-01
用途:
施工前、撹拌時
対象商品:
19996192

開けてカクハンする時、液体がド満タン、多すぎてこぼれました。上澄みは少し捨ててから撹拌するのがオススメ。物は悪くないです、3回塗りで普通に磁石つきました。

有限会社ネオデバイス 様2017-10-30
用途:
壁にかける掲示板
対象商品:
19996192

基本的には満足しています。
90cm×90cmに塗りました。5度塗りできました。
開けたその日はシャブシャブなので、ローラーから垂れるので気をつけて塗ります。
乾くのも30分開ければぬれるのでペースあげて塗れば問題ありません。
僕は夕方6時に開けて3度塗りして、翌朝2度塗りしました。
翌朝塗るときは、非常に粘度が上がっており、タールっぽくなっていましたので
押さえつけながら塗る感じです。
肝心な磁石がつくか?の部分ですが、冷蔵庫につける時よりも少し弱い感じです。
当然ながらガチ!とはつきません。
普通の磁石では紙1枚くらいしか無理ではないかな?
磁力が強い物を使えば問題ない感じです。
余談ですが、寒い日にしたので室内で新聞広げて塗りましたが、絶対にやめましょう。
頭が痛くなるくらいシンナーが充満します。
さらにガスファンヒーターを焚いていたら、それが不完全燃焼起こし始めました。
かなり危険です。
必ず外でやりましょう。

5人が参考にしています
2016-11-15
用途:
木製塗装作業
対象商品:
19996192

安価で非常に良い商品ですが、欲を言うと、もう少し塗料濃度が、濃いい物が、欲しいです。

1人が参考にしています
2016-08-19
用途:
自宅の壁を磁石がくっつく黒板へ
対象商品:
19996192

商品が届いた時に少し漏れていて、本来どんな状態かがわからずなので
蓋を開けたら上が固まっていました。
無理やり混ぜて使いました。30分混ぜても固まりがあり、子供も楽しみに
していたのやめることもできず塗ってみました。薄い感じで
磁力が弱いので、もう一度買ってみました。
今度は漏れはなく、蓋もカッチり閉まっていて固まっている感じはないので再チャレンジしてみます。
漏れてる商品を返品したらよかったのか・・・
期待をした分少し残念でした。

お店的には発送も早いのでありがたかったですが
塗装や液類いを発送するときは何かしら袋に入れたりクッション材が入って
保護しておいて欲しかったです。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。