USB電源ポートのレビュー

平均満足度 2.77 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
USB電源ポート エーモン
エーモン
1,998 / 税込 2,198
2ポート合計MAX4.8A出力でUSB接続機器を2台同時に充電可能。 USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。 ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。 コンパクトで貼り付けしやすい。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社アスコ通信特機 様2022-07-01
用途:
車内でスマホの充電、その他USB機器の使用
対象商品:
19997653

他の方も書かれていましたが、時々充電できなくなる。
原因が分からず入力にソケットを使用していたので電源直付けにしてみたが変わらず、一度入力の12Vを切ると直るがいつ起きるか分からないので使えない。
そうこうしているうちに返品期限切れてしまいました。
USBソケットは大丈夫でカバーが付いているのでそこの部分だけ使い、コンバーターは自作しました。
最初からそうすればよかったですがメーカー名で安心してしまいました。

1人が参考にしています
有限会社高砂カッター 様2022-01-27
用途:
ハイエースの電源の増設。
対象商品:
19997653

ほとんど電源供給していなかったが、3年数ヶ月で、燃えた。
原因は分からない。

1人が参考にしています
2021-12-28
用途:
車のUSBに
対象商品:
19997653

シガーソケットでは抜けてくる為確実に取れるものが欲しかった

2019-10-07
用途:
バイクツーリング
対象商品:
19997653

以前は、シガライターソケットを接続しUSBソケットを差し込んで使用のため手間でしたが直接USBコードが使えるため便利に!

2019-07-26
用途:
ポータブルカーナビ等の電源用
対象商品:
19997653

ポータブルカーナビは通常アクセサリーソケット等から電源を取りますが、ソケットの増設等面倒だし、容量が多いので、ナビとスマホの充電両方に使えて便利です。

2018-10-24
用途:
電装品の電源供給用
対象商品:
19997653

電源とアース接続だけと非常にお手軽です。自分の用途では電源はイルミから取りました。
ポートのフタは未使用時に埃が入らないようにとの事だと思いますが、取り外しが出来るフタだと更に良かったと思います。

有限会社高砂カッター 様2017-09-20
用途:
スマホなどへの充電
対象商品:
19997653

充電中はもちろん、充電していなくても、かなり熱を持ちます。
熱問題なのか、充電時間もかなりかかります。
しかし、このお値段なので星3つですね。

2019-05-15
用途:
車両取り付け
対象商品:
19997653

数か月は使えました。その後使えたり使えなかったり・・つなぐコードが悪いのかと思いコードを数本買い換えてしまったり・・でも最終的に2口とも使えなくなりました。スマホの充電に使用したのみです。他のレビューを見ても寿命が短いようですね。同じくエーモンの1口タイプも使用していますがそちらは1年以上使ってますが問題はありません。2個買って2口タイプとして使用するのがいいかも。

1人が参考にしています
2018-11-19
用途:
乗用車でUSBから充電するため
対象商品:
19997653

両面テープで固定するくらいしかできないので、ねじで固定できるようにして欲しいと思った。

2018-12-14
用途:
車にとりつけてスマホの充電
対象商品:
19997653

最初は(約10分)充電するが すぐに使用不能になる。つかいものにならない。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

朝美屋 様2018-07-30
用途:
車内にてスマホの充電
対象商品:
19997653

1週間程度、数回の使用で使えなくなってしまった。
以前購入したものは問題なく使えていたので個体差かロットによるバラつきがあるのか…。設置場所によっては交換が面倒なのでまいります。

1人が参考にしています
2018-01-02
用途:
自動車運転時のスマホ充電
対象商品:
19997653

シングルポートの商品にすぐ壊れたとのレビューがあったのが気になったが購入してみた。結果3ヶ月で故障。旅先で壊れた為エーモン製しか手に入らず渋々シングルポートを購入。差込口のしっかり感はシングルのほうがマシなようだ。

1人が参考にしています
2016-03-11
用途:
車内でスマホ等の充電やアクセサリ用
対象商品:
19997653

ようやくまともそうな 2.4A/Port x2 の商品が出てきましたね。 最近は USBで動くデバイスが多いのでUSB電源は必需品で、各自動車メーカーもUSBポートをつけてきてはいますが、車に標準搭載のUSBポートやシガーソケットから線を出すとどうしても貧乏くさい感じになってしまいます。 これならグローブボックス裏等に貼り付けて USBの延長コードをマット下等からうまく取りまわす事で 前席でも後ろ席でも綺麗に見せる事が可能となります。 まだ設置していませんがようやく望んでいた物が出てきた という感じですね。 4Portくらいの物があればもっと嬉しいんですが。

2人が参考にしています