コンビネーションレンチのレビュー
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
【用途】狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
2026-01-15
- 用途:
- 機械メンテナンス
使用頻度の少ないサイズのため安価なこちらの商品を購入致しました。問題なく使用できます。セット品と同サイズを単品設定を希望します。
2026-01-10
- 用途:
- バイクの携帯工具に
バイクの携帯工具に使っています。
もう少し小さいほうが良いのですが、重量はあまり変わらなそうなのでこれでOKです。
モノタロウブランドのものは安いので助かります。
見た目は悪くないし、モノタロウのロゴも微笑ましいです。
2025-03-18
- 用途:
- 工業用ミシンの整備
- 対象商品:
- 20361452
高級ツールと比べると見た目は劣りますが、スパナ部メガネ部共にいい感じで食いつきます。
13mmはバイクや車には使わないのでモノタロウさんのコンビレンチを選択しましたが間違いなくパフォーマスは◎です。
1人が参考にしています
2025-12-11
- 用途:
- 車両の整備
ナットとの精度も申し分なく、安価で購入でき、助かります。
株式会社タチバナ機工 様2025-12-23
- 用途:
- 機械の部品として取り扱っております。
安価な商品ですが、通常の工具として問題ありません。
2025-02-10
- 用途:
- 13㎜
13㎜ボルトが多い車の為に購入。品質も悪くないです。
1人が参考にしています
2024-11-18
- 用途:
- ネジ廻しです
質感もなかなかよい。あとは耐久性だがそれはまだわからない・
2025-03-28
- 用途:
- オートバイのメンテナンス
ちょうどこのサイズがなかったので購入しました。
値段の割に品質は良いと思います。
2023-11-21
- 用途:
- ロアアームブーツ交換
- 対象商品:
- 20361477
60ハリアーのロアアームブーツの所のナット外しに使用しました。無加工で緩めることができました。
2人が参考にしています
2023-11-22
- 用途:
- オートバイのメンテナンス
- 対象商品:
- 20361443
よく使うサイズなので何本あってもいいです。
モノタロウ製はちょっと薄いみたい。
あまり力のかからないところで使います。
吉富舎 様2023-05-26
- 用途:
- 建築現場作業
- 対象商品:
- 20361452
即届きました。
金物が曲がるような配送はありえないから
梱包はどうでもよくて
ただ迅速には届きました。
翌使う13mmと17mm
あれば便利ですから。