超速乾60分モルタルのレビュー
- 用途:
- お墓の補修
- 対象商品:
- 20573053
傾いた墓を直す際に、周りのコンクリートを手作業で砕き、油圧ジャッキで傾きを修正して、隙間にこのモルタルを詰め込みました。
その後、砕いたコンクリート部分を現状復帰させる為に、モルタルを用いて、周辺を均し、仕上げました。
少量ずつを水と混ぜては、少しずつ仕上げましたが、地盤修正にも用いた為、結局60kg使いました。
気温が高い中での作業だった為、10分くらいで硬化し始め、使い勝手は良好でした。
- 用途:
- 屋上のヒビ割れ補修
- 対象商品:
- 20573053
水の分量と気温水温により硬化速度が変わるので少しだけ慣れが必要ですが扱い易くて良いと思いました。
また、買うと思います。
- 用途:
- 舗装復旧工事
- 対象商品:
- 20573053
クリスマスの夜に緊急工事でタイルのまぐさを貼るのに使用しました。
即時解放ですので、硬化の早い子のモルタルを使用しましたが、5度以下の条件でも団子貼りでものの数分で硬化が始まり、問題なく工事が完了しました。
使用の際は、1回使用ごとに練流よう気をつけた方がいいですね。
- 用途:
- 屋上の排水口の水漏れ防止
- 対象商品:
- 20573053
広範囲ではないが垂直面もあり、水で練った直後はバラバラとしているが、作業をしていくにつれ硬化(ゆっくり)が始まるので垂直面でも扱い易くキレイに仕上がった。
- 用途:
- 金具の固定
- 対象商品:
- 20573053
夏季に使用したので混ぜている間に固まり初め、30分ほどでそれなりに硬化しました
ほどよい硬化速度で作業性は良いと思います
水を多めにするとレベラーのような流れ方をします
10kg小分け、ビニールも厚めで持ち運びや保管もちょうどいい
ちょっと使いに重宝した
- 用途:
- 駐車場の補修
PR通りしっかり硬化しました。作業に慣れていないので、いっぺんに多く作り過ぎ、塗ってる側から硬化してしまい慌てて作業しました。素人でもそこそこの出来になるので良かったです。念のため2時間後に車を通過させましたが全く問題有りませんでした。
- 用途:
- 厨房床面の補修
- 対象商品:
- 20573053
品質管理の担当者からの厳しい指摘で、直ちに厨房床面の補修をする事になったが、悪条件の下で使用される厨房の補修は容易ではなかった。ところが 当商品を使用する事で、誰でも簡単に、またキレイに補修をする事ができ、周りからも高い評価を得える事ができました。今後も、おおいに活用してゆきたいと思います。
- 用途:
- 和便器の穴埋め
- 対象商品:
- 20573053
和便から洋便への改修で、和便器の穴埋め用に使用しました。
すぐに床仕上げ・器具付けが出来て良いです。
- 用途:
- コンクリート補修箇所に使用
- 対象商品:
- 20573053
小分けで扱いやすくペール缶でぴったりなサイズで袋詰めされていますしかし運送屋さんの扱いが悪かったのでしょうか袋がパンクしていました。
幸い到着後すぐに使用したので中身がカゼを引くことは無かったですが 取扱いには、注意していただきたいです。
- 用途:
- 工場のコンクリート床の補修
- 対象商品:
- 20573053
本当に、60秒で硬化するので、煉り時間を手際良くしないと、固まってしまうので、焦りました。硬化後は非常に接着性も良く、薄塗個所も丈夫で、台車車輪でも欠けません。
少量ずつ煉って、継続使用します。