シリコン Oリングのレビュー

平均満足度 4.64 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シリコン Oリング アズワン
アズワン
188 / 税込 207
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-14
用途:
φ10mm×2mm厚の丸ネオジム磁石と組み合わせて使用
対象商品:
20810326

浴室の磁石壁にマグネットでボトル等をキープする為にプレートに貼り付けて使用しています。0.4mm分押しつぶしてくっつく事で滑り止めになります。

2023-12-31
用途:
ビー玉のようなものの展示の台座につかっています。
対象商品:
20810335

ビー玉のようなものの展示のための台座に使っています。内径と厚みがいろいろ欲しいのですが、厚みは一定なので、内径いろいろを用意して、玉のサイズに対応しています。半透明のシリコンで、値段も手頃なので、愛用しています。

2024-01-06
用途:
100℃以上になる高温環境での使用
対象商品:
20810405

バイトン、NBRでは耐熱温度がたりず、シリコンOリングを選定しました。
数量も10個単位でちょうどよかった。

1人が参考にしています
神戸ファクトリー株式会社 様2022-11-21
用途:
ワイヤーとコードのまとめ用
対象商品:
20810378

本来のOリングの使い方とは違い、吊り下げ照明器具のワイヤーとコードのまとめ用に使っています。目立たないようにこの色(半透明)がベストです。
できれば商品名か品番か何かにOリングのサイズを入れて欲しいです。今回のものであれば[P-4]。
現状の現物サイズのみですと探す時、検索する時に探しにくいです。

2022-11-02
用途:
手動エスプレッソ抽出器のシール
対象商品:
20810396

スタレッソミニの手動ポンプ部の気密シールが切れたので、こちらで代用した。問題無く使える。まだ数回しか使っていないので、耐久性についてはわからない。

2人が参考にしています
2021-11-16
用途:
ステンレス箸(セパレート)の緩み止め
対象商品:
20810362

100均のステンレス箸(セパレート)のジョイント部分が使用中緩みがちなので、ネットで対策を検索し、雄ネジ部の根元にOリングを入れるという方法にたどり着きました。ネット情報では黒色のNBR製Oリングを使用していたようですが、銀色の箸に対して目立ちにくい白色シリコーンゴムの本製品を選びました。挿入がちょっときついですが、嵌まってしまえば日常の取り扱いで脱落してしまう事も無く、緩み止め効果もバッチリです。大した値段で無いと言ってしまえばそれまでですが、10個組は多すぎます。

2021-11-04
用途:
キャンプ用品の補修
対象商品:
20810326

純正品はもう作っていないので、丁度よいサイズのOリングがあってとても助かりました。

1人が参考にしています
2021-07-08
用途:
シール
対象商品:
20810362

マイナス50度程度で使用したいため,シリコンを選びました.適度な柔らかさで,使いやすいと思います.

本田4輪開発センター 様2018-05-10
用途:
ライブスチーム用
対象商品:
20810362

高温で使えて 価格も安い 今度も使います。すこし精度は悪いかも

1人が参考にしています
2022-12-07
用途:
車のオイルレベルゲージ用
対象商品:
20810335

MBのオイルレベルゲージのパッキンがへたってすかすかなので交換用に。耐熱性、耐油性が良ければいいかなと。

2017-06-19
用途:
メンテナンス
対象商品:
20810405

少々乱暴に扱っても、全然問題なかった。
耐久性については様子見中。

2021-06-06
用途:
ガーデン水栓に
対象商品:
20810335

ガーデン水栓に付いていたニトリルゴムのOリングが4年でぼろぼろになってしまい散水ホースを取り付けて散水すると漏れるので交換してみました。外で使うのでシリコンゴムにした方が長持ちするかと思って交換。規格サイズは間違ってないですがちょっと緩い感じ。でも水漏れはしていません。あとは耐久性は長期で確認ですね。。

1人が参考にしています
2018-12-13
用途:
機械の試作
対象商品:
20810362

サイズも問題なく、ガスの漏れもありません。いい商品です

1人が参考にしています
2018-08-17
用途:
長野県車山の麓、標高1380mの山荘の水道蛇口水抜きバルブのパッキンが温度差の影響で劣化が激しく損壊するため、この度品質アップを図りシリコン製を導入しました。
対象商品:
20810362

従来仕様のニトリル製より耐候性に優れているので、劣化度に大きな差があるはずです。不慮の水漏れが回避されることが何よりと思っています。東京住まいの人には水抜きバルブの存在すら知らない人が沢山いるのではないでしょうか?しょっちゅう使用しない建物ですからメンテナンスには十分注意が必要です。これでダメなら次はバイトンでしょうね。

1人が参考にしています