NASKALUBのレビュー

平均満足度 4.05 (21件のレビュー)
商品レビューを投稿する
NASKALUB 化研産業
化研産業
2,698 / 税込 2,968
あらゆる摩擦状況を想定し、研究をかさね作られた超高性能潤滑剤です。 電気イオンを活用し、浸透性特殊分子層を形成し、すばらしい極圧性と潤滑性が得られます。 【用途】工作機械、印刷機械、製本機械、食品機械、プレス機械、等工業機械の摺動面、ベアリング、チェーン、スプロケット等の潤滑に。 自転車、オートバイ、レーシングカート等のチェーン、スプロケット、ベアリング及び摺動面の潤滑に。 ラジコンカー、釣り具などのミニチュアベアリングなどの潤滑に。 その他、コック、バルブ、ドアヒンジ等動きの悪くなった部分の潤滑に。
21件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社色川工務店 様2024-04-07
用途:
シャッターのメンテナンス
対象商品:
21356895

自宅の窓シャッターのガイドレールにスプレーしたら、軋み音が無くなってスムーズに開閉できるようになった。
シリコンスプレーだと芳しくなくて、今回ナスカルプスプレーを試してみたら非常に良かった。高いけど非常に良い商品です。

有限会社 ウエーブ紙工 様2023-04-01
用途:
工場の機械のメンテナンス
対象商品:
21356895

工場の人からの指定です。これが1番良いとのことです。

1人が参考にしています
2022-11-09
用途:
機械整備時
対象商品:
21356895

言わずと知れた名品です。
無くなる前に補充購入しています。

3人が参考にしています
株式会社エイエス電気 様2022-02-03
用途:
設備メンテナンス
対象商品:
21356895

高額品で購入する事に迷いが有りましたが、長期間の使用で効果が出る事を期待して購入しました。

3人が参考にしています
株式会社大浦商店 様2020-05-07
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
21356895

1本から小売してくれる所が決め手です。少数購入の場合はモノタロウで買っています。

1人が参考にしています
大庫洋紙株式会社 様2019-05-23
用途:
やっぱりこれですかね?
対象商品:
21356895

少し他の商品とくらべると高いのですが、摩耗性や潤滑性ではこれが一番ですね。

2023-04-18
用途:
機械メンテ

今の商品は浸透性がめちゃくちゃ悪くなっていてボルトが外れない。
潤滑性も悪くなっている。

1人が参考にしています
2019-06-25
用途:
家族の自動車の整備
対象商品:
21356895

以前職場で使っていたので、とても良い製品なのは知っていました。
今回は、ブレーキキャリパーのスライドピンの固着に使用したのですが、
折れることなく取れました。(前回は、普通にホームセンターで売っている製品を使用して、折れました。)

3人が参考にしています
2019-01-21
用途:
自動車修理

ベルハンマーと同じ感じですね、キャップから吹いたあとに液漏れが出たりします、

1人が参考にしています
2018-06-20
用途:
金属接触部の摩擦軽減
対象商品:
21356895

一般の潤滑剤のように効果が切れる心配がないというところに期待をして購入。
結果はまだ出ていませんが、楽しみです。

2019-09-23
用途:
シャッターの可動部への動作改善
対象商品:
21356895

シャッター業者から、修理の時 紹介してもらいました。
通常 ホームセンターで販売されている 潤滑剤より 良いとの事。

1人が参考にしています
2017-12-28
用途:
コンプレッサーのメンテナンス時
対象商品:
21356895

とてもよいとおもいます。あつかいやすくいいです~~

2017-11-02
用途:
リールのメンテナンス用
対象商品:
21356895

他の潤滑剤とは明らかに性能が違います。とても重宝しています。

2024-06-16
用途:
車のメンテ

昨年位から新統制が凄く悪くなり固着したボルトが取れない。
潤滑性もかなり悪くて被膜が作れなくなっているようで今はEXLUBを使用していますがこちらは最高に良いです。

パナソニック株式会社 様2018-07-19
用途:
バイクで使用
対象商品:
21356895

純正品を割引購入できるのはスゴクいいですね。これからもここで買います

2023-08-25
用途:
車と機械

2022年以降のナスカルブは無塩素に変わって潤滑性が凄く悪くなり水がかかると直ぐに潤滑が無くなる。
浸透性はとにかく悪く固着したネジが全く外れなくなつています。
安い他社商品の方が良いです。

3人が参考にしています
2017-07-27
用途:
エンジンの吸気系の潤滑に使いました。
対象商品:
21356895

CRCよりも、持続性耐熱性が優れているとのことで使いました。今のところスロットルバルブも異状ないようです。

2016-11-04
用途:
機械部品の潤滑他
対象商品:
21356895

5年前ぐらいから気に入って使っているのですが モノタロウさんで購入できるとは知らずにほかで購入していました。
送料の事もあるのでこれからはこちらで購入します。

2017-04-08
用途:
回転部分などに使用
対象商品:
21356895

バイクの駆動系の回転部分やチェーンなどに又エンジンOILに添加してみました。なかなかのお気に入りです。

株式会社テクネット 様2016-10-14
用途:
機械の駆動部の潤滑
対象商品:
21356895

通常の潤滑防錆剤に比べて油性が強くあります。 CRCで問題ない部位に使用するとベタツキが気になります。 防錆潤滑剤よりも潤滑油に近い性質の商品ですから使用部位を考慮しないと駄目ですね。 潤滑油としての性能は普通かな?

1人が参考にしています