フリーズルブのレビュー

平均満足度 4.27 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
フリーズルブ 呉工業(クレ)
呉工業(クレ)
999 / 税込 1,099
凍結収縮してサビを割るフリーズ&クラックアクションとハイスピード浸透潤滑剤のダブル効果により、 サビで固着したネジやボルト・ナットをなめずに簡単に取り外すことができます。 水置換性にすぐれ、水で濡れた箇所にも効果を発揮します。 サビで固着した錠前やヒンジにも使用できます。 アルミ・ステンレスなど鉄以外の金属にも使用できます。 缶を逆さにしても使用できます。 【用途】サビや腐食で固着したネジやボルト・ナットの潤骨
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-07-26
用途:
古い車両のサビネジに使用
対象商品:
21835126

マフラー関係等 熱がかかる場所はどうしてもサビ固着が多くで最悪です! 絶対ではないが炙りと併用すればかなりの確率でハズレます!・・・が、使用箇所が多い場合は1本では足りなくなりました

1人が参考にしています
2024-07-31
用途:
他のモノより安かった
対象商品:
21835126

バーナーと合わせれば かなり使えると思います はじめにわいや

2022-02-02
用途:
無線機の整備、レストア時
対象商品:
21835126

錆びた状態で以前はビスを緩めようとして回したところビスの頭だけ取れてしまった経験がありました。
フリーズルブを使った場合すぐトライ出来、1度目で出来なくても、すぐ2回目のトライ出来るのが素晴らしいと思います。普通は潤滑剤を吹いて一晩置いて、緩めることが出来なかった場合また一晩置かねばならずプロの方だと仕事の段取りが狂って大変ではないかと人ごとながら心配してあげたい気持ちになった。

2021-04-23
用途:
トタン壁の取付けねじ
対象商品:
21835126

凄く錆びているものやねじが細いものは
やはり、先に折れてしまいますが
普通の呉556よりねじが緩みやすくなって
便利だと思います

2020-05-06
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
21835126

中古のジムニーを購入後、サビさびなのが発覚しGWにサビたねじ外しに大活躍してくれました。

2023-04-29
用途:
固着したネジを緩める

凍結浸透ルブと内容物は同じで、流通経路別にパッケージを変えているだけだそうです。なので、凍結浸透ルブの方が内容量が多くていいかもしれません。

7人が参考にしています
合同会社エスキージャパン 様2020-05-15
用途:
ネジを緩める作業
対象商品:
21835126

潤滑油を注しても緩まないネジが緩みます。
冷やす方なので燃える危険性もありません。

2020-04-09
用途:
ナットの取り外しにて
対象商品:
21835126

さび付いた、ボルト及びナットに適量を吹きかけ、数秒後レンチにて取り外せました。説明通り、凍結し錆を分解してくれると思いました。
また、購入予定です。

2020-07-20
用途:
錆びついたり固着したねじの取外し
対象商品:
21835126

自動車の足回り、排気系などで錆びついたり固着したところで何度か使ってみましたが、これのおかげで外れたことは一度も有りませんでした。結局バーナーで加熱したり、ドリルなどで破壊することになりました。原理的には緩むことも有るのかもしれませんが、今の所この製品のおかげで助かったことは有りません。まだ残りが有るので、更に試してみようと思ってはいますが。

1人が参考にしています
2020-06-10
用途:
固着したねじの取外し
対象商品:
21835126

ボルトだけが冷やされれば緩め易くなると思いますが、これを使うとナット側も冷やされるため、かえってきつくなるような気がしました。使い方が悪いのでしょうか?

株式会社三島 様2019-09-18
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
21835126

頑固に回らないネジも回るようになります。
作業が楽になりました。