ワイヤレスチャイム AC受信機・押しボタンセットのレビュー

平均満足度 4.45 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ワイヤレスチャイム AC受信機・押しボタンセット オーム電機
押しボタン式送信機とAC式受信機のセットです。 ワイヤレスだから、面倒な配線は不要です。 通信距離は、直線で約100メートルです。 受信機はコンセントに差し込むだけの簡単設置。また、ナイトライト機能も付いています。 受信機は呼び出し音が鳴ると同時に、LEDが点滅してお知らせします。 受信機の呼び出し音は、音量調節が可能です。また、32種類の呼び出し音から選択できます。 受信機と送信機の増設ができます。 ID学習式で、混線を防止します。 送信機はIP44の防まつ型です。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-01-27
用途:
家はブザーだけなので 2階までに届かない
対象商品:
22455536

押しボタンに この送信機を取り付けて 有線ブザー と無線をドッキングしている
電池の部分で接触不良があって やや満足に

2022-03-15
用途:
一階と二階の合図に使用
対象商品:
22455536

簡単にメロディーの変更もでき,使いやすく思います。

株式会社山中工務店 様2021-08-30
用途:
自宅の玄関ドアと居間との呼び出し
対象商品:
22455536

メロディーを選べて 音量も調整出来るので
耳の邪魔にならない

2021-01-29
用途:
別の部屋との連絡手段
対象商品:
22455536

受信側はコンセントに常時差し込んでいないためサイドのボタンを押してしまい再設定が必要。その他はコンパクトで使いやすい。

有限会社岩泉地所 様2020-09-04
用途:
自宅のチャイム
対象商品:
22455536

値段が安くて 光もでるので 良いです。 耐久性はまだ分かりません。
押しボタンが耐水性が無いように思われます、値段が安いので 期待もしていません。

2020-11-09
用途:
仕事場に
対象商品:
22455536

電池式の開閉ドアセンサーに比べて、音量が小さいです。住宅なら問題ないでしょうが、機械が回っていると聞き取りにくい。複数個設置しました。

2018-10-17
用途:
有線式の玄関チャイムが不作動になった為、購入。
対象商品:
22455536

パーフェクト
一戸建て木造2階庭付き築40年。有線式の玄関チャイムが鳴らなくなった。スピーカー部の場所が不明なので、修理を諦め、無線式の本製品を購入。
比較したのは同様機能、同価格帯のリーベックス社の物。DIPスイッチでペアリングを行うのが本製品(オーム社)と違う所で、確実性的には好みだったが、送信機のデザインがイマイチ気に入らず、本製品を選んだ。
送信機(Tx)受信機(Rx)セットを2パッケージ買って、Tx1を門扉、Tx2を玄関外、Rx1をリビング、Rx2を2階寝室に設置。
ペアリングは簡単で、Txの電池、Rxのコンセントを抜き差ししても設定を保持する。
チャイム音は32種類から選べるが、Tx1→Rx1,Rx2と、Tx2→Rx1,Rx2との計4つの音の組み合わせで、全部、違うチャイム音を指定出来るのには一寸、驚いた。来客が門扉の所に居るのか、玄関かの聞き別けができる他、複数台使いの場合は色々と便利な使い方を工夫出来ると思う。
Max音量は80dbと記載。他社製品には100とか110の物もあるが、80dbで充分、やかましい。
[不満な点]
付属の両面シートでTxを貼付けたが、屋外なので埃や細かいゴミが隙間イコール両面シートの上部に溜まる。両面シートが分厚いため。埃等がくっ付かない様にカバーが有れば良いのだが。
32曲のメロディ音の選択はTx電池室内の隠しボタンで順繰りに行うが、1曲あたり3から8秒のデモ音をそれぞれ聞き終わらないと、隠しボタンを押しても次の曲に行けない。そのため32曲全部、確認するだけでも相当の時間がかかるし、更にお目当ての曲を設定するまでの手間が大変である。デモ音の途中でも隠しボタンを押せば、次の曲に行ける様にするか、32の曲名一覧を取説に書いておいて欲しい。
[今後の予定]
Rxを一台追加して玄関内に設置する。呼出しボタンを押した来客にチャイム音が漏れ聞こえて、安心させられる親切仕様に。
[更に期待する事]
Rxには、ランプを付きっ放しにするモードが有る。常夜燈、足元灯として有益ではあるし、LEDなので電気代も気にする程ではないのだろう。しかしながら、やっぱり昼行灯はアタマが悪そうな印象しかないので、照度センサーを追加して欲しい。
Txのバリエーションを増やす。パナソニック等のドアホンの様な外観で、夜間ホタル灯、人感ライト、ダミーカメラレンズ付きのTx。防犯効果は有ると思う。単三電池×4仕様なら実用作動時間も十分に確保出来るのではないか?
EOF

1人が参考にしています
有限会社 匠設計事務所 様2018-05-04
用途:
事務所の来客用に使用します
対象商品:
22455536

シンプルで直接コンセントにさすのでコードがないため見た目も良いです。音も選べるので楽しいです。

1人が参考にしています
2018-02-11
用途:
賃貸アパ,マンション個戸玄関ドア付けー離れ部屋用に追加。
対象商品:
22455536

・受信器の表示灯面積→サイズダウン&スモールライトがベター?
・24h常夜灯(消費電力?)の機能→不要?思われる。

松田機工 様2017-06-22
用途:
元のが壊れたので交換用
対象商品:
22455536

送信機は配線不要で自由に取付可能、電池はボタン電池で設置後も交換簡単です。受信機はは背面にACプラグがあって、コンセントに刺せばすぐ使えます。音量もそこそこ大きく同時にLEDが光るので視認性もいいです。

1人が参考にしています
青葉機械設計 様2017-09-04
用途:
玄関ドア
対象商品:
22455536

音量が調節でき、発光するのでとても使いやすい。デザインも良い。

1人が参考にしています