CVV40(高圧用ゴムバルブ)のレビュー

平均満足度 4.40 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
CVV40(高圧用ゴムバルブ) ALLIGATOR(アリゲーター)
ALLIGATOR(アリゲーター)
3,698 / 税込 4,068
安全に使用できる高圧用ゴムバルブ。 700kPaまでの貨物車両専用に開発されました。 設計から40年以上経つTR600HP高圧用ゴムバルブの弱点である耐久性を克服した新世代高圧ゴムバルブ。 使用方法も通常のゴムバルブと同様で安全安心に使用できます。 【用途】ライトトラック・バン用高圧ゴムバルブ
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社okidesign 様2023-12-20
用途:
カムロードベースのキャンピングカー、ハイエースホイールにはこれ。

カムロードベースのキャンピングカーです。ハイエースホイールこれをつけてますが、先日バルブコア詰まりで走行中にバーストしました。
タイヤは2シーズンで前日に空気充填、その時にゴミなどが入ったようです。
このような事がありましたが、再度購入して新品タイヤに取り付けました。

1人が参考にしています
2022-10-02
用途:
キャンピングカーのタイヤ交換時に
対象商品:
22567493

ナット緩みなどの心配なく鉄バルブより手軽です。
一個単位で買えるとなおいいかもしれません

2人が参考にしています
2021-11-17
用途:
キャンピングカーに
対象商品:
22567493

以前他店で購入したものは、古くてゴムの色落ちがあり尚且つゴムの硬化が進み装着で切れてしまい捨てました。この商品は、ゴムも新しく気持ちよくホイールに装着できました。欲を言えば4個単位がうれしいです。

2人が参考にしています
株式会社 新興タイヤ 様2022-12-08
用途:
タイヤ交換時
対象商品:
22567493

問題なく使用できます。
値上げは仕方ないと思いますが結構高くなった感じがします。

2020-12-15
用途:
キャンピングカーのホイールに
対象商品:
22567493

カムロードベースのキャンピングカーです。
スチールバルブに対応しないハイエースの純正ホイールに使用しました。
空気圧4.75barのタイヤで、高速走行時に5.4barくらいまで上がります。
通常のゴムバルブは5.0barまでと言われますので、7barまで対応するこのバルブは、本当に求めていた商品です。
キャンピングカーユーザーにはおすすめです。

1人が参考にしています
2020-07-29
用途:
キャンピングトレーラーに装着しました。
対象商品:
22567493

品質や安心感は抜群です!
業務用以外ではモノタロウさんしか入手できないので4個単位での販売を希望します。

1人が参考にしています
2019-12-22
用途:
キャンピングカー用
対象商品:
22567493

ハイエース鉄チンホイールに使用。ピッタリ決まります。0.6MPaで使用。

3人が参考にしています
2023-01-22
用途:
キャンピングカー用に購入しましたが…

キャンピングカー用に購入しましたが、取り付け出来ませんでした。原因はアルミホイールだったから。本製品のリブ巾(引っ掛かり)が狭く、アルミホイールの厚みに対応出来ずハマりませんでした。鉄チンホイール専用かと思います。ご注意下さい!

5人が参考にしています
2018-04-25
用途:
キャンピングカー 3トン車への対応に
対象商品:
22567493

16インチアルミホイールに装着できました。3トン車のキャンピングカーを4本のタイヤで支えている為、安全マージンの為交換しました。

2人が参考にしています
2017-05-21
用途:
キャンピングカーのタイヤバルブ交換
対象商品:
22567493

今まで普通のバルブを使用していたが、3から4年くらいで割れてエアー漏れをしていました。許容圧力7キロで金属部分が貫通しているので吹き飛ぶことがなさそうです。あとは耐久性かな?