自転車用足踏み式空気入れ ダブルシリンダータイプのレビュー
- 用途:
- バイクのタイヤ交換
- 対象商品:
- 22572402
原付のタイヤ交換に使用しました。
コンプレッサーを持っていないのでビード上げに不安がありましたが、こちらの空気入れで難なくビードは上がりました。
- 用途:
- 家族自転車用 原付用
- 対象商品:
- 22572402
手頃の価格で自転車、原付に問題なく軽々空気入りとても良い。
大型バイクに今度使ってみたいと思います。
問題ないと思います。
- 用途:
- 空気入れ
直ぐ金具は折れるし!メータも動きません!安かろう悪かろうでは駄目ですね
- 用途:
- タイヤの空気入れ。
- 対象商品:
- 22572402
自転車と車のタイヤ用。
足踏み式で楽ですが、空気圧計の精度は良くはありません。空気圧計は、買い足した方が良いと思います。
- 用途:
- 自動車タイヤの空気入れ
軽自動車のタイヤに空気を入れてみましたが、ゲージで200kPaぐらいが限界でした。もう少し入れたかったが、自転車用となっているので仕方ありませんね。
- 用途:
- オートバイ
購入して時間は2年ほど経つが、月一度使うか程度でホースの付け根のネジか緩くなり、ホースが取れてしまった。使用時は作りか弱いので丁寧に使っていた。足踏み式は楽で良いが、価格が上がってもしっかりした作りなものは無いのだろうか?
貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 自動車のタイヤ空気入れ
- 対象商品:
- 22572402
頻繁にエアーチェックを行うのであれば
安価で良い商品だと思います。
200kpa以上補充が必要な場合はコンプレッサー等
別の方法が足踏み空気入れ本体の負担を考えると
楽で早いです。
高負荷時の耐久性の不安と圧力計のズレ、バルブへ
接続時のエアー漏れの量が多いので満足度は
普通にさせて頂きました。
- 用途:
- エアバルブに挿入するときにキツすぎる
- 対象商品:
- 22572402
エアバルブに挿入するときにキツすぎる。結果、なかなか抜けずにエアバルブから抜く時に空気が抜ける。意味がない。価格を考えれば仕方なしかな。
ご希望に添えず申し訳ございません。
- 用途:
- 車のタイヤの空気いれ
- 対象商品:
- 22572402
シリンダーは普通ですが、チャックのレバーが
柔らかく、またチャックがきついので使いづらいです。値段が値段なので文句は言えないですが、、、
- 用途:
- 自転車の空気を入れた時
- 対象商品:
- 22572402
トンボ口金アダプターの材質(板厚が薄すぎ)でたった2回の使用でグニャリと曲がって使用できなくなってしまった。
ご希望に添えず申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。
- 用途:
- タイヤのエア充填作業
- 対象商品:
- 22572402
大きい割には充填量が少ないのと作業時ペダルを踏み込んだ後、踏み始めの位置に自動で戻りますがそこから又踏み込んで全ストロークの内の3分の1迄のストローク時は動きが悪く充填量もほぼ無い。なので全ストローク踏み込んだ後3ぶんの2迄戻してから又全ストローク踏み込む様にしないと作業効率が悪い。3流品でも以前使用していた日本製の小型足踏み式エアポンプのほうが良かったです。
ご希望に添えず申し訳ございません。今後の商品開発の参考にさせていただきます。