油性シリコンタフのレビュー

平均満足度 4.40 (25件のレビュー)
商品レビューを投稿する
油性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツ
719 / 税込 791
さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。 シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。 高耐久シリコン樹脂なので、塩害・酸性雨・排気ガス・紫外線から、素材をしっかりガードします。また、アルミにも塗ることができます。 1回塗りで乾きが速く、作業性が抜群です。 【用途】トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部。 塩ビパイプ、アルミ建材、木部。
25件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-05-02
用途:
腐食部塗装

消火ポンプ架台に錆が発生したため防錆塗装を施すため使用しました。
色も鮮やかで綺麗に仕上がり、あとは恒久性があるのを期待したい。

2024-07-27
用途:
物置きの天井部への塗装で使用
対象商品:
22624105

物置きが錆びてきたので、手始めに屋根部に使用しました。錆の上から塗れるとの事でしたが、ケレンを行い錆止めを入れてから上塗りとして本塗料を施工。
酷暑の中でしたので、薄め液を使い粘土を下げ塗布しました。伸びも良く綺麗に仕上がりました。
上手く行きましたので、次は躯体にチャレンジです。

1人が参考にしています
2024-03-18
用途:
机の塗装
対象商品:
22624105

スプレーガン用の塗料ではありませんが、薄めてスプレーガンにて塗装しました。色の感じも狙い通りで良い感じに仕上がりました。

2023-04-28
用途:
自宅軒天井トタン部の塗装
対象商品:
22624358

春先の塗装作業だったので、ペイントもサラサラしていて、溶剤で薄めなくても塗料に伸びがあり容易に塗ることが出来ました。今回の塗装は、前回の塗装より15年くらい経過していたので、軒天井のトタン部は塗膜が剥がれてめくれ上がっていた部分もありましたが、金属ブラシで、軽くケレンしただけで上から簡単に塗れました。仕上げも上々だと思ってます。また、塗装前の面は、綺麗にケレンして無くても、塗膜を厚く塗ることで、凸凹が目立っていません。

1人が参考にしています
2023-06-11
用途:
物置小屋のトタン外壁の塗装
対象商品:
22624622

商品ページにある動画を見てから、同じような過程で塗装しました。塗りやすくスムーズに作業ができました。色も、商品ページにある色通りでしたので満足してます。薄い色ではないですが濃すぎず、いい色合いでした。

2023-06-05
用途:
シャッターの色塗りや、その他サビの上から
対象商品:
22624175

サビの上から直接蒸れるのでじゃんじゃん塗って使っています。シャッターも使っていますが、シャッターが少し重たくなったかなと思う位でとてもきれいに塗れます。光沢もありまるで新品のようになったので

2022-01-14
用途:
鉄製階段と手すりの塗装作業時
対象商品:
22624647

同じシリーズのグレー塗料の調色用に購入しました。錆びた部分の補修が目的なので、色合わせのため、グレー/本製品=70/30の重量比で混合し塗料を作成しました。混合時や刷毛塗り時の作業性は良好で、調合した塗料を一週間位保存しても使えました。また、つやなしにしたことで、補修部が目立たなくなりました。

1人が参考にしています
ジェイスキルデンタルラボラトリー 様2022-01-04
用途:
錆びたトタン屋根の塗替え
対象商品:
22624367

錆びの上からでも使用出来るとの事なので、錆のウキ始めたトタン屋根の塗替えで使用。
刷毛にシッカリと染み込ませてトタン屋根3列40cm位を何度か塗り伸ばす事で塗れる感じの粘度です
シリコン配合塗料と言うことで、塗り伸ばしの後すぐにツルッとした艶の表面になります
5%程薄め液を使用することで、かなり塗りやすくなりました
耐久性は今後見てゆきたいと思います

1人が参考にしています
2022-10-10
用途:
塗装作業時、機械のメンテナンス時
対象商品:
22624053

大変満足しています。。。。。。。。。。。。。。。。。。

2021-09-07
用途:
農機具の補修・さび止め
対象商品:
22624263

農機具の剥げ落ちた塗装の補修・さび止めに使用、刷毛塗りなので厚塗りも可能。

2人が参考にしています
株式会社シモカワ 様2021-07-27
用途:
外壁塗装補修
対象商品:
22624586

重いので、すぐに入荷するのは大変にありがたい。もう少し大きい容量の缶があると良い。

2020-12-27
用途:
屋外階段塗装
対象商品:
22624367

かなり粘りがあるので、好みの粘度にするのに、うすめ液の同時購入がお薦めです、約400mlの物、使いました

2020-12-24
用途:
物置の屋根の塗装
対象商品:
22624288

物置の主要部分はアイボリーですが、区切りの所にこの色を用いて美しく仕上がりました。

2020-09-15
用途:
経年劣化した工場の波トタン外壁の補修用
対象商品:
22624586

色合いが工場外壁の波トタンの元色に非常に近いため、刷毛塗りでの塗り斑が目立ちにくく大変きれいに仕上げることができました。
欲を言えばこのグレー色がもう一つ容量の大きい3.2L缶にラインナップされていると良いと思いました。(既に1.6Lを4缶使用しているため)
別メーカーの同種商品のクリーム色も使いましたが、油性シリコンタフのほうが作業性が良いと感じました。経年変化の差はこれからです。

2020-07-09
用途:
補修塗装
対象商品:
22624638

ちょっとだけの刷毛塗補修に必要な少容量のつや消し黒はなかなかありません。モノタロウではシリコンも扱っており二回目のリピートです。

1人が参考にしています
はなまる商事 様2020-10-09
用途:
車のガソリンタンク
対象商品:
22624367

車のガソリンタンクに錆止め剤として塗りました原液のまま塗りましたがとても塗りやすかったです。

2020-09-25
用途:
金属の塗装
対象商品:
22624656

木材に擦れただけで簡単に剥がれました。
何も触れないところなら問題ないと思います。

社会医療法人川島会川島病院 様2019-09-26
用途:
器具のお色直し
対象商品:
22624096

ラッカー⇒アクリル⇒シリコンと進化したのか、刷毛塗でも仕上がりがとてもきれいで満足です。

2019-11-20
用途:
自転車メンテ
対象商品:
22624647

誰しもが面倒で省略したい錆び取り作業が不要!との謳い文句で、購入しました。耐久性は未知。

有限会社アサヒ商会 様2019-06-19
用途:
機械修理
対象商品:
22624464

注文から到着までが迅速で、コストが非常に安価であり、製品も十分に要求性能を満足していますので、十分満足できる製品です。