プラグのレビュー

平均満足度 3.40 (15件のレビュー)
商品レビューを投稿する
プラグ モノタロウ
モノタロウ
60 / 税込 66
【用途】止め栓
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-08-21
用途:
ワンタッチ継手の栓

ワンタッチ継手からホースを外している時に異物が混入しないよう栓をするのに使用。
栓の部分は筒状になっていてる。
他社製品に比べて安く、機能も十分に果たしてくれる。

2024-05-21
用途:
ワンタッチ配管のメクラ

径の細いものはやや評判が悪く心配したが、φ8用は全く問題無し。折れそうな気配もありません。

2024-04-29
用途:
メンテナンス
対象商品:
22930942

部品交換中に配管から漏れを防ぐために利用。
内径10mmホースの一時的なメクラに使用。

2023-07-06
用途:
設備のメンテナンス
対象商品:
22930933

特に問題も無く使用している物の代用で使わせて頂いております。
次回も購入しようと思います。

1人が参考にしています
2022-10-12
用途:
エアー配管
対象商品:
22930915

単純なものですから安価なものが助かります。精度はそれなりです。

2023-09-03
用途:
マニホールドの片側の盲蓋
対象商品:
22930933

チューブ折返しより見栄えが良いので採用したが、客先で試験時に2/3の割合で漏れたのでチューブに戻して貰い廃棄となった。
用途が合わないのかは不明だが失敗。

2021-11-26
用途:
4mmホース用は折れたら抜く事さえ困難

折れやすい形状です。特に4mmホース用については太い部分がほぼ埋没してしまうため折れたら工具等で掴む事さえ困難になります。指で摘みやすくするだけなら頭の部分に5mmほどくびれがあれば十分で、細い部分をこんなに長くする必要はありません。
改善をお願いします。

2020-11-20
用途:
ウレタンチューブの栓
対象商品:
22930924

Φ6㎜チューブ用のためかツマミの細くなっているところで直ぐ折れてしまいます。
細くなっていない寸胴タイプにして頂けると折れないと思いますので、改善を望む。

1人が参考にしています
2019-10-28
用途:
機器組み立て
対象商品:
22930915

製品的には問題ない。ただし安い製品に関わらず個装になっており面倒である。10個か100個入りを商品をラインアップに加えて単価を少しでも下げてほしい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

竹光株式会社 様2018-03-06
用途:
装置メンテナンス時
対象商品:
22930967

単純な構造なので価格の勝負で選定しました。使用には問題なく、自分でロッドを切って作るのとは違い、つまむところが有るので使いやすいです。

2019-06-26
用途:
空圧配管のメクラとして使用(頻繁に着脱)
対象商品:
22930924

着脱を繰り返していると細い部分から折れてしまいます。頻繁に着脱する用途には不向きと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご要望に沿えず申し訳ございません。
今後の改善検討課題とさせていただきます。

2018-12-07
用途:
継ぎ手メクラ用
対象商品:
22930924

エアー配管のΦ6チーズメクラ用として使用しました。エアー漏れはありませんが、ツマミ部分(細くなっている所)が折れやすいです。価格相応かと思います。

株式会社サイメクス 様2017-05-24
用途:
3Dプリンターの樹脂リールボックスの開口部を保管時に閉じるために使用
対象商品:
22930915

プラグとしての精度に問題もなく、小さいものなので無くしてしまったりすることを考えると予備を多く購入しているので、価格が安いのは助かる。

2018-10-18
用途:
金型エアーバルブに使用
対象商品:
22930924

初めて使用してみましたが特にエアー漏れの問題なく使用できているのでこれからも利用したいと思います。

2017-07-10
用途:
空圧分配
対象商品:
22930942

空圧の一時的にレイアウトを変更する時や
試験的の仮レイアウトに使用する用途で使用出来るとお思い購入してみました
試しに10mmを止め詮してみたのですが簡単に装着出来、エア漏れも問題なし。
と、ここまではよかったのですが取り外しがギチギチで簡単には外せない
結局残圧を0にして周辺システムを取り外してから継手を単体にして外す羽目になった
個体差の問題なのかとと思ったので他の継手で単体テストしてみたが
やはりギチギチで外すのが困難だった。
簡易的に使える用途の部品のはずなのに取り外しを行うと余計な作業と時間を要する
目的とは反比例の結果となってしまった
使うポジションをずっと止め詮する場合は良いのかも知れないが
頻繁に脱着する用途には全く不向きです
6mm/8mm/10mm を複数個づつ購入したけど使い物にならない
次はちゃんとしたブランドの物を購入します

MonotaROからの回答

今後の商品の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。