プラダン 1820×910mmのレビュー

平均満足度 4.09 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
プラダン 1820×910mm アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマ
6,598 / 税込 7,258
【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】 衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。 用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。 (カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー) 移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。 紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。 また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。 【用途】移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
藤井塗装株式会社 様2024-05-01
用途:
塗装養生作業用
対象商品:
23189592

塗装養生作業用に購入しました。まとめて買えてよかったです。

2022-12-22
用途:
窓のさっしに置く

会社の窓には雨戸がなく、冷たい風が入ってくるためプラダンを買いました。厚さが4ミリだと丈夫でヘタってこないので嬉しいです!
下に段ボールを敷いてカッターで切って好きなサイズにできるところが魅力的です!

2人が参考にしています
2020-09-08
用途:
現場の注意看板
対象商品:
23189687

注文しすぐに納品していただけるので大変助かります。
また色も豊富にあるので便利だと思います。
ただ1cm角でもいいので色サンプルがあるといいと思います。

2人が参考にしています
2018-11-09
用途:
断熱
対象商品:
23189592

空気層があるため、北側の窓部の断熱材としてプラダンを毎年使っています。単純な2重窓として加工しやすく便利に使用しています。かさばらずスペースも取りませんしスッキリしていますので見た目がきれいです。思いのほか冷気が遮断されて室内保温効果が期待できますし防音効果もありそうですね。

3人が参考にしています
2018-05-21
用途:
エクステリアのDIY時
対象商品:
23189617

種類が豊富なのでじっくり考えて定めてピッタリでした。

2018-07-31
用途:
仕切り板の作成
対象商品:
23189662

想っていたより角のへこみやそりが多かった
包装はシンプルで開けやすかった

2017-12-19
用途:
簡易的な仕切り板として
対象商品:
23189626

ビニール1枚の梱包で届きました。4隅に微妙な潰れや、丸まりがありましたが許容範囲です。
モノ自体は、標準的なプラダンで機能に問題はありませんでした。
角がちゃんと立ってないと嫌だという人は、梱包方法を確認したほうがいいと思います。

1人が参考にしています
2017-03-30
用途:
展示会の展示商品の通い箱として、ケースを作成
対象商品:
23189644

商品自体はしっかりとしていて何も問題ありません。
ただ、同じ赤のプラダンは段ボールのカバーがされて届きましたが、こちらはビニールのままで、ところどころ穴が開いて汚れていたのが残念です。
また、赤のプラダンの段ボールケースはカッターで切る時の下敷きになって便利でした。
青のプラダンも段ボールケース入りだとうれしいです。

1人が参考にしています
一級建築士事務所 アトリエ Bau 様2017-10-01
用途:
イベント用看板に利用
対象商品:
23189617

枚数について5枚セットでしたが、バラ売りを見つけられませんでした。あればバラでよかったのですが、まあ、安かったので満足しています。

2017-06-04
用途:
2重窓に
対象商品:
23189592

ビニールのみの梱包で届きました。配送の過程で5枚のうち表面の2枚に多数の潰れがあり。ナチュラル色のため潰れ部分の変色が目立ち他用途に使用することにしました。中3枚はきれいでした。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

丸裕建築 様2016-10-29
用途:
外構部(ブロック塀、フェンス等)養生
対象商品:
23189644

もう少し薄くてもいいので安価な方がよい