水溶性切削液(ソリューション)のレビュー
- 用途:
- タレット旋盤で切削加工。
- 対象商品:
- 32581367
成分表も添付されていて、信頼が置ける。
水の腐敗臭もなく、さび止め効果もある。
大変使いやすい。
コスパも好い。リピート使用しています。
- 用途:
- 研削加工
- 対象商品:
- 32581367
過去後に品物を放置していると錆びがでて駄目ですねー。
購入をしないのが良いと思います。
無駄金を使いました!!
- 用途:
- ロータリー研磨機のクーラント+
- 対象商品:
- 32581367
あんまり酷いのでレビユウー(むしろクレーム)に投稿しました。
今までクレタケクールを使用してきましたが値段も安価で説明書
を見ても別に問題ないと思い購入しましたがこんなひどい商品は
初めてです品物は錆びるしロータリーテーブル化学反応で腐食して
赤錆が出て凸凹ですテーブル軸も錆びて回らなく成りましたほ他の
レビユウーを見ても同じ様な事例が書いてあったので投稿しました。
こんな粗悪な商品を扱って居るとモノタロウさんの信用に係ると思いますよ。一度検証してください。
この度は、大変申し訳ございません。
この商品は油分が非常に少ないタイプの商品でございます。
また、切削液の使用後には、防錆潤滑剤等での機械のメンテナンスが必要でございます。
何卒ご了承くださいますようお願い致します
- 用途:
- 自動旋盤の循環油用
- 対象商品:
- 32581367
他社の水溶性油を使用していましたが、夏期の腐臭が酷く、防腐剤を投入しても日持ちがしなかった。
価格も半額でしたので試しに購入。この夏の暑さにも負けず使用できました。
継続購入もしておりますが、青色というのが少々問題で、細かい品物や内径の仕上がり確認がしにくい。
- 用途:
- ステンレス板切断時
- 対象商品:
- 32581367
以前使っていたこれよりも高価な商品と比べても何の問題なく使ってます。
別送でも、他の注文品と合わせて3000円を超えていたら送料を取らないとはとても良心的だと思いました。
- 用途:
- メタルソー等
- 対象商品:
- 32581367
これに変更して1年半ほどになります。
機械の錆びが少し気になっていたのですが、ほかのレビューを見て原因を確信しました。
ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。
- 用途:
- アルミ(A2017)、たまにSS400
- 対象商品:
- 32581376
厳しい評価をします。
アルミによいとしていますが、変色が酷いです。
かなりの品物がダメになっています。
希釈10倍とかにしてもテーブルや治具に大量の錆が発生します。
いつもは通常に加工できているSS400も刃物が掛けて大変でした。
ドリルの切削音(固定サイクル)は恐ろしい音が出て離れることが出来ません。
恐ろしくて使えません。
今はユシローケンAP-EX-E3&FGE-180、シミロンCF-375の希釈20倍に交換しました。
雲泥の差です。
大変申し訳ありませんでした。
メーカーへ申し伝えます。
- 用途:
- NCフライスでの鉄、アルミ加工におけるクーラント。
- 対象商品:
- 32581367
従来しようしていたものよりかなり安価の為購入してみました。
希釈倍率10~30倍となっていたので初め20倍位で使用しましたがテーブル面等錆が発生。
10倍位に上げましたが錆がおさまりません。防錆剤が入っていないのかも?
結局他メーカーのものに交換しました。
貴重なご意見ありがとうございます。
この商品は油分が非常に少ないタイプの商品でございます。
また、切削液の使用後には、防錆潤滑剤等での機械のメンテナンスが必要でございます。
何卒ご了承くださいますようお願い致します。