ケースボックス ユニット式のレビュー

平均満足度 3.21 (90件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ケースボックス ユニット式 モノタロウ
モノタロウ
1,998 / 税込 2,198
フタの爪部が内側を向いており、保管物が飛び出す心配はありません。取り外し可能なケースが16個付いています。 【用途】ネジ・ボルトの保管、小物の整理、持ち運びに。
90件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
シマズテッセ株式会社 様2022-01-30
用途:
電気工事
対象商品:
27155582

いろいろなサイズのボルトやナットを収納にしました。
重量があるものを入れたのがいけなかったのか直ぐのスライド部分の一つが破損し小分けボックスの蓋をとめる爪が小さすぎるのか上手くロックが掛からず中身が全部出てしまうことがあります。
入れるのなら軽量の物をお勧めします。

1人が参考にしています
岡田造園 様2017-06-19
用途:
機械の部品入れに使用した。
対象商品:
27155582

大きめの部品も入るのでとても良かったです。
入り用なら、叉購入したいです。

船津電化サービス 様2017-07-03
用途:
エアコン取り付け 電気工事のビス 小物部品入れ 他
対象商品:
27155582

大変便利で 部品の仕分けがやりやすい 外から見えるので残量がすぐ確認できるので 便利です

株式会社堀代 様2021-07-07
用途:
鍵の保管
対象商品:
27155582

小分けケースが2つ閉まりませんでした。返品しようかと思いましたが、1個99円なので、運送にかかる環境問題を考慮し、次の注文の機会にケースだけ注文します。消費者の善意に頼らず、販売業者においても検品を行ってください。

2人が参考にしています
2017-03-30
用途:
大きめのビスやちょっとしたビットを入れるのも最適
対象商品:
27155582

両開きでさらにケース一つ一つが大きめなので、長めや大きめのビスやナット類を入れるには最適です。
また2個がつながった長物入れはドリルなどで使用するビット類を入れられますので、これ一つで用が足りました。

2020-09-04
用途:
装置メンテナンス時
対象商品:
27155582

1) ケースを開いて床に置いて、ケース(黒い部分)を押してしまうと、取り出したくないユニットボックスも外れてしまうことがあるので、改善が要るかもしれない。
2) ユニットボックスの爪のかかりが少し弱い気がするので、もう少ししっかりさせた方がよい

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は申し訳ございませんでした。品質改善に努めます。

2017-05-25
用途:
鋼製建具取付ビスなど常備品の収納、整理
対象商品:
27155582

小箱のフタのツメのつくりが弱そうで気にはなるけど低価格の割には十分良く出来ていると思います。今の所はまだ未使用です。

下平 農園 様2018-10-14
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
27155582

色々な小物部品入れが調子のいいものを探していました他の部品と混ざらない、使い勝手がよいです。

2020-05-25
用途:
DIY作業
対象商品:
27155582

付属の各部品収納部は蓋と本体のはめ合いが悪く直ぐ開く。ケースからも直ぐに外れ使えない。作業場所で中身が全部こぼれて頭にきたので即廃棄。

3人が参考にしています
株式会社日本ディスプレイセンター 様2019-02-27
用途:
施工時のビス入れ
対象商品:
27155582

小箱の閉まりが悪すぎる
隙間も有りすぎ
開閉する時ボロボロ中身が出た

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

サンテック 様2019-11-07
用途:
機械メンテナンス修理の緊急時に

少し足りないボルト類を入れて有るんですが、両開きで開ける時各ボックスの蓋の締まりが悪くボルトや小物部品が散らかってしまう
けっこう容量が有り少し長いボルトも収納出来るので、ソコさえしっかり締まればほんと重宝しそうなんで残念ですね

2人が参考にしています
2017-10-24
用途:
熱収縮チューブの整頓に
対象商品:
27155582

両面使えてボックスの深さもあり、サイズも非常にちょうど良く、これは良いものを見つけたとテンションが上がっており、収納する際に「パチッ」と閉まらなかったものの、気にせず収納していました。
が、次にに開いた途端、ほぼ全部の蓋が開き、サイズごとに整頓した熱収縮チューブが飛び出てきました。
見てみると、ロック部分と爪の隙間が2mmくらい空いているものもあり、カパカパの状態でした。
交換して頂いたものの、閉まりの悪さは同じで、ちょっとしたケースの歪みで簡単に空いて内容物が飛び出してしまいます。
爪側やロック側を熱で変形させて締まりをよくしようとしましたが、個々のボックスの厚みが薄すぎて、すぐ同じ状態になります。
サイズ感はすごく良いので、個々のボックスをもう少し厚みのある素材で作ってほしいのと、加工精度をもう少し上げて欲しいです。
新しいバージョンが出たらリピートしたいなと思います。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

2019-10-29
用途:
ビスの分類整理
対象商品:
27155582

ケースボックスの蓋の固定、ボックスの固定が悪く、急ぐと分けたビスの蓋が空いて散乱。困惑

1人が参考にしています
2019-11-27
用途:
部品入れ
対象商品:
27155582

発想は良いが中のケース蓋がすぐに開き中身が出てしまうし、ケースと本体も外れて収拾が付かなくなるので、用心しながら開けないといけない。

2人が参考にしています
2017-12-13
用途:
使えてます
対象商品:
27155582

中ボックス(ダブル)に加え、大ボックス(トリプル)があれば使い道が増えて良いと思います。
他の方が書いている通り、ボックスのロックが甘いものがありました。肉厚が薄いんでしょうね。

国立大学法人香川大学 様2019-07-28
用途:
ネジ類の整理

小箱のロックがメチャクチャ甘く、勝手に空いてしまうことが、頻発してしまう。また、小箱のフレームへのロックも甘いため、全体の開閉時に上側部分の重量で、下側部分の小箱がフレームから抜けてしまう。
ほんの少量の部品の管理ならひょっとして使えるのかも知れないが、急いでいるときに、無造作に操作すると、かなりの確率で部品がこぼれる。
最初は小分けでき、持ち運びできるので期待していたが、正直、使い物にならない。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

トンボ理容所 様2019-04-22
用途:
機械整備。出先作業
対象商品:
27155582

内蓋の閉まりがわるく、開くと同時に、ネジやらワッシャーを散らかす。
購入を検討されている方にアドバイス。
出先でネジ類をおんまける事を想像してほしい。

4人が参考にしています
2017-08-01
用途:
ナットなどの複数部品を使用する各種メンテナンス時
対象商品:
27155582

基本的に使いやすいボックスです。
ボックスの蓋の爪が甘いので、なかなかパッチリ閉まりません。
ケースを開くと、閉まっていないボックスから中身が出てきます。
特に、自動車のホイールナットなど、重量があるものや、形の大きい部品はその傾向があります。
コンセプトは良い商品なので、ボックスの精度が今一なので残念な感じです。もう一工夫お願いします。
プラモデルの部品入れには結構良いかも。そう使ってませんが。。。

株式会社THE CHEESE HOUSE 様2018-09-25
用途:
現場でのビスケースとして
対象商品:
27155582

良い点)
・移動時に蓋が開いて飛出すことがない。
悪い点)
・小箱と本体の固定方法がゆるく、観音開きしている本体を閉じようとし際に、床に一番下の小箱が押されて、本体から外れて飛び出してしまう。
・小箱のケースが薄く、強度が不安。
・小箱の蓋のラッチが、華奢で不安、また、閉まったかどうかも分かり難い、結果、本体を閉じようとした際に、小箱が開く可能性がある。
以下、是非改善して欲しい点)
・せっかく、小箱が、1つタイプ、2つタイプとあるので、使用者が自由に組み替えできるようにしてほしい。現状、1つタイプは、本体との固定が、左右にあり、2つタイプのところに1つタイプを入れようとすると、引っ掛かるための壁の片方がなく、固定されない。引っ掛かりを左右じゃなく、上下にすれば、改善できる。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
品質改善に努めてまいります。

柴田電気 様2018-04-10
用途:
電気工事作業時
対象商品:
27155582

ふたの開け閉めが良くない。
ふたの閉まりが悪い。
使いずらい。

2人が参考にしています