アダプタ 単管用警告灯 単管取付用のレビュー

平均満足度 4.20 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
アダプタ 単管用警告灯 単管取付用 モノタロウ
単管に警告灯を取り付けるためのアダプターになります。 一般的な単管径Φ48.6(mm)に取り付け可能です。 本体側面の穴から指を入れて、警告灯のスイッチ操作もできます。 【用途】モノタロウブランド/ソーラー式フラッシュ警告灯(単管タイプのみ)を単管に取り付ける際に使用
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-05
用途:
自宅駐車場前の夜間警告灯設置に利用
対象商品:
27149483

自宅駐車場の夜間警告灯設置に代用しております。
西日の強い面に設置している事と玄関前ですので見栄えが少し悪くなってきたら定期的に交換しております。(過去2年毎の交換ペースです。お値段がリーズナブルなので助かります)

2023-08-15
用途:
道路に面した防犯対策の一環。
対象商品:
27149483

バイケートやハウスに強力に固定できる反面。
金属部分とプラスチックの寿命は、当然異なる。
耐久年数を表示すべき。

2023-09-26
用途:
警告灯取付用
対象商品:
27149483

軽量で、使いやすく、助かるが、耐久性は不明、継続して使用する。

2022-08-21
用途:
農産物盗難防止
対象商品:
27149483

丸型警告灯をセットして使っている。特段びっくりするほどの物ではないが、
ちょうど準備した角棒にピッタリで、まずまず満足している。
もしオリジナルで同じ様な物を作るとすれば、とても400円程度では出来ないので
値段的にも評価できる。
ただ、内側のバリで警告灯が固定しずらいので、その点が減点評価となった。

2021-01-13
用途:
ソーラー電灯の単管への固定
対象商品:
27149483

電灯はしっかりはまって固定されていいです。単管への固定は金属通しなので接する部分にゴムがtったほうがいいです。また、つまみが小さいので力強く締められないのでもう少し大きいほうがいいと思います。

2019-08-17
用途:
ブロック塀のフェンスに設置
対象商品:
27149483

保安灯設置に必要なアダプターですが、使用は道路とは限らずブロック塀のフェンスに付けて警告灯として衝突防止に利用しました。
上部の黄色アダプターが固定式になっており、ネジで緩めたり、方向を自由に変えられるようになっていれば、良いかと思います。

2018-11-27
用途:
土木工事 掘削箇所の夜間注意喚起
対象商品:
27149483

スイッチ用の穴のサイズがちょうど良く、警告灯と組みつけた後でもスイッチが触れてよかった。
本体のスイッチがどちらがONか判ればなお良し。

ユニオン石油株式会社 様2018-10-08
用途:
店舗用表示器具
対象商品:
27149483

取り付けも簡単で非常に重宝しています。複数購入しましたが、今の所全て問題なく使用出来ています。

2017-10-16
用途:
ソーラー式フラッシュ警告灯とセットで。
対象商品:
27149483

「ソーラー式フラッシュ警告灯」を簡単に取り付けるために買いました。
足場パイプ用にバイス部分が広めに開くようになっています。
逆に、あまりに細すぎるものには取り付けられない構造のようです
(バイスがそこまで狭く締まらない。ハウスパイプとかは厳しいかも)

2017-03-24
用途:
夜間の作業現場の警告
対象商品:
27149483

安くて有難いです。警告灯を取り付ける樹脂の部分の外径がもう少し太い方が取り付けネジを目一杯締める事無く固定出来て良いのではないかと思います。でも位置決めの溝やスイッチを操作する為の穴等は良く出来ていると思います。