カップリングプラグ 流量調整付きのレビュー
- 用途:
- 車やバイク等のメンテナンス
金属以外のプラスチック部等弱トルクで使用しています。
調整部がとても軽いタッチで重宝してます。
- 用途:
- ベルトサンダーに使用しています。
今までは微妙な調整が出来なかったので
こちらを購入させていただきました。
微妙調整ができるので助かったております。
- 用途:
- 機械のメンテナンス、その他の作業時
既存のエアーガンの接手部分が1/8サイズなので付使えて、使えて便利かと思います。
- 用途:
- エアーツールに使用
- 対象商品:
- 31101148
初めて購入いたしましたが、エアーの調整は普通に問題ないです。いままでエアーツールに1個ずつ購入してりましたが、エアーチャックを取付けして使いまわしできるようにしました。とても便利です。
- 用途:
- エア圧の調整に
- 対象商品:
- 31101148
職場のエアホースが8ミリなのでエアラチェトではパワーが,上がりすぎるので調整する為に買いました。
調整時クリック感があるのでわかりやすく、エアドリル用にも追加購入しました。
- 用途:
- エアードリルに装着
- 対象商品:
- 31101148
モノタロウのエアー工具は安いわりにそこそこよく出来ていると思います。
モノタロウで購入したエアードリルに装着しましたが、この商品はクリック感と言うかカチカチ感があります。全開や半開がわかるような感じで良いと思います。
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
- 31101148
ベルトサンダーに取り付け使用。ベルサンのレバー引き具合である程度の回転数を変えられるけど、回転数は安定しません。流量調整カプラー付けたら(流量が一定なため)安定して使えます。
- 用途:
- エアツールの流量調整に
- 対象商品:
- 31101148
使用しているエアツールの調整ダイヤルが壊れてしまったので交換用として購入しました。サイズは小型で良いのですが元々のダイヤルは無段階調整式でこちらの商品は回すとカチカチと段階があるタイプの為エア流量の微調整が出来ません。使用用途によっては微調整が必要なモノもあると思いますので無段階調整式のモノならもっと使い易いと思います。コスパは良いので改良に期待します。
- 用途:
- エアダスターの風量調整
ダイヤル部からのエア漏れがありその旨を伝えると即、交換か返金対応の返事があり交換品がすぐに届きました。
届いた「カップリングプラグ 流量調整付き」はエア漏れもなく良好です。
ダイアル調整部はカチカチと止まる仕様で実質使えるのは最弱か次の2段目くらいでしょうか。
雄ネジ部が1/4なのでエアダスター側がM12雌ネジの場合は接続できません。
「エアダスター用接続ニップル 全長24mm TD-KN」
「中間ソケット G(PF)ネジ用 (めねじ)G」
などが必要になりアエダスターの手元が長くなります。
- 用途:
- エアリューターの回転スピード調整に使用
- 対象商品:
- 31101148
エアリューターに回転スピード調整機能が無いため、取り付けて使用しています。クリック感のあるエア通路調整ノブで使いやすいと思います。
- 用途:
- エアーツールの流量調整の為に
- 対象商品:
- 31101148
使ってみてエアー漏れも全く無く流量の調整も出来るので目的達成です。
また、テープを巻き付ける手間も無いので更に良いと感じました。
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 31101148
農機具のメンテナンス時に、コンプレッサーは高めに設定していますので、ラジエーターのゴミを飛ばす時には、圧を下げる為に使っています、簡単でいいですね
- 用途:
- エアーツールの流量調整
- 対象商品:
- 31101148
グラインダー、サンダー系のエアーツールに使用しています 今まで某工具チェーン店の物を接続していましたが調整が上手くいかずストレスでしたのでお試しに一つ購入しました 使用してみた所 微調整が格段にやりやすかったので追加で複数購入し全交換しました 大陸製で見た目は同じようにみえますが何かが違うんでしょうね
何はともあれストレスから開放されて大満足です