接点復活剤のレビュー

平均満足度 4.81 (31件のレビュー)
商品レビューを投稿する
接点復活剤 サンハヤト
サンハヤト
699 / 税込 769
化学的に安定した合成油ベースの電気接点用防錆潤滑剤です。 接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、電気機器などの接点を酸化・硫化から守ります。 接点の摩耗による接触抵抗の増大を防ぎ、接触抵抗を安定化させ、接点の寿命を延ばします。 非シリコーンタイプで、低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。 鉱油、溶剤を使用していないので、ほとんどの素材を侵しません。 【用途】電気接点の通電機能回復、摩耗低減に。
31件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-26
用途:
接点復活と潤滑も兼ねて。

スプレーと違って周囲を汚さず良いです。メトロンルーブのシリンジにいれて使用してもいます。

ワンテッド有限会社 様2026-03-25
用途:
接点復活

主にパソコン周りのコネクターに使用している。これと接点製浄財を併用すれば効果が高い。

2025-03-22
用途:
管内カメラの接点不良に
対象商品:
30517655

管内カメラの映りが不安定になり、最近では真っ暗になって全く映らなくなったので、カメラ部分だけ交換を考えたが、念の為接点復活剤を試してみようと思い購入。
気持ちいいくらい完全復活を果たしました!40000万円浮きました!感謝です!

オフィス ビジネス インスパイア 様2025-05-12
用途:
鉄道模型レール磨き

同種の接点復活剤、通電促進剤と比べて、コスパが高いと思います。

1人が参考にしています
HPC 様2025-06-02
用途:
バッテリーの端子
対象商品:
30517655

接触不良になる不安は減ります。 安心感の為に使います。

2024-11-29
用途:
車のコネクタ端子などに
対象商品:
30517655

潤滑性もあるので、ちょっと古い車のコネクタ類に塗るとスムーズに接続できます
ヒューズ、オーディオ、プラグコードなどに塗っておくと次取り外しする時に破損を防止できる

株式会社ニッコーKサービス 様2024-07-31
用途:
電動基板・PCマザーボード・SATA接点・USB等
対象商品:
30517655

ハードディスクSATA・USB接点等に使用する刷毛も使い易いので重宝しています。
まずはサンヤマトのスプレー出力の洗浄と併せて使うのも良いでしょう。
HDMI等の映像腐食にも効果がある、繋げたたままでも金メッキの効果もあるが
最近のUSB-Cや小さい規格も多くてやたらと種類も複雑、耐久性もコスト対効果が
損なわれている海外製品も多く、この手のメンテナンス品が重要と思います。
昔のダイヤルスイッチや音量回転機器はほとんど少ない時代ですが、室内の湿度や
環境によっては接点不良やノイズ軽減・USB発火等等の防止に役立てる1品と思います>

2024-05-05
用途:
車の接点に塗布
対象商品:
30517655

旧車の電気関係のメンテでバッテリーを外さず気楽な気持ちで接点に塗布していたらプラスとナイナス同時に接触してしまったみたいでヒューズが飛びました。接点復活材として効いている証拠だと思います。
色々な部分に塗布していますが接触不良の予防で使用していますので実感は・・・無いかと。

2人が参考にしています
2024-02-09
用途:
ロボット掃除機ルンバのバッテリー接触不良改善
対象商品:
30517655

ロボット掃除機のバッテリーが劣化しやすいと思っていたのですが、これで接点を復活すると、バッテリーがきちんと充電されて長く使えるようになります。とても良いと思います。

2024-02-15
用途:
接点色々
対象商品:
30517655

B-CASカードやSDカードやスマホのシムカード等に利用しています。

1人が参考にしています
2022-08-08
用途:
高額機器の電池にスポーツ飲料。充電不能から復活

大満足 星5では足りません! 約13万円するパラグライダー機器(FLYMASTRER)のリチュウム電池付近をスポーツ飲料で濡らしてしまいました。充電が出来なくなって買い換えかと落ち込んでいました…ダメ元でSunhayato 接点復活王を塗布してみたところ完全復活、何事もなかったかのように作動しています。
充電しなくなったスマホケーブルにも塗布してみたところ、これまた充電開始。
感動しました、すごすぎます。

1人が参考にしています
カーリペアクドウ 様2022-07-17
用途:
筆塗りタイプなんで飛び散りしないのがいいね。

家電から自動車、接点ある所にとりあえず塗ってます。とくに古い自動車のヒューズ端子など磨いてから塗布すると結構調子よくなったりします。とくにライトとかエアコンのファンのスイッチとか電流多めに流れる所は効果あります。安いし電子機器部品メーカーの物なんで信頼性もあるし古くからある物なんでみんな使ってみては?

2021-07-08
用途:
電話の子機の充電端子接点に

電話子機の接点の不良なのかしょっちゅう受話器はずれになってました。
この商品を塗布したら激減、まだ使い始めですが効果は感じられました。
乾くものなのか、乾かないままなのかわかりませんが、受話器はずれでピーピーうるさいのからはひとまず解放されました。

2021-07-03
用途:
バイクのメンテナンス

平成初期のバイクのため、欠かせません。
これのおかげでキーボックスをグリグリしても電圧変動はありません。
スプレー式ではないため、ピンポイントに拡散すること無くメンテナンスが出来る。

2021-05-17
用途:
趣味の鉄道模型のメンテナンス用品
対象商品:
30517655

Nゲージ、レールと車体の通電不良メンテナンス用に使用しています、スプレー式だと液が出過ぎるし不用部に付くので、これだと爪楊枝でメンテナンス出来て良いです。

1人が参考にしています
2021-09-20
用途:
計測機器のメンテナンス
対象商品:
30517655

計測機器の回転ブラシの接点保護として使用しました。使用後、特に不具合はなく良好です。

2021-06-05
用途:
車両整備
対象商品:
30517655

以前使っていた同メーカー同銘柄の製品は
円筒形というか砲弾型のプラスチック製容器でしたが
こちらの現行製品は角型で肉厚のガラス製容器に変更されており
重量感があって作業台の上で倒れたりしにくい安定性が大幅に向上しています
ただ出張作業などで持ち歩きたい時はこれが逆に不便に感じる事もあるかもしれません

2021-06-23
用途:
電子機器工事
対象商品:
30517655

低周波回路に取り付けた、多対コネクタのコンタクト部が酸化。
ノイズが確認されるたびに洗浄してスプレー式接点復活剤を塗布してました。
これは一発1!!早く買えば良かった(^_^)

2021-01-31
用途:
乾電池接触の改善
対象商品:
30517655

乾電池接触の改善に使用。サンハヤトはハンダ専門メーカーで歴史あり、信頼して注文。液漏れで錆びた接点はやすりがけがいずれにしても必要なので、ハケ塗は使える。

1人が参考にしています
たなか総合技術研究所 様2020-04-23
用途:
電子機器のメンテナンス
対象商品:
30517655

スプレー式を使ってましたが接点の周りにも吹きかかり接点以外の部分の養生に手間がかかります。ハケタイプなので必要部分だけ塗布でき便利です。

1人が参考にしています