ドリルチャック キーレスタイプのレビュー

平均満足度 3.72 (221件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ドリルチャック キーレスタイプ モノタロウ
キーレスタイプで先端工具を簡単に取り付けることが出来ます。ドリルドライバーの六角軸6.35mmに対応したドリルチャックになりますので、汎用ドリルや軸付砥石などでの作業が可能になります。 【用途】電気ドリル用 ドリルでの穴あけに。軸付砥石での研磨に。
221件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ヤマヨ茶舗 様2025-05-09
用途:
穴開け
対象商品:
31133506

センターが出ておらず、ぶれて使えません。穴が大きくなりました。

2022-10-26
用途:
ドリル作業
対象商品:
31133515

がっちりと安定感がありますしっかりしまりますしまると緩めにくいでした

2022-08-27
用途:
バイクカスタム
対象商品:
31133515

キーレスは強度が不安だったが試しに初めて購入してみたところそれほど強度不足は感じられなく普通に使えています。耐久性はまだ分かりません。

宗生寺 様2023-01-26
用途:
インパクトのドリルに使用
対象商品:
31133515

六角のインパクトレンチをドリルとして使用する時、チャックレスで手落ちのドリルをチャックレスで裡使用することは便利です。正しチャックの部分がブレを生ずるので、慎重に作業する必要あり。精度を求める向きには不向きかと思います。それ以外の使用では便利です。

2022-09-09
用途:
機械・自動車のメンテナンス時
対象商品:
31133515

価格は手ごろでよい。若干回転部の動きが悪い。耐久性があればなおよい。

2022-05-25
用途:
工事
対象商品:
31133515

前のチャックが壊れたので安価で買えてよかったです。
耐久は使用してからかなと。

2022-05-17
用途:
ドリルの歯の固定
対象商品:
31133515

本来の使い方ではありませんが ドリルの歯をつけて ドライバーのように
手で持って 穴あけに使ってます。しっかりと固定でき しかもプラスチックの本体は金属より手触りが良い。

1人が参考にしています
2022-04-04
用途:
穴開け作業
対象商品:
31133515

6角軸で13mm迄のキリが使用出来て安価でしっかりしているので購入しました。前職で10mm迄の物を使用していたのですが12mm前後の使用が多いので、今回13mmを購入しました

2022-01-07
用途:
車・バイクのメンテナンス
対象商品:
31133506

インパクトドライバーに取り付けて使用します。通常のドリルチャックと違い手で締め付けできるので簡単です。

吉村太農園 様2021-12-17
用途:
修理のための道具として
対象商品:
31133515

今までは六角ドライバーと○ドリルを別々の電動ドリルドライバーで対応していたが、この商品を付ければ電動工具を交換しなくて済むので助かります。

2022-02-11
用途:
インパクトでたまに穿孔する際
対象商品:
31133515

実用的な品物で、時々使用するのには十分な品です。
一日中使用される方には向ていてないと考えさせられる品質のようです。

2021-11-01
用途:
エレベーターの改修工事時
対象商品:
31133506

以前はチャックハンドル用のドリルチャックを使用していましたが、キーレスタイプに変更して手で絞められるので作業効率が大変向上しました。有難うございました。

2024-07-10
用途:
インパクトドライバーを使用した穴あけ時
対象商品:
31133506

回転時のブレが大きく、穴あけ用途には使用できません

明光電気工業株式会社 様2021-10-11
用途:
穴あけ作業
対象商品:
31133506

一番使い易いドリルのチャックが何年も前から使えなくて困っていたところ,見付けて購入出来て,大変助かっている。

2021-07-07
用途:
インパクトドライバーでのドリル刃 延長として
対象商品:
31133515

値段の割にしっかりしています。
ホムセンで買ったのがすぐに緩むので相応の価格じゃないと駄目と思っていましたが、価格がお手頃だったので購入してみたらしっかりしてますね。

2023-12-05
用途:
穴あけ作業に使うつもりだった
対象商品:
31133515

使おうと思ったら、芯がブレていてまともに穴あけ作業ができない状態でした。
他の方は高評価をつけられていることから、私が購入したものだけの不具合と思いますが残念です。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2021-05-02
用途:
インパクトレンチを使っての穴あけ
対象商品:
31133515

キーレスの13mmタイプのチャックでこの値段、大満足です。

2021-04-10
用途:
DIY
対象商品:
31133506

問題無く使用可能だが耐久性はこれから判定する。多分個人使用ならOK!

2022-03-17
用途:
インパクトドライバーのドリル用
対象商品:
31133506

以前の物からの買い替えです。以前の物は軸が折れて使えなくなりました。
軸が交換できるようになったので使いやすくなったと思っています。

合同会社 エス設備 様2021-01-18
用途:
インパクトで、ドリル用
対象商品:
31133506

ホームセンターより安く、助かります。
従業員が増えるにつれて、高い物を与えても無くすか、壊すので安いので充分です。
耐久性も有りそうです。