- 用途:
- キーを使わずにドリルの交換
- 対象商品:
-
31133506
インパクトドライバに自由にドリルを装着して使用。キーを使わないので、現場で重宝してます。
- 用途:
- 別途購入したブラシセット用
- 対象商品:
-
31133515
別途購入したブラシセットがインパクトドリル用でインパクトドライバーの6角には対応していなかったので仕方なく購入
- 用途:
- ドリルに使用
- 対象商品:
-
31133515
刃の付け替えが簡単に而もしっかりと固定できる。
ネジの頭が崩れたビスもバイスプライヤーを使う事なく、しっかり掴んで回転させる事ができた。
- 用途:
- ドリル使用時
- 対象商品:
-
31133515
普通に使えるチャックです。普段は6角付きの刃を使用していますが、サイズが合わなかったときのために普通の刃を使えるように購入しました。
太いドリルでは試していませんが、3mm程度の刃では普通に使えました。良いのではないでしょうか。
- 用途:
- 材料の穴あけ
- 対象商品:
-
31133506
現在のドリルチャックの限界は6mmであったが大口径の穴あけ可能になった。以前から購入を検討していたが、ホームセンターよりかなり安価で購入できた。
- 用途:
- 木工作業
- 対象商品:
-
31133515
今まで使っていたのが10㎜までだったので意外と不便だったのですが、13㎜まで使えるので自分の日曜大工的な作業には十分です。センターがずれると言う投稿があったので、商品到着後確認してみましたが、多少のブレはあるようですが、私の作業程度では問題ないようです。
- 用途:
- インパクトに使用
- 対象商品:
-
31133506
値段の割にしっかりしていて、コスパはいいと思います。
耐久性はまだわかりませんが…
- 用途:
- インパクトドリルでの穴あけ作業
- 対象商品:
-
31133506
インパクトドリルにドリル刃を付けて穴あけ作業に使います。インパクトのみでいろいろ作業ができるので便利です。
- 用途:
- ノスドリル用
- 対象商品:
-
31133515
手持ちの電動ドリルが10mmまでで、13mm軸のノスドリルを使用するために購入。
3/8-24UNFであれば、交換できたのですが、 1/2-20UNFとの事なので、そのまま使用しました。
元々大径での使用なので、ブレは問題無いレベル。
1人が参考にしています
- 用途:
- 木工作業時
- 対象商品:
-
31133515
電動ドライバー使い始めてから色々なアタッチメントを揃えていますが、コードレスのドリルとして使いたいと思っている方には必需品です。ドリルの付け替えも簡単にできるところが気に入っています。
- 用途:
- ドリル用として
- 対象商品:
-
31133506
非常に安価で、かつ丈夫です。お買い得な商品だと思います。感謝です
- 用途:
- 金属穴開け
- 対象商品:
-
31133515
チャック用のドリルが安い為六角軸ドリルを使うより大変経済的にお得です
- 用途:
- 鉄製アングルの穴あけ
- 対象商品:
-
31133515
こちらのキーレスとキー付き、両方購入しましたが、キー付きの方がしっかり締めて使用することが出来よかったです。
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
-
31133515
特に問題なく使用しています。壊れたとしても安いので
その時は又買います。
- 用途:
- マキタのインパクトドライバーで手持ちの刃先を活用
- 対象商品:
-
31133506
安物の充電ドライバーセットに附属していたたくさんのビットや刃先を持っていますが付け根が六角では無く丸形なのでこのままではマキタのインパクトドライバーにはセットできません。
そこでこのドリルチャックだけを買い足すことで100円ショップでも売っているドリル刃先を使うことができて便利です。
注意点は噛むことのできる刃先の取付可能寸法に種類があることです。また六角軸6.35mmも念のため手持ちのドリルを再確認しておいた方が良いでしょう。規格ものなのでほとんどは大丈夫ですが規格外ドリルがもしあった場合には使用できなくなります。
- 用途:
- 各種工作
- 対象商品:
-
31133515
13ミリドリル刃が装着可能チャックです、大正解でした。強度的にも信頼できるものと判断しました。
- 用途:
- モルタルの穴あけや破砕まど
- 対象商品:
-
31133515
モルタル、コンクリなどの穴あけに、大きめのドリル先を付けたかった。
取り扱いも簡単で十分使用に耐える。
- 用途:
- DIY
- 対象商品:
-
31133515
思いっきり芯ブレします
精度は期待していませんでしたが、ここまでかとビックリしました
- 用途:
- 水道工事の板の穴あけなど
- 対象商品:
-
31133515
安いのにしっかりしていると思います。このお値段ならハードに使っても惜しくないと思いますが。
- 用途:
- 壁に直径5cmの穴をあけるため
- 対象商品:
-
31133515
13ミリまでのものなら色々なサイズで使用できるので重宝してます