ウォーターセパレーターのレビュー
- 用途:
- エアツールの配管の中に組み込み
Webカタログに重さが記載されている良いと思います また、空気の流れの方向が現品に表示されていると組み付け時の確認に便利になると思います
- 用途:
- エアーブロー、塗装
- 対象商品:
- 42564357
コンプレッサーのセパレーターのみだと若干の水分があったものが、ガンの手前に組み込んだところかなり改善しました。良い買い物をしたと思います。ただ耐久性についてはこれからですね。
- 用途:
- 塗装
- 対象商品:
- 42564357
充分に水分を除去してくれます。湿度の高い時期ですので、コンプレッサー側とエアガン側に2個使用しています。
- 用途:
- 購入前に手持ちのエアーガンを確認しましょう
- 対象商品:
- 42564357
よく一緒に買われている商品
●プラグカプラー
●ソケットカプラー (メネジ取付用)
も買うと何も考えなくてもポンつけできます。
動画を参照(0:11)にすると
●ソケットカプラー (メネジ取付用)
が不要のように思えますが罠です
手持ちのエアーガンの取り付け金具(ネジのオスメス)をちゃんと確認してから買いましょう
今使ってるエアーガンとホースを取り外し、間にコレ(エアーウォーターセパレーター)を使いたいなら3点の商品が必要になります。
- 用途:
- コンプレッサー
- 対象商品:
- 42564357
コンプレッサーからでてくる水を阻止するためにこのパーツをエアーホースに取り付けました。予想以上に良好で満足しています。
- 用途:
- コンプレッサーエアの水分除去に
- 対象商品:
- 42564357
塗装作業の苦手な季節に購入しました。
いままではコンプレッサーのウォーターセパレーターで除去できた水分が、今年の猛暑では除去しきれず、塗装中に水分が塗料に混じってしまうことが多々ありました。
これを使ったことでとりあえずノズルから水を吹き出すことはなくなりましたので満足ですが、もう少しサイズが小さいと嬉しいなと思いました。
- 用途:
- 品質不明のエアを計器に接続
- 対象商品:
- 42564357
簡易フィルタ67386104の代わりにするのに使用。製品説明の取付ねじPT1/4は嘘だと写真で分かっているのでG1/4ねじ(INオス-OUTメス)接続のつもりで接続部品と一緒に購入。思ったより頑丈そうなので、インラインエアフィルタと迷ったがこちらにして正解だと考えている。
- 用途:
- タイヤのエアー注入
- 対象商品:
- 42564357
タイヤのエアー注入の時、内部に水滴状の物が、目視できました。エアーウオーターセパレーターの効果を実感しました。
- 用途:
- 塗装作業
- 対象商品:
- 42564357
ネジの精度が低いのかエア漏れを起こしコンプレッサーがたびたび稼働する(外しているときは稼働しない)。初めは良かったがだんだん水気が混入するようになってきた。あまり耐久性を意識してないので他社と比較できないが消耗品であるので仕方ないと思っている。
ちなみにコンプレッサーから距離があるのでコンプレッサーのレギュレーターの他にこちらの商品を途中と手元の2つつけている
- 用途:
- エアツールの使用時に
他レビューにもあったが管用ネジ部が粗悪でエア漏れを起こす。
簡易的なセパレータとしては普通に機能していた。
エアが潤沢にあるのであれば気にならないであろうが。あと数百円出せば漏れない品物が手に入るのだから、初めからそちらにしておけばよかった。
- 用途:
- 塗装作業時、エアーブラシに取付け使用
- 対象商品:
- 42564357
セパレーターのメスネジ側の精度が悪く、シールテープを3重に巻付してようやく
エアー漏れが止まる状態でした。 もう少しネジ精度を上げてもらいたいが、価格帯
から、これぐらいは致し方無いかと思われます。
エアー漏れ対応できる方用ですね。
- 用途:
- 塗装作業時のスプレーガン一次側にとりつけ
- 対象商品:
- 42564357
ネジ山のバリ、鉄粉がひどい。分解清掃しないと使いたくなかった。
それと空気抵抗が大きい。使用圧力を見直す必要があった(息を送ると他製品より流れない)。また塗装時はそれで良いかもしれないけれど、他工具で生圧使用した場合は能力が低下すると思われます。
海外通販で数百円の物を買ったほうが安いうえ、下手をしたらその方が品質が良いかもしれないと思ってしまった。
ちょっと人にすすめたりとかは出来そうもないです。
とりあえずある程度は水分除去が出来てそうなので今の作業の間は使用します。
この度はご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございませんでした。
今後の品質改善の参考にさせて頂きます。
- 用途:
- タイヤ、ダスター用
- 対象商品:
- 42564357
空気圧縮時には水が発生し、タイヤなどは内部に水があると悪さをするとのことでした。また、大阪魂製プラグ付きエアホースの金具内部がさびてプラグ内の弁が作用しなくなったこともあり購入しました。使ってみると内部に若干水滴がついた程度で、流すほど水は発生せず。常にコンプレッサーがまわっているような環境で必要になるものであり、ホビーユースの延長程度で使っている分には不要かもしれません。