超硬ホールソーのレビュー

平均満足度 3.62 (151件のレビュー)
商品レビューを投稿する
超硬ホールソー モノタロウ
モノタロウ
1,598 / 税込 1,758
不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。 【用途】鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。
151件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-21
用途:
鉄製ボックスの穴あけ。ノックアウトの下穴。

値段の割によく切れます。
センタードリルですが、刃の角度が立てすぎているので食い付きます。
送り速度は要注意です。
安全装置付きのドリルを使わないと、腕が持っていかれます。
低速回転で回さないと芯ブレも酷いので、歪な穴になります。

2026-03-20
用途:
ステンレス製プールボックスに穴あけをする

先端の切り先が数回で切れなくなった ホルソー部分はまだ切れるのでスペアの切り先があるといいと思った。キリ部分だけ欲しいので注文したい。

2026-02-24
用途:
鉄板への穴あけ

他の方のレビューに有るように、センタードリルが1発目で折れました。切削油使用です。
しかもタップの様な素材で出来ているので、穴に残ったドリルの取り外しにも一苦労。
別のドリルで下穴を開け、残ったセンタードリルをガイドにし、ホールソー部分で穴あけを行いましたが、数カ所開けただけでチップ飛び。6箇所目で全てのチップが無くなりました。

2025-08-04
用途:
鉄板穴加工

コンスタントによく使う消耗工具品。
そのため高価な物は割が合いませんので、安い物を探してたらこれに辿り着きました。
不具合もなく、とても良い商品です。

1人が参考にしています
2025-09-05
用途:
工作作業
対象商品:
44605812

安価の割に切れ味良しです。
センタードリルが弱い感じがあります。折れました。
替えのセンタードリルの販売希望です。

3人が参考にしています
2025-10-12
用途:
3.0mm厚の鉄板へ穴あけ
対象商品:
44605733

ホールソー18mmを穴あけに使用したら一回で超硬チップ3本のうち2本が折れてしまった。
手の感触では貫通する最後の時のようでした。
慎重に作業したつもりだったけどダメ。
超硬ホールソーがただの6mmドリルになってしまった。

明光電機株式会社 様2025-11-05
用途:
制御盤製作時の加工

ホルソーのセンタードリルが1回目の使用時に折れました。
初期不良では?

1人が参考にしています
2025-05-28
用途:
穴加工に使用。

リピーターです。
ホールソーは使い捨てになってしまうので使用回数とコストパフォーマンスを考えた結果これがベストだと思います。切れ味も悪くないと思います。

1人が参考にしています
2025-05-13
用途:
厚い鋳物への穴あけ加工

想定通りの削り具合だったので助かりました。切れ味もよかったです。

2025-02-06
用途:
ステンレス板の穴あけ

2mm厚のステンレス板の穴あけに使用しました。
使用頻度が少ないため耐久性はわかりませんが、値段が安く大変満足しました。

1人が参考にしています
2024-11-01
用途:
susプレートの加工

ステンレス穿孔用オイルを使用して、2mm厚のステンレス板に穿孔しました。数枚使用しましたが、切れ味は変わらず問題なく穿孔出来ました。値段も安く大変満足しました。

2人が参考にしています
2025-01-06
用途:
Lアングル加工品の軽量化など!
対象商品:
44605837

厚めのアングルでも切口が綺麗に仕上がり手直しの必要がない!歯が頑丈なので安心して使える!

2024-10-15
用途:
アルミ板の落とし込み加工

アンプのトップパネルのアルミ製の板の加工に使用しましたが特に問題もなく使えました。

2024-02-05
用途:
バイクマフラー芯抜き作業
対象商品:
44606135

バイクマフラーの芯を抜くのにサイズがあったので、安いプライベートブランドのこちらの商品を購入しました。特に問題無かったです。

2024-04-23
用途:
t3のステンレスへの穴あけ
対象商品:
44605758

値段が安いので、とりあえずのつもりで購入したが、回転速度さえ気をつけていればすんなりあく。
刃のろう付けもちゃんとしていて長持ちする。
18と19ミリを使っているが、より大径のものも同じように良質なのか気になる。
人にもすすめている。

有限会社アイマン 様2023-12-05
用途:
キッチン水栓取付
対象商品:
44605916

ステンレスシンクに台付キッチン水栓を取り付けるため穴開け作業に使用しました。中のドリル刃が外れるので便利です。

2人が参考にしています
2023-10-06
用途:
バイク修理用
対象商品:
44605934

以前中国の通販サイトから購入したものを使用していました。そちらも超硬チップのものでしたが、普通のSTKパイプに十数個穴あけをしただけでセンタードリルは折れるしチップは欠けると散々でした。こちらの商品はセンタードリルが二段になっているのが好感が持てます。また切れ味のとても良い感じです。あとは耐久性を確かめてみたいと考えています。

2人が参考にしています
株式会社片居木製作所 様2024-12-19
用途:
パイプの穴開けに使用
対象商品:
44605776

モノタロウ商品値段の割には丈夫でした、
又購入します。

エイゼット株式会社 様2023-01-12
用途:
電気部品の取付用
対象商品:
44605977

コストの割には、性能は良いです。耐久性は使い込んで見ないと判らないですけど

2人が参考にしています
株式会社丸共 様2024-02-29
用途:
穴あけ
対象商品:
44605776

耐久性はいまいち 
安いので使ってはいるが
値段相応
DIY相当

1人が参考にしています