ブレーキシュー スプリング付きのレビュー

平均満足度 4.57 (46件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ブレーキシュー スプリング付き Vesrah
Vesrah
1,698 / 税込 1,868
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。 【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。
46件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
進商店 様2026-03-12
用途:
XL125Sの補修
対象商品:
31579975

1980製 XL125Sに適合です。45年前のバイクなので部品があり、有りがたいです。

2024-10-30
用途:
原付バイク(フードデリバリー)のブレーキシュー交換
対象商品:
31580185

元々着いていたシューは効きもいまいちで何より音鳴りがひどくて困っていました。
こちらの製品に交換してからは音鳴りもなくなり効きに関してもコントローラブルになり非常に満足しています。
他社の製品に比べて高額ではありますが間違いない商品だと思います。

1人が参考にしています
旭高珠算塾 様2024-12-27
用途:
T90T修理
対象商品:
31580246

行き付けのバイク屋さんのお勧めで使い初めました、コントロールしやすく私は良いと思います

有限会社鈴尚工業 様2024-02-22
用途:
バイクのブレーキ修理
対象商品:
31580325

RG50ガンマに使用しました。スプリング付きでバッチリ収まりました。制動力も満足ですし
新品は安心感が違います。

2023-11-29
用途:
レストア時
対象商品:
31580063

ホンダ純正品で安く早く手に入りとても満足しております。

2023-10-29
用途:
自動車・バイクのメンテナンス
対象商品:
31580334

旧車のスクーターに使用しています。適合品が減ってきていますので、重宝します。

2023-02-22
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
31580298

オフロードバイクで使用の為、泥がドラム内に入りすぐに減ってまうので常に予備を持ってます。
よく効きますが泥が相手だとヤスリをかけてるようなもんなので減るのはしようがないです。

1人が参考にしています
2023-01-25
用途:
ブレーキシュー交換
対象商品:
31580002

ブレーキシュー交換に使用しました。純正品と変わらない使用感で、とても良好です。

太洋テクニカ株式会社 様2023-01-17
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
31580072

スプリング付きで、効きは良いし満足。溝付も有りますが十分な制動取れますよ。
但し、当日発送は期待しないで・・。最低でも2日後位だから整備したい日に購入調整を・・。

2022-07-06
用途:
ホンダベンリィプロ110,
対象商品:
31580185

これまで純正使用してましたが、始めて社外品お試し。
ベンリィはフロントブレーキをヘビーに使用し、交換してから1週間経過しましたが、問題なし。

2022-09-30
用途:
GN125Hに使用
対象商品:
31580282

車体購入後、初めて交換。
利きがよく、満足しています。

ROUTE455 様2022-05-07
用途:
旧車バイクのメンテナンス
対象商品:
31579984

旧車のレストアに助かりました。
困った時のモノタロウさんに感謝、お陰様で47歳のバイク車検OKでした。

2022-04-10
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
31580298

所有しているバイクはマイナーかつ不人気なため純正品はとっくに廃盤しており、製造してくださっているメーカー様、便利に販売流通していただいているモノタロウさんには足を向けて眠れません。

2021-11-22
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
31579948

CB50初期型のブレーキシュー交換に。前後同じなので2つ購入。効きについてはまだわかりませんが、純正では手に入らなかったので大変満足です。

2021-10-05
用途:
XLR 250. MD20のリヤブレーキとして購入しました。
対象商品:
31580072

ホンダXLR250MD20のブレーキとして購入させて頂きました。取付け後はブレーキの効きも良く、その後も問題なく使用出来ています。

NGOフェニックス救援隊 様2021-08-13
用途:
バイク(Vツインマグナ250S)に
対象商品:
31580027

まだ交換時期ではないものの、いろいろ調べたら純正部品は既に手配できないようなので、こちらにたどり着き、予備として発注しました。純正品同等とのことですし、型番によっては純正品に採用されているとのことなので安心して使えます。

2021-05-29
用途:
MC29マグナ250に
対象商品:
31580027

純正が廃盤で交換用が見付からず苦労しましたがベスラさんだけが生産していたので助かりました。

2021-03-30
用途:
消耗部品
対象商品:
31580325

ブレーキが無くなってきたので交換部品として購入。
価格も安く、スプリングも新品になるので安心です。
べスラは他車種にも使用実績があり、コントロールもしやすいので安心のブランドです。

NGOフェニックス救援隊 様2021-07-03
用途:
バイクに
対象商品:
31580027

純正パーツの型番ではもう入手困難ですが、無事に入手、交換できました。
純正同等品で安心して使えます。

2021-01-23
用途:
アドレスV125Sに
対象商品:
31580368

純正シューの効き方があまりに不安で交換(初期が甘く、奥まで握らないと効かない上に、タッチのインフォメーションが少なかった)。
v125用の社外品はホイール攻撃性が高いのが多いので、マイルドそうなベスラを選択。
こちらは効きは純正よりやや上、くらいですが、タッチが良く、制動の感触が純正より安心感があります。
しかし、軽く面取りしてつけたところ派手に鳴きまくりました・・・。
再度、角のないように面取り、カムも固めのグリスを使ったところ鳴きは収まりました。まだ当たりがついていない感じもありますが、純正よりだいぶ安心感があります。