ダイヤモンドドライカップ サーフェイスのレビュー

平均満足度 4.40 (40件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ダイヤモンドドライカップ サーフェイス モノタロウ
広範囲の研削に最適なサーフェイスタイプ。 圧倒的なコストパフォーマンス! カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。 【用途】コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。
40件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-09-05
用途:
作業時

耐久性は他と比べたことが無い為、不明ですがリーズナブルで良いです。

2024-10-11
用途:
ベランダモルタルとセメント部のレベル調整
対象商品:
37528304

ハンドル付きグラインダー使用ですが、グラインダー本体は安定してスムーズな作業が出来た。耐久性は良いと思う。

2024-05-08
用途:
コンクリートの打ち継ぎ修正
対象商品:
37528304

ドライなので粉塵がすごいですがザクザク削れます。刃の厚みが結構あるので長く使えそうです。

2023-11-13
用途:
コンクリートの削りに使用
対象商品:
37528304

U字溝の合わせ部をしっかりみっちゃくさせるために削るのに使用しました。 狙い通りに削れました

2022-04-06
用途:
石材成型
対象商品:
37528304

普段hikokiのグラインダーに装着して使っています。使いやすくコストパフォーマンスも良い気がします。

2022-06-24
用途:
Φ100用アングルグラインダーへの取付に関して
対象商品:
37528304

アダプターを利用しΦ100用アングルグラインダーへ取付て使用していますが、
他社のディスクと比較するとディスクの取付部板厚が厚く、アダプターもフランジ形状な上にも樹脂の為、板厚が厚いです。実測すると合計で7㎜を超えていました。(私が今まで購入した他社のダイヤモンドカップでは6㎜を超える物は無かったです。)
Φ100のオフセット砥石は6㎜なので安全に使用するには同等以下にする必要が有ります。
実際には7㎜でも組付けられます。しかし、ネジの掛かり代等が短くなってしうので、安全に使用するには元々のネジに余裕のあるツールを選ぶ必要が発生します。
せっかくコストパフォーマンスの良い製品なのでアダプターの仕様変更を希望します。
他社製品を参考にフランジの無いリング形状に変えるか、フランジ部の厚みを減らしてください。
現状では他社のディスクについていたアダプターを使用して問題なく使えています。

8人が参考にしています
2022-04-05
用途:
製品の加工する時
対象商品:
37528304

在庫品の持ち合わせがなく、他のショップと比較したところ、
納期が一番早かったため、大変助かりました。

2021-12-07
用途:
コンクリートの補修
対象商品:
37528304

安価ですがタフに使えます。コンクリートの面取り用途に使用しましたが、チップが飛んだり消耗が激しい事はなく良品だと思います。

2021-07-21
用途:
モルタル埋め部の補修用
対象商品:
37528304

モルタル補修部を研磨する為に購入。他メーカーより安価で使用上問題なかったので大満足。

ディーベスト 様2022-05-08
用途:
防水工事
対象商品:
37528304

こんな値段で、買えるなんて、コスパ最高です、また購入したいです。

2021-06-04
用途:
コンクリの水平面出し
対象商品:
37528304

値段が安いので心配したが、機械用に作ったコンクリ台座をガリガリ削れた。

2020-11-02
用途:
自宅の門塀で使用
対象商品:
37528304

自宅の門塀作成時にコンクリートの下処理に使用しました。
素人ですから、型枠にコンクリートを流してもキレイには仕上がりませんので、こちらを購入し削って見たところ、簡単迅速に広い面を削れました。
他のサイトも見ましたが、やはりモノタロウさんが一番安値でした。

1人が参考にしています
2020-11-25
用途:
ガレージ床の面取り時
対象商品:
37528304

ガレージ床のコンクリート打ちが終わり面取り作業の為購入しました。
まだ使ってないですが、個人で使用するには問題ないと思います。

2022-10-10
用途:
高強度CON床の不陸調整・目荒し

高強度のコンクリート表面への目荒しの傷を付けたり、不陸の調整で削ろうとしますがダイヤモンドの含有量が少なすぎるのか、全く傷も付けれないし、削れません。(埃はあまりでないが火花が良く出る)
今は高強度コンクリートなんて珍しくないので、商品名にダイヤモンドと記載しているから、期待しましたが使い物になりませんでした。
高強度コンクリートを削って火花が出るって、ダイヤモンド入ってるのかな?

3人が参考にしています
2020-06-12
用途:
30年放置のコンクリートの荒研
対象商品:
37528304

30年風雨に晒され骨材の砂利が曝露している古い土間コン36平米の研磨に使用、1平米/4分程度の速度で切削して、台車のガタガタ感が取れて滑らかに運搬できるようになりました。それくらいのボリュームの研磨でチップは60%程度摩耗しました。コスパは良いと思います。

2人が参考にしています
2020-07-04
用途:
ブロックに
対象商品:
37528304

ブロックの角を削ってみましたが見事の削れました。期待していませんでしたが思った以上に活躍しそうです。

1人が参考にしています
2020-08-17
用途:
コックリートの面だし
対象商品:
37528304

コンクリート製もマンホールの蓋が段差があり、邪魔なので削った。安いので心配だったが、問題なし。

2020-07-24
用途:
コンクリート床ケレン作業
対象商品:
37528304

高価な商品と変わりなく使用出来ます、安価なため経費気にせず使用出来満足商品です。

2019-09-30
用途:
コンクリート床面の段差修正作業
対象商品:
37528304

コンクリートの研磨する作業範囲も狭く、このような作業も少ないので
国産メーカー品の価格と比べればかなりの差額があり迷いましたが、試しに購入して使用しましたが、ホイルの減りも少なく価格の割には使えます。

1人が参考にしています
2019-10-05
用途:
建築土木現場作業
対象商品:
37528304

安いのによく削れて使い勝手がいいです。まっすぐ当てると表面きれいになります。

1人が参考にしています