バッテリーキルターミナルのレビュー
- 用途:
- 旧車のバッテリーを交換しターミナルに取り付け
- 対象商品:
- 42992495
一ヶ月に一回しか乗らないので、使用後にマイナス側を緩めるだけでバッテリー上がりが少なくなった。
- 用途:
- 車のバッテリー
- 対象商品:
- 42992477
車のバッテリーの, ON OFF が不確か。 OFF にしてボンネット閉めるとONになるときも。 ネジが外れる寸前まで戻さないと安心できない。
- 用途:
- 滅多に動かさない車の保管時
- 対象商品:
- 42992477
昔から大型バッテリーの車やトラクタなどには使用しておりましたが、小型車での使用は初めてでした。
不要時には、きっちりカットできて精神衛生上もよろしいです。
- 用途:
- 軽自動車のバッテリー用
- 対象商品:
- 42992477
運行の少ない車両の急な使用時にバッテリーが上がっていたので、対策として使用してみました。お値段以上の優れモノだと感じています。
- 用途:
- しっかりしています。
- 対象商品:
- 42992477
お買い得だと思います。普段使わない車の放電防止に使っていますが、バッテリーターミナル側のナットは常時通電状態ですので、ソーラーパネルとの併用もOKでした。
- 用途:
- 重機の保管時のバッテリーカット。
- 対象商品:
- 42992477
大変お値打ちで機能は必要十分、取付けもしやすい。バッテリースペースが狭い場合は多少コード加工が必要になるかも。
- 用途:
- トラクターのバッテリーに使用
- 対象商品:
- 42992477
たまにしか使わないトラクターに取り付けました。これで少しはバッテリー上りが防げるのではないかと期待しています。接続切断がつまみを回すだけで出来るので工具も要らずとても便利です。
- 用途:
- バッテリーの消耗を減らす為
- 対象商品:
- 42992477
長期間(1週間位)乗らない時のバッテリー消耗防ぐため使用してみました。簡単に電源を切ることができるので満足です。
- 用途:
- 長期保管車両のバッテリー低下解消
- 対象商品:
- 42992477
取り付け後は簡単に絶縁出来、道具もいらないのでよい、取り付け時にもともとのBタイプ端子の状態で取り付けできるので壊れても元に戻るので安心です。
- 用途:
- 乗らない車のバッテリー保護
- 対象商品:
- 42992495
たまにある事ですが今回3つ頼んで2つには止めボルトがついていましたが1つはボルト無しでした。
細かいところまで中々検品は難しいとは思いますが今後に生かせればと思い投稿します。
この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
返品・交換がご必要な際はお手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。
- 用途:
- 保管車両用
- 対象商品:
- 42992477
保管車両用、長期保管車両なので、バッテリーが上がり気味です。1ヶ月に1回はエンジンを始動したりして、コンデションを維持しているのですが、バッテリーが上がり気味になります。今回、バツテリーキルターミナルを取り付けました。問題解消いたしました。バッテリーの高さぐらいで取付できればもつと、ベストです。