バッテリー連結ケーブルのレビュー

平均満足度 4.70 (50件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バッテリー連結ケーブル モノタロウ
モノタロウ
1,698 / 税込 1,868
キャブタイヤケーブルの被膜に天然ゴムを使用。しなやかで曲げ易く、取付作業が楽に出来ます。 ケーブルとターミナルの境目は熱収縮チューブで絶縁。可動部の損傷も軽減出来ます。 43111626はAV線で、トラックやバス、建機、重機等、大型バッテリーの連結に最適。シリーズ最長400mm、太さ60SQです。 【用途】バッテリー端子の連結
50件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社山本組 様2025-05-15
用途:
ダンプトラックのケーブル交換

ケーブルが柔らかくて取り扱いが良い。価格も安価で良いと思う。

1人が参考にしています
2024-02-15
用途:
重機用
対象商品:
43111626

重機のバッテリー用に購入。長さも選べるので助かります。

2023-05-12
用途:
トラックの整備に
対象商品:
43111608

トラックのバッテリー交換時に同時交換してます。ナットサイズが12ミリになりますが概ね満足です。

2022-11-24
用途:
トラックのバッテリー用

バッテリー交換時に連結ケーブルが腐食してたので交換しました。 全然問題無く使用が出来ました。

2022-09-09
用途:
バッテリーのマイナスターミナルに使用。
対象商品:
43111468

連結ケーブルを使用するにあたり色々と探した結果、モノタロウ製の物がケーブル部分が一番短かったのでこの商品を購入しました。

2022-09-05
用途:
バッテリー交換
対象商品:
43111513

24V車のバッテリー交換の際に腐食していたら一緒に交換していますが、まったく問題なく使用できます。金額も安いと思います。

2022-09-02
用途:
トラックのバッテリー用
対象商品:
43111513

かなり柔らかくフレキシブルな感じで取り回しが楽だった。
ターミナルの部分も比較的しっかりしていると思います。

美濃産業株式会社 様2022-04-22
用途:
バッテリー整備2~4トントラック用。
対象商品:
43111538

2~4トントラック用バッテリー整備用として使っています。
安いのに十分な品質です。ストックとしても置いています。

2021-11-05
用途:
12Vバッテリーの直列接続
対象商品:
43111608

端子との当たりも悪くなく配線のしなり具合もちょうど良い。
長さに迷い念の為に余裕を持って300にしたが、端子が外外でもこの長さなら問題なく届いた。
後は耐久性?に期待したい。

有限会社山口興業 様2021-08-19
用途:
トラックバッテリーの連結
対象商品:
43111486

お盆休み近くだったけど、とにかく早く来て安い。コスパサイコーです。

2021-04-23
用途:
太陽光発電蓄電用
対象商品:
43111574

ケーブルサイズが十分太く、電圧降下を気にせず24v運用で使えています。コネクターが付いているので自分で作るより安価です。

2022-03-09
用途:
問題なく使えてます
対象商品:
43111583

安いので助かります。問題なく使えてます。おすすめです

2021-07-14
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
43111608

線の太さ違いで金額がほとんど変わらないため、最も太い線にしました。
思いのほか軽く、曲がりも柔らかいので取り付けが楽でした。
多分、線はモノタロのブースタケーブルと同じアルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルかも知れません。
ボルトナットはクロメートのようです。

T-Co. 様2021-06-01
用途:
バッテリー交換時
対象商品:
43111626

この長さはなかなか無いので、使い勝手が良かったです。また買います。

大和川オート 様2019-11-26
用途:
車検整備に腐食している為のメンテ用(予備商品)在庫
対象商品:
43111468

24V車両の連結等で腐食(かなりやせていて)通電が悪くバッテリーが上がった状態で同時交換することで正常に戻りユーザー様より信頼を得る事で喜ばれました 以前バッテリー交換しすぐにエンジンかからず各部接触で直しておきました数日後又同じで当店に依頼有りメンテさせて頂いた次第ですユーザー獲得できて満足致しました

1人が参考にしています
2019-12-12
用途:
製造業
対象商品:
43111468

コスパ良いと思いますが、収縮チューブがもう少し長ければもっと良いと思います。

株式会社 斎藤工務店 様2020-02-10
用途:
車のバッテリー交換に使用
対象商品:
43111574

ケーブルが比較的に柔らかいので作業が楽に進めました。

若純 様2019-07-31
用途:
エルフに使用
対象商品:
43111556

農業用のエルフに使用しています。農家での使用ではハイシーズンでしかトラックを使用することがなく、普段はほったらかしですが、十分な品質の商品だと思います。

2020-07-16
用途:
バッテリーの連結
対象商品:
43111608

結構しっかりしています。在庫で置いています。部品商で注文するものと変わりないと思います。

2019-10-03
用途:
2tベースの24Vキャンター
対象商品:
43111556

sq(スクエア)の太さのイメージが湧かなくて、大は小を兼ねるで38sqで125にしました。このサイズで正解でした。2tベースのエルフも同サイズで交換予定です。