エクストラ2T(FD)のレビュー

平均満足度 4.71 (24件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エクストラ2T(FD) エクソンモービル
エクソンモービル
149,800 / 税込 164,780
24件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-02-19
用途:
2サイクルオイル補充
対象商品:
48691563

AZの2ストオイルが値上げした後、エクストラ2Tの4L缶を使っていました。
スクーターはもちろん125ccのオフロードバイクで何年も使っていますが何の問題もありませんでした。
当時安かった4L缶はだいぶ前に販売終了していたので残念です。

2023-09-03
用途:
イタルジェットに入れました
対象商品:
48691545

これまでカストロールの2Tでしたが煙と排気口のベタベタが気になってました。
このオイルを入れたところ、明らかに煙が減少しました。
少し高くてもグレードの良いオイルを入れたほうが良いと実感です。
500mlなので警告灯が点灯したらレベル気にせず入れられて、プラボトルなので廃棄も楽なのも良いです。
おすすめです。

1人が参考にしています
2023-01-11
用途:
車両メンテナンス
対象商品:
48691563

リピです、問題無く使用しています。
SJ-30 他 小型エンジンに使用していますが 始動性良好 調子も良いデス
4Lで このプライスは 助かります

1人が参考にしています
2022-04-02
用途:
バイク用
対象商品:
48691563

なにか独特の臭いがする。性能はまあまあ良いと思います。

2021-08-18
用途:
2サイクルバイクのオイル補充用
対象商品:
48691563

サラサラ系のオイルでした。
FDグレードなので煙は少なく何の問題もなく使用できています。
4Lで安く購入できるので助かります。

2021-05-06
用途:
2サイクルエンジンの潤滑
対象商品:
48691563

50年ほど前のバイクに使用しています。白煙が出るのは始動時、高負荷時(バイパスや長い坂道の走行など)くらいです。良好な使用感です。
ちなみに2サイクルエンジンオイルのグレードとはJASO M345という品質分類基準で、以下のような特徴があります。
FB: 潤滑性
FC: 潤滑性+スモークレス+低洗浄性
FD: 潤滑性+スモークレス+高洗浄性

4人が参考にしています
2021-07-10
用途:
草刈り機やチェーンソーに使用しています。
対象商品:
48691554

草刈り機は50対1の混合にて使用しています。FDグレードなので安心して使用しています。 ベースが鉱物油ですが、部分合成との違いは高回転で使用するチェンソーで冬に検証していきたいと思います。

2021-04-05
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
48691545

30年前の伊製トラ車に使用、混合比は指定の50:1。引火点が低いのでトラ車に適していると思い購入ですが、煙も少なく至って快調です。回転フィールは試運転の時バイク屋さんが使ったウルトラGR2の方が滑らかだった様な気がしますが間違いのないオイルであるとは思います。

2021-12-23
用途:
バイク整備
対象商品:
48691563

コストパフォーマンスは良いのですが、オイル色を選べるようにして欲しいですね。

有限会社隅田農園 様2020-10-30
用途:
混合ガソリンの作成
対象商品:
48691563

草刈り機やチェーンソーの50対1混合に使用しています。FDグレードなのと有名メーカー物なので安心感があります。モノタロウブランドの物もいいのですが、4リットル缶がないのでこちらをつかっています。

株式会社シマノ 様2020-06-10
用途:
バイク suzuki TS50w 水冷ハスラー
対象商品:
48691563

もう古いバイクですが、リミッターカットの黄ナンバー登録でレッドゾーン手前の10300回転を常用しており、最初はスズキ純正のType02など高性能2スト用OILを入れていましたが、安いので一度こちらの500mlの方を何本かまとめ買いして試してみたところ何らの問題も無く、むしろ段々と煙も少なくなったのでリピートでは4L缶の方を購入しました。信頼できるOILだと思います。

2人が参考にしています
2020-05-30
用途:
草刈機の混合燃料用に使用
対象商品:
48691563

50‘:1で使用していますが、におい&白煙も少なく快適です。
4Lなのでコストパフォーマンスが良いです。
信頼おけるモービル製なので、60:1でtryしようと思います。

公益財団法人いたみ文化・スポーツ財団 様2020-09-05
用途:
混合オイル作成
対象商品:
48691563

可もなく不可もなく。普通のツーストオイル。安くて助かっています。

2020-07-03
用途:
2ストロークエンジンの潤滑
対象商品:
48691563

FD規格でありながらリーズナブルな製品と思います。

2019-11-14
用途:
農機具の混合油用に
対象商品:
48691545

2ストの混合油として使っています。
発生するスモークも少なく、エンジンも好調です。
当たり前ですがw

2019-08-22
用途:
草刈機およびスクーター用
対象商品:
48691563

草刈機の混合とスクーターに使用しています。
煙・匂いも少なく良好です。

2019-07-28
用途:
草刈り機の混合エンジン用に買いました、
対象商品:
48691572

普通に使っています、良い2サイクルエンジンオイルです。また、買いたいと思います。

2019-05-30
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
48691572

排煙が少なく良いオイル、量と少し価格が高いのが難点です。

2018-10-16
用途:
2st スクーターのオイル補充に
対象商品:
48691563

FD規格なのにこの価格は驚きました。これから使用しようと思います。

2018-09-14
用途:
公園の草刈、芝刈り機用
対象商品:
48691563

公園の芝刈り、草刈に使用。エンジン芝刈機1台、刈払機2台を早朝の
ボランティア作業で1時間程度、雨以外は毎日。3台とも2サイクル機
の為、ガソリン混合用に2サイクルオイルもかなり消費しますが、品質と
コストパフォーマンスが良く、4L缶を使用しています。