バッテリーテスターのレビュー

平均満足度 4.33 (75件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バッテリーテスター モノタロウ
バッテリーの劣化・性能・寿命が簡単・正確にわかります。 【用途】AGMバッテリー・ゲル状バッテリー・EFBバッテリーなど、自動車・建機等の各種12Vバッテリー
75件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-01-22
用途:
ハーレー用バッテリーのCCA値測定
対象商品:
48883476

単体時、車載時ともに測定できました。精度がどの程度なのか、バイクショップ等で測定して非核しようと思います。

上野工業 様2019-01-28
用途:
バッテリーメンテナンス
対象商品:
48883476

バッテリーの状態確認の為に購入した。
今までは電圧測定のみで確認していたが、もっと詳しく出来るようになりよかつたです。

2018-09-26
用途:
日頃のバッテリー状態の確認。充電時の状況確認。
対象商品:
48883476

表記自体は英語ですが、日本語のマニュアルも付いているので英語に弱い小生でも全く迷わず使用できました。いい商品です。

株式会社山岸鍛工 様2018-05-23
用途:
バッテリーの保守、点検
対象商品:
48883476

とても使い易く、説明書も必要最低限で分かり易くて良かった。又、他のメーカーでいくつか同じ物も出ているが一番低価格なのが良かった。発送も早くて助かりました。

1人が参考にしています
2018-06-13
用途:
バッテリー点検
対象商品:
48883476

商品については自分がバッテリーの知識があまりなかったこともあり、説明書ではよくわかりませんでしたが、メールで丁寧に教えてもらえたので使えるようになりました。

2018-06-07
用途:
自動車用バッテリーのメンテナンス
対象商品:
48883476

大自工業製と同じものと思われますが、表示が日本語ではないので、
ソフトウエアは別物に思います。
その分こちらの方が割安です。
商品は問題なく使用できます。

2人が参考にしています
有限会社依田被服 様2018-07-19
用途:
バッテリーの状態確認
対象商品:
48883476

バッテリーの能力を見るためには、CCA測定が一番簡単なので購入。機能的には問題ない。あれこれセットする必要はないので、CCAだけ測れてより安い方がベター。

1人が参考にしています
2018-07-04
用途:
マイカーのバッテリー交換時期の目安として使用
対象商品:
48883476

両クリップの内部に独立した電極があります。
4端子抵抗測定法と思われます。

2人が参考にしています
2023-12-04
用途:
バッテリーのテスト
対象商品:
48883476

日本語での表示をお願いしたい。デイスプレイに日本語の表示がないので扱いにくい。

2018-07-18
用途:
自動車用鉛蓄電池の診断
対象商品:
48883476

この価格でも十分に役に立ちました。説明書を見ながら何度か使うと慣れてきます

南電子工業 様2018-02-19
用途:
車のメンテナンス時バッテリーの確認に使用する
対象商品:
48883476

簡単な操作で数字で結果を出してくれるので、確認しやすく使いやすいです。車ディーラーでの劣化の指摘の確認に大変便利です。お勧めします。

2023-01-06
用途:
バッテリーチェック

説明書(日本語表記)とテスター本体の表示が違うのでわかりづらいです。
当方、素人測定なので表示がわかりづらいがプロの方が見れば理解できるのかも・・・

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。日本語対応の商品もございますのでよろしければご検討ください。
https://www.monotaro.com/g/02363951/

2018-01-13
用途:
カーバッテリーのチェック
対象商品:
48883476

軽くて操作も簡単。表示も見やすい。直ぐに届きました。
測定結果の誤差・信憑性は分からないけれど、暫く使って勉強してみます。

2018-03-09
用途:
バッテリーの老化チェック
対象商品:
48883476

本体に簡単なケースがついていますが、ケーブルも入るケースにした方がベターと思います。
操作は簡単で使いやすいですが、測定結果の信憑性は如何に?

2018-01-10
用途:
バッテリーのチェック
対象商品:
48883476

メルテックで同様の商品が出ているが、こちらのほうが安い。たぶん同じもの。
簡単に測定できて良い。

2017-10-14
用途:
バッテリーの寿命管理
対象商品:
48883476

あまり乗らない車の捕水バッテリーと日常使う車の充電制御、アイドリングストップ対応のバッテリーの管理に使用しています。
内部抵抗とCCAが測れるのでバッテリー交換を自分の判断で決められます。また車載状態でも使え、アイドリングストップ車両にも対応している点が素晴らしいです。

瑞浪興業株式会社 様2018-02-12
用途:
バッテリー交換、メンテナンス
対象商品:
48883476

もう少し取り扱い説明が詳しいといいと思います
簡単な操作方法が記載されている

2021-11-27
用途:
バッテリーの充電度
対象商品:
48883476

なんか説明書と機械の表示が違うんでわかりずらいんでが。

5人が参考にしています
2018-01-04
用途:
自動車用バッテリーのメンテ
対象商品:
48883476

他の方が大自工業のML-100の取説を・・・をと書いてたので、取説はML-100のを印刷して使いました。
バッテリーの充電状態や劣化状態が簡単にわかるのでメンテが数値で管理できます。買ってよかったなと思った商品でした。

1人が参考にしています
2017-09-24
用途:
カーバッテリー管理
対象商品:
48883476

コスパが良い。
精度を明記している点が気に入って購入使ってみたが正確でした
バッテリー固体の性能数値入力が少しダルなのと液晶表示が小さい。この点をのぞけば良品
星4個