バッテリーテスターのレビュー

平均満足度 4.33 (75件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バッテリーテスター モノタロウ
バッテリーの劣化・性能・寿命が簡単・正確にわかります。 【用途】AGMバッテリー・ゲル状バッテリー・EFBバッテリーなど、自動車・建機等の各種12Vバッテリー
75件中 61~75件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-09-16
用途:
自家用車の点検
対象商品:
48883476

業務用のバッテリーテスターに販促モードなるものがあると知って、自分ではかろうと思い購入しました。サンデーメカニックな自分には手ごろな値段で助かります。見た目通り大自工業のML-100と同じようですが取説に問題あり、かなり悩みました。
このテスターは測定条件のほぼ中間を表示するのでCCAは500~となり、それ以上の値しか選択できないように思えてしまいます。しかし、選択キーを長押しすると500以下を選択できるようになるのですが、これに気付くのにちょっと時間がかかりました。
そのため、☆は4つとします。

1人が参考にしています
2017-09-07
用途:
車のメンテナンスや車検時
対象商品:
48883476

安値なので、不安等有りましたが、不具合今の所無いので、いつも使用しています。

2019-03-29
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
48883476

取扱説明書に、バッテリーサイズに合ったCCA値が記載されていないため、機器の測定結果での判断(何%ダウン)ができないので、CCA値の記載が欲しい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

2017-04-22
用途:
バッテリーメンテナンス
対象商品:
48883476

簡単操作で誰でも使えます。交換サイクルの目安になりますので重宝しています。

大和川オート 様2018-11-01
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
48883476

最近のバッテリー等は急に悪化しエンジンかからない状態になります 外見上は
良不は判りませんテスターで寿命判定出来ますゆえユーザー様に理解頂き
売り上げにも貢献できます。

2019-01-07
用途:
バッテリーの点検作業
対象商品:
48883476

使用頻度が少ないのに動作安定せず
Bタイプのバッテリーの点検が説明書通りに行っても
表示せず。
新品のバッテリーを購入した方がよかった。

1人が参考にしています
2017-11-08
用途:
顧客車両のメインテナンスに
対象商品:
48883476

製品自体は文句のつけようが無く、コストパフォーマンスが高いのですが、舌足らずな説明書が全てをダメにしています。残念です。同型商品と思われる大自工業のテスターの説明書をDLし印刷しました。

2人が参考にしています
ガレージ アゴラ 様2017-05-24
用途:
自動車、車検時バッテリーの点検
対象商品:
48883476

手軽で診断が早く使いやすいです。機能が有るのに、取説に記載が無い、詳しい取説が有れば、もっと使いやすいと思います。

2018-07-26
用途:
バッテリーの寿命判断
対象商品:
48883476

問題なく使えました。後は、この商品がどの位もつかです。

2017-06-27
用途:
蓄電システムのバッテリー点検
対象商品:
48883476

説明動画に無い「言語設定の選択画面」が車載選択画面の前に表示されます。
型番でググればより良い説明を検索することが出来ました。
クリップ先端は電圧と電流を区別するような構造で精度が高いことが伺われます。
そのため汚れたり腐食したターミナルへ接続すると正確なデータが得られません。
車載の場合は接続ターミナルを外すか、クリップを挟んでからグリグリして腐食してない部分へ到達させましょう。

2人が参考にしています
2018-01-20
用途:
バッテリーチェック
対象商品:
48883476

操作ボタンは少なく使いやすいが反応が鈍い為強く押さなければならない 長く使っていくと操作ボタンの切り替えが反応しなくなる恐れが有りそうで少し不安です。

2018-01-15
用途:
バッテリーチェック
対象商品:
48883476

CCAの調整が毎回必要で、これが結構面倒です。メモリーでもあればいいのですが。

2017-04-30
用途:
バッテリーの状態を見たくて
対象商品:
48883476

ソーラーパネルで充電してたり、除雪機、車など15個以上バッテリーを持っているのでその状態を見たくcca値のほか内部抵抗も測れるので、 大自工業(Meltec) ML-100と同じと思い購入しました。バッテリー種類を毎回設定しないとならないのと、クリップのカバーがすぐ抜けるので治すのがめんどくさいですが、安く購入できて良かったです。

1人が参考にしています
2017-08-26
用途:
バッテリーの寿命を調べるのに使用
対象商品:
48883476

CCA値を自分で調べなければならないのが不便です。

2017-06-07
用途:
海外規格バッテリ-の確認
対象商品:
48883476

モノタロウさんで購入した海外規格バッテリ-のCCA測定をしたところ健康状態劣化+交換(REPLACE)表示がでました バッテリ-インジケ-タ-緑表示状態 すぐにモノタロウさんで購入した充電器で満充電確認後 測定したところ同じ数値が・・
バッテリ-は2016年9月購入 充電器は最近購入 テスタ-が信用できないのでしょうか? それともバッテリもしくは充電器何れかが、不良なのか原因を教えていただきたいと思います?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。