ソーラーLEDエアーランタンのレビュー

平均満足度 3.75 (8件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ソーラーLEDエアーランタン 斎藤撚糸
斎藤撚糸
3,298 / 税込 3,628
防水、軽量、コンパクトでアウトドア・防災用にぴったり。デザインもよく、インテリアライトとしてもおすすめです。伸縮式なので手軽にカバン等にいれて持ち運びができます。口で空気を入れて膨らませるだけなので、誰でも簡単に使用可能です。ソーラーパネルを搭載し、8時間でフル充電。満充電後1年間使用しなくても充電が70%残るので、防災用としても使用できます。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-05-28
用途:
防災用
対象商品:
48932336

防災用とキャンプ用に購入 満充電しておけばキャンプ 2晩持った 連続点灯でなければきっとそれ以上持つのだろう    やわらかいのでテント内でも邪魔にならない

1人が参考にしています
2020-06-29
用途:
電気代不要の灯り取りに
対象商品:
48932336

風船を膨らませて、ひっかけ部を見つけては取っ手をひっかけるだけ。お手軽に灯りができました。真っ暗だった廊下がほんのり明るくなり、心強い味方ができました。

2人が参考にしています
2021-08-30
用途:
現場・災害時
対象商品:
48932336

充電ができず、太陽や明るい光源の下でしか点灯しませんでした。
3000円以上の品なのでどうしたものか

2020-02-16
用途:
車中泊用・非常用照明として使用
対象商品:
48932336

そんなに明るくはありませんが、車中泊でまったりするときなど、明るい照明が必要ないときに主に使用しています。内側上面、下面にミラーがあり、明るさを増幅しているような感じで車中が見渡せる程度の明るさになります。就寝前にお酒を飲むときくらいなら充分な明るさです。ソーラー充電なのに直射日光はダメ、車中に放置できない保管温度範囲など、制約はありますが、充電能力は高いようで、日中車内の天井に吊るしておくだけで充電でき、夜間は使用できます。連続使用時間が長くはないので、私はリピート購入で2台使用しています。電池の関係で曲げたりしないように注意書きがあり、一旦膨らませると空気を抜くときどうしたら良いんだろうと悩みます。また、スイッチがロータリ式で、押すごとに弱点灯、強点灯、点滅と切り替わりますが、点灯しっぱなしで電池を使い切った時どうしたら良いのか分からず、なんとなく使用している感じになってしまいます。点灯しっぱなしで使い切ってしまったらリセットされてるか分かるようになっていれば良いのですが・・。室内照明や、日中の室内日陰で充電できるところは非常用として重宝するのではないかと思い、購入したものは現在、実家の年老いた両親に渡してあります。年老いた両親には水平非難は困難。非常用用具の入った段ボールに今は収納しています。自分の車中泊用にまた購入予定です。

1人が参考にしています
2021-08-26
用途:
現場非常用
対象商品:
48932336

単なる初期不良、ハズレだとは思いますが正常に使えません。
まず、充電は全くされず一度も点灯しません。LED不良かと思い明るい所でオンにするとわずかに点灯。暗い所にそのまま持っていくと消えてしまいます。
直射日光にも当てず、窓際の明るい所で10時間程度充電?しましたが全く点灯しません。
価格が高いのでショックです

2019-02-26
用途:
車中泊で使用
対象商品:
48932336

なかなか明るいです。コンパクトなのも良いです。
上側、下側のミラーで光が反射して、良い感じの照明です。
室内の電灯でも充分充電できるようです。
直射日光NG、使用温度範囲35℃まで、ということは夏場の車内に
置いておけない???
バッテリーがリチウムポリマーだけに、夏の使用はちょっと気をつけないと。
でも、2つ3つ欲しくなるくらい、気に入りました。
車中泊、キャンプ、災害時、いろいろ出番がありそうです。

2018-09-28
用途:
防災用レジャー用照明
対象商品:
48932336

防災用レジャー用照明
防災用に購入8時間の充電で8時間ライトがつくのは安心
車の中で使用したが片手で持てば本が読める
片手で持つ必要があるのは読んでいる場所にきちんと光が当たらないから
ランタンとしての使い方ならばいいと思う
夏の花火などを行うときの照明としても使える
不満な点は上下の取っ手部分がビニールの接着剤でつけてやるだけ
どのメーカーもそうなのだろうが
木にぶら下げて強く引っ張ったらとってがすぐ切れそう
あと500円安ければ2つぐらいはリピートしたい

門田削蹄所 様2018-09-29
用途:
削蹄師
対象商品:
48932336

こちらは、知り合いから北海道で起きた地震の際に停電した時これが役に立ったと聞き、災害時の為に購入しました。
まだなかなか使用する機会はありませんが、これからは吹雪などで停電する可能性があるので、その際は是非使用したいと思います。